I denne video fortæller jeg om korrekt brug af radiator og ventilation, så du undgår træk og kuldegener fra vinduer og dermed øger komfort og indeklimaet på kontoret.
Videoen går i dybden med:
- Hvilke udfordringer der kan være med komfort og indeklima i et storrumskontor
- Hvornår du skal bruge hhv. radiator og ventilation til at styre temperaturen
- Korrekt indstilling af termostat
- Korrekt indblæsning fra ventilation
Undgå trækgener fra vinduer for bedre komfort
Træk fra vinduer på arbejdet er ubehageligt og kan føre til sygedage. Det sker typisk, når der lukkes for termostaten på radiatoren og indblæsningstemperaturen hæves i ventilationen. Det medfører nemlig, at der fortsat er en fin rumtemperatur. Men sidder du ved vinduet, vil du højst sandsynligt mærke både kulde og træk, da varmen fra radiatoren ikke er med til at lukke ned for kulde- og trækgener. Jeg vil derfor give mit bud på, hvordan du indstiller termostat og ventilation korrekt, og dermed opnår den bedste komfort-temperatur og indeklima på kontoret. Så slipper du også for klager over temperatur og træk.
Derfor er det vigtigt at huske:
- At stille rumtemperaturen på radiatortermostaten
- At stille indblæsningstemperaturen ca. 2 grader lavere end rumtemperaturen
Vil du arbejde strategisk med indeklimaet på kontoret?
Så kan du downloade denne guide, som tager dig igennem vigtige trin til et bedre indeklima. Du får konkret inspiration og vejledning i denne Guide.
Videoen er en del af en række korte Tips & Tricks videoer, der giver dig indblik i, hvordan I kan optimere jeres bygninger, drift og indeklima på kontoret. Find de andre udgaver af Johnnys Corner her:
- Johnnys Corner: Regulering
- Johnnys Corner: Regulering del 2
- Johnnys Corner: Fra sommertid til vintertid
- Johnnys Corner: Genvinding ifølge bygningsreglementet (BR20)
- Johnnys Corner: Indeklima og temperatur
- Johnnys Corner: Valg af føler til regulering af rumtemperatur
Hvis du har brug for yderlig vejledning i energy management, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular, eller skrive en kommentar i vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark.
Tilføj en kommentar