Com o crescimento de arquitetos e designers de interiores que atuam em estúdios e plataformas de consultoria de décor para residências, houve um aumento considerável nos últimos anos na procura por projetos de decoração masculina.
Isto é, ambientes repensados pela ótica dos homens que têm como principais aspectos a praticidade na mobília, a paleta de cores discreta e o uso de texturas no piso e nas paredes. Isso acontece porque os homens estão, cada vez mais, interessados em ter um lar que reflita a realidade, o bom gosto, o estilo e a personalidade deles, já que muitos moram sozinhos ou dividem a moradia com amigos.
Por essa razão, listamos 6 dicas que vão ajudar você a planejar a ambientação de uma casa seguindo essa tendência para agradar em cheio aos seus clientes. Acompanhe!
1. Invista em estilos de décor mais rústicos
Para alcançar uma decoração masculina, seja em uma casa, seja em um apartamento, é essencial investir em uma vertente do design de interiores que seja mais rústica, como é o caso dos estilos de décor industrial, natural, escandinavo e o próprio rústico.
Isso porque todos eles compartilham as mesmas características: os acabamentos da mobília são menos delicados e sem excesso de adornos, as cores são mais sóbrias e sutis, os revestimentos são “crus” e expostos, há mistura de pisos quentes (madeira, taco, laminado etc.) e pisos frios (porcelanato, cerâmica, azulejo etc.) e por aí vai.
Ou seja, detalhes que criam ambientes mais másculos e mais agradáveis esteticamente para os homens. Além disso, vale lembrar que o estilo de décor é o que vai ditar a escolha dos móveis, dos estofados, dos acessórios decorativos e afins. Portanto, a definição desse ponto deve ser a primeira etapa de qualquer projeto de decoração.
2. Aposte em tons neutros e sóbrios
Tons neutros e sóbrios são mais que bem-vindos em uma decoração masculina. Afinal de contas, eles são os mais usados nas vertentes do design de interiores que mencionamos há pouco. Outro ponto importante é que eles são cores fáceis de harmonizar entre si e com objetos chamativos (como tapetes, almofadas, vasos, aparelhos eletrônicos etc.).
Para completar, essas nuances têm um efeito positivo sobre o humor, o bem-estar psicológico e a qualidade do sono dos moradores da residência, pois elas estimulam o relaxamento e a calmaria.
“Certo, eu entendi. Mas quais são os exemplos de tonalidades neutras?”, você deve estar se perguntando. Pois bem, saiba que há várias, mas as principais são o branco, o cinza, o preto, o cobre e o creme.
3. Use e abuse da tecnologia
Nossa terceira dica é utilizar a tecnologia nos seus projetos de decoração masculina para tornar a casa mais cômoda e prática na rotina do morador. Por exemplo, instale detectores de movimento nos corredores para facilitar a circulação de pessoas à noite. Assim, elas não precisam tatear a parede até encontrar o interruptor.
Outra sugestão é inserir tomadas de carregador USB nos cômodos em que o morador passa mais tempo e utiliza com mais frequência smartphones, câmeras e tablets, como a sala, o quarto e o escritório. Assim, ele pode carregar rapidamente esses aparelhos.
4. Opte por estofados de couro
Ao escolher sofás, poltronas, pufes e bancos não opte pelos modelos tradicionais que são fabricados com suede, linho, sarja e/ou chenile. Ao contrário, opte por aqueles feitos com couro. Tenha em mente que esse material, além de contar com uma boa durabilidade e alta resistência, tem um visual mais imponente e que remete à decoração de luxo.
Fora isso, o couro é historicamente associado às peças do guarda-roupa masculino no universo da moda — e essa associação também foi incorporada pela arquitetura quando se trata dos diferentes itens de estofados.
Entre os modelos de sofás que estão em alta no design de interiores, podemos destacar o chaise, o recamier, o com base retrátil, o com encosto reclinável e o sofá-cama. Já em relação às cores, saiba que predominam o caramelo, o damasco, o preto e o branco.
5. Dê destaque aos acessórios decorativos
É por meio dos acessórios decorativos que você mostrará toda a sua criatividade e a sua capacidade de inovar na decoração masculina. Isso porque aqui eles são escolhidos não só para enfeitar os cômodos, mas principalmente para fazer referência aos gostos pessoais, aos hobbies e às experiências de vida do morador.
Por exemplo, placas e quadros com imagens e ilustrações de bebidas podem ser inseridos no espaço do bar ou minibar da residência, deixando, assim, a área mais descontraída e convidativa. Na sala, por sua vez, violões e acessórios musicais e pôsteres de banda podem ser o destaque.
Já no escritório ou home office é possível inserir action figures de super-heróis e personagens de séries e filmes, souvenirs de viagens e medalhas ou troféus ganhos em competições de futebol, natação, basquete etc.
6. Traga o verde para dentro dos ambientes
Por fim, mas não menos importante, traga a natureza para dentro do lar. Essa é uma boa tática não só para criar pontos de cor nos ambientes, como também para garantir que o interior do imóvel fique com um clima mais fresco e saudável — uma vez que as plantas purificam o ar e ainda o tornam mais úmido.
Porém, não opte por flores que, além de ter uma variedade maior de nuances, são mais delicadas e têm um tempo de vida menor, certo? No lugar, prefira espécies que possam ser cultivadas em espaços com sombra, nas quais predominam o verde e haja um visual mais robusto e másculo. Como exemplo, podemos citar a costela-de-adão, a espada-de-são-jorge, o clorofito, o ciclanto e o cacto.
Como você viu, há diferentes maneiras de deixar um imóvel com uma decoração masculina, que passam pela escolha da paleta de cores e dos estofados até o uso de plantas e a inserção de tecnologia. Por isso, se inspire nas nossas sugestões e crie ambientes agradáveis e com uma estética única para os seus clientes!
Gostou do post? Então, compartilhe-o nas suas redes sociais para que outras pessoas também saibam o que fazer para deixar os imóveis com uma ambientação diferenciada!
Adicione um comentário