Dags att förenkla industriell automation med öppna standarder?

IEC 61499 industriell automation

Användningen av ny teknik ställer nya krav på maskiner och processanläggningar för att industriföretag ska förbli konkurrenskraftiga. På Schneider Electric tror vi på öppna standarder, med början i IEC-standarden 61499, som har en enorm potential för att (äntligen) fullt ut förverkliga Industri 4.0.

I ett tidigare blogginlägg på vår danska webb skrev jag om varför bristen på öppenhet i tillverkarnas och maskinbyggarnas syn på automationslösningar står i vägen för innovativa och uppdaterade lösningar för industriell automation.

Jag nämnde standarden IEC 61499, som vi på Schneider Electric tror kommer att vara en avgörande faktor för hur vi utformar framtidens automationslösningar.

Vi tror på öppna standarder som drivkraft i en utveckling som – för att uttrycka det enkelt – kommer att förenkla industriautomationen. Det kommer att skapa nya affärsmöjligheter för alla i värdekedjan. Från hårdvarutillverkare till mjukvaruutvecklare, maskinbyggare och slutkund.

Därför är det dags att ta en närmare titt på IEC 61499. Vi ska ge vår syn på varför den kan öppna upp en värld av nya möjligheter. En ny värld där vi äntligen kan förverkliga Industri 4.0.

Du kan ladda ner vårt whitepaper ”Universal Automation – A call for change”. Här presenterar vi hur vi på Schneider Electric tar steget att bryta ner gränserna mellan hårdvara och mjukvara genom att använda öppna standarder inom ramen för IEC 61499.

Ladda ner vårt whitepaper ”Universal Automation – A call for change”

IEC 61499 definierar ett övergripande språk för utformning av distribuerade informations- och styrsystem. På Schneider Electric ser vi fem huvudområden där IEC 61499 kommer att driva fram betydande förändringar i framtida automationslösningar:

1. Funktionsblock som programvarukomponenter i en svart låda:

Applikationsutvecklare kan använda sina favoritprogrammeringsspråk och sälja sina programvarukomponenter samtidigt som de skyddar sina immateriella rättigheter.

2. Portabilitet i kod:

IEC 61499 strävar efter en applikationsmodell som är oberoende av underliggande enheter i systemet. Detta innebär att koden kan överföras mellan olika plattformar och utvecklingsverktyg.

Med andra ord: En applikation som är byggd för att köras på en leverantörs system kan också köras på ett system från en annan leverantör. Användarens investering i programvara är därmed skyddad och framtidssäkrad.

Detta är viktigt eftersom innovation i framtida Industri 4.0-lösningar kommer att drivas av programvara snarare än hårdvara.

3. Händelsestyrd design:

IEC 61499 är i grunden händelsestyrd och inte sekvensbaserad (eller cyklisk), vilket har varit normen inom industriell automation. Nu är det möjligt att uppnå konvergens mellan IT och OT (operativ teknik). Det innebär att realtidsfunktioner i OT-system kan samverka med realtidsfunktioner i IT-system.

Och när IT och OT möts i en sammanhängande applikation öppnas nya möjligheter. Till exempel kan ett funktionsblock som styr en pump nu skapa en arbetsorder för pumpunderhåll – baserat på IT-verktyg för prediktiv analys.

4. Information och kontroll är distribuerad:

IEC 61499 föreslår en system-/enhetsmodell för att distribuera applikationer över en mängd olika enheter; från mätare och ställdon till styrenheter, datorer och servrar. Detta öppnar dörren för att förverkliga den fulla potentialen hos kraftfulla applikationer som kräver mycket datorkraft, såsom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML), med ett minimum av utvecklingsarbete.

5. Plug and produce = äkta Industri 4.0:

De fyra ovannämnda fördelarna bildar tillsammans en femte fördel, som vi kan kalla ”plug and produce”.
Plug and produce-lösningar är när beprövade programvarukomponenter kombinerar realtids- och rättidsfunktioner och kopplas samman i nya, innovativa applikationer.
Oavsett om applikationen är en processanläggning eller en produktionslinje blir resultatet kortare utvecklingstid, mer innovation, enklare felsökning och service – och ökad drifttid.

Det är därför vi på Schneider Electric tar steget att bryta ned gränserna mellan hårdvara och mjukvara genom att använda öppna standarder inom ramen för IEC 61499. Och det är därför vi är så glada över att kunna presentera vår öppna automationsplattform, EcoStruxure Automation Expert.

Läs mer om EcoStruxure Automation Expert.

Upptäck EcoStruxure Automation Expert

På Schneider Electric tar vi steget att bryta ner gränserna mellan hårdvara och mjukvara genom att använda öppna standarder inom ramen för IEC 61499. Därför är vi glada över att kunna presentera vår öppna automationsplattform, EcoStruxure Automation Expert.
Med EcoStruxure Automation Expert, nästa generation av vårt industriella automationssystem, kan du:

  • Förbättra hela din livscykel och återuppfinna automation.
  • Koppla bort automationsprogramvaran från hårdvaran för drifttid för otrolig flexibilitet.
  • Inbyggd IT/OT-konvergens, vilket gör det enkelt att integrera avancerade IT-applikationer, verktyg och tekniker för industriellt bruk.
  • Tillgångsbaserad design med färdiga tillgångsmodeller som eliminerar uppgifter med lågt värde, vilket gör det enklare att paketera och återanvända mobila automationsobjekt för maximal effektivitet i dina utvecklingsprojekt.

Om du behöver ytterligare vägledning om industriell automation är du välkommen att kontakta Schneider Electric via vårt kontaktformulär eller Flemming Hansen direkt på flemming.hansen@se.com. Tidigare publicerad här.

Få tillgång till den interaktiva demonstrationen här

Läs vårt whitepaper ”Universal Automation – A call for change”