Introduzione alla gestione della sostenibilità: obiettivi, principi e vantaggi

La gestione della sostenibilità rappresenta l’insieme di strategie e pratiche orientate alla tutela dell’ambiente, al benessere sociale e all’uso responsabile delle risorse, con l’obiettivo di garantire il corretto funzionamento dell’ecosistema nel lungo periodo.
In questo articolo analizziamo che cos’è un sistema di gestione della sostenibilità, quali sono i suoi obiettivi, i principi fondamentali e i benefici per le imprese.

Che cos’è un sistema di gestione della sostenibilità?

Un Sustainability Management System (SMS) è un modello organizzativo pensato per integrare in modo strutturato i criteri ambientali, sociali ed economici nei processi decisionali e operativi di un’azienda, così da supportare una crescita duratura e responsabile.

La gestione della sostenibilità nasce dall’evoluzione del concetto di sviluppo sostenibile: soddisfare le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie.
In ambito aziendale significa ripensare produzione, consumo e utilizzo delle risorse in chiave etica, trasparente ed efficiente, riducendo gli impatti negativi sul pianeta e favorendo un uso consapevole dei materiali e dell’energia.

L’aumento della pressione sulle risorse naturali comporta costi crescenti per le imprese. Per questo i sustainability manager concentrano il proprio lavoro sulla protezione del capitale naturale, sull’ottimizzazione dei processi e sul rafforzamento della resilienza aziendale.

Obiettivi della gestione sostenibile

Una corretta gestione della sostenibilità consente di raggiungere risultati chiave per l’impresa e per la collettività:

  • Gestione dell’economia globale: riduzione dei consumi energetici, contenimento dei costi e limitazione degli impatti derivanti da inquinamento di aria e acqua.
  • Costruzione di un futuro sostenibile: la diffusione di pratiche sostenibili in settori pubblici e privati accelera la transizione ambientale e sostiene lo sviluppo inclusivo.
  • Crescita a lungo termine: le organizzazioni che adottano iniziative di sostenibilità migliorano la propria competitività e rafforzano la continuità operativa nel tempo.

L’importanza della gestione della sostenibilità

La gestione della sostenibilità è oggi un fattore strategico per ogni impresa perché:

  • mitiga gli impatti ambientali e rafforza la responsabilità sociale;
  • aiuta a ridurre i costi operativi e ad allinearsi più facilmente ai requisiti normativi;
  • migliora la reputazione del brand e il rapporto con clienti, stakeholder e territori;
  • prepara l’organizzazione a scenari di scarsità delle risorse e a cambiamenti climatici.

Principi della gestione sostenibile

I principi su cui si basa una solida gestione della sostenibilità includono:

  • integrazione strategica: le politiche di sostenibilità devono essere pianificate e misurate, diventando parte integrante della governance;
  • uso efficiente delle risorse: prevenire il loro esaurimento favorendo recupero, rigenerazione e circolarità;
  • centralità del capitale naturale: riconoscere la dipendenza delle attività economiche dagli ecosistemi e proteggere tali sistemi come risorse vitali;
  • innovazione e miglioramento continuo: investire in tecnologie e processi sostenibili che generino un ritorno economico misurabile.

Vantaggi della gestione della sostenibilità per le imprese

L’adozione di un sistema di gestione della sostenibilità offre benefici concreti:

  • Migliora l’immagine pubblica e aumenta la fiducia di clienti e stakeholder.
  • Riduce i costi operativi grazie a tecnologie più efficienti e minore spreco di risorse.
  • Facilita l’adeguamento alle normative crescenti in materia ambientale e climatica.
  • Diminuisce la produzione di rifiuti e l’impronta ambientale complessiva.
  • Aumenta la produttività interna e la redditività nel lungo periodo.
  • Attrae talenti e investitori, grazie a un posizionamento responsabile e innovativo.
  • Favorisce la collaborazione interna, promuovendo cultura d’impresa e innovazione.

La gestione della sostenibilità con Schneider Electric

Schneider Electric supporta le aziende nell’integrazione della sostenibilità nei processi quotidiani e nella creazione di strategie di gestione dell’energia ad alto impatto.
Il programma Schneider Sustainability Impact (SSI) 2021–2025 accelera l’adozione di modelli sostenibili garantendo accesso all’energia pulita, pari opportunità e un contributo concreto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.

Attraverso 11 obiettivi globali e traguardi attuativi destinati a partner, clienti e comunità locali, Schneider Electric promuove un modello in cui sostenibilità e progresso procedono insieme, riducendo il divario tra trasformazione sostenibile e risultati operativi.

Leggi il nostro Report sulla Sostenibilità

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.