Marc Maslowski
Marc Maslowski
Marc Maslowski est actuellement directeur exploitation du CONSUEL. Cet organisme est chargé du visa des attestations de conformité concernant les installations électriques en France avant leur mise sous tension ou en cas de rénovation.
Il dirige une équipe des 200 inspecteurs, experts en sécurité électrique, chargés de réaliser les inspections des installations neuves ou rénovées dans les domaines de production d’énergie ou de consommation. Avec près de 200 000 inspections annuelles, le CONSUEL a ainsi une vision relativement précise de la qualité des installations et de leurs évolutions. En complément de cette mission, il représente le CONSUEL à l’ONSE...
Marc Maslowski est actuellement directeur exploitation du CONSUEL. Cet organisme est chargé du visa des attestations de conformité concernant les installations électriques en France avant leur mise sous tension ou en cas de rénovation.
Il dirige une équipe des 200 inspecteurs, experts en sécurité électrique, chargés de réaliser les inspections des installations neuves ou rénovées dans les domaines de production d’énergie ou de consommation. Avec près de 200 000 inspections annuelles, le CONSUEL a ainsi une vision relativement précise de la qualité des installations et de leurs évolutions. En complément de cette mission, il représente le CONSUEL à l’ONSE (Observatoire National de la Sécurité Electrique) et est administrateur de la FISUEL (Fédération Internationale pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité).
Articles
Contenus que vous pourriez aussi aimer
Schneider Electric
Articles les plus récents : Décarbonation industrielle : de l’obligation réglementaire à un puissant levier de compétitivité
Anne Bertrand
Articles les plus récents : Entrevue avec Anne Bertrand
Xavier Marcaggi
Articles les plus récents : Entrevue avec Xavier Marcaggi, installateur Wiser