Haluatko tietää lisää blogiartikkeleista?

Ota yhteyttä meihin

Electricity 4.0: Muutoksen aika on käsillä, näin tartut siihen

Teollisen vallankumouksen saavuttaessa neljännen versionsa (Industry 4.0 tai 4IR) 2010-luvulla, on selvää, että toimialasta riippumatta uudet teknologiat ovat yhä enemmän sidoksissa modernin yhteiskunnan energiantarpeiden, energia-alan direktiivien sekä alan yritysten strategioiden kanssa. Meidän vastauksemme tähän muutokseen on nimeltään Electricity 4.0, jonka keskeisin tavoite on digitalisoida sekä sähköistää tuotannontekijöitä ja kiinteistöjä kestävämmän ja hiilineutraalimman tulevaisuuden saavuttamiseksi.

Tunnista mahdollisuutesi

On välttämätöntä ratkaista ongelmat, jotka liittyvät teknologian tehokkaaseen yhdistämiseen kestävien säädösten ja ympäristövastuiden kanssa, mutta sitäkin tärkeämpää on nähdä uudet mahdollisuudet, joita nykyhetken murros tarjoaa. 4IR ja Electricity 4.0 yhdistettynä avaavat jatkuvasti uusia ovia innovaatioille ja tehokkuudelle ja vaikka investoinnit ovatkin joskus vaativia projekteja, pitkällä aikavälillä ne ovat usein win-win -tilanne niin ympäristölle, yhteiskunnalle, kuin osakkeenomistajillekin.

Kiihdytä omaa vauhtiasi

4IR tarjoaa tuotanto- ja liiketoimintaprosessien suunnitteluperiaatteita, joiden avulla voit modernisoida organisaatiosi toimintaa. Tässä keskeisimmät neljä:

  • Reaaliaikaisuus – kyky käsitellä tietoa välittömästi päätöksenteon helpottamiseksi
  • Modulaarisuus – oman toiminnan mukautuvuuden ja resilienssin lisääminen
  • Yhteentoimivuus – järjestelmien ja työntekijöiden sujuva interaktio keskenään
  • Palveluorientoituneisuus – asiakkaan ja markkinan tarpeiden syvällinen ymmärtäminen

Soveltamalla em. periaatteita voit lisätä organisaatiosi kilpailukykyä ja saavuttaa jopa kilpailuetuja, mutta periaatteet ovat kuitenkin pääasiassa tulosvetoisia eivätkä tarjoa suoranaisia ratkaisuja kestävyyteen tai ympäristöystävällisyyteen. Tästä syystä olemme kehittäneet rinnalle täydentävän termin, Electricity 4.0:n.

Vastuullisuutta unohtamatta

4IR suunnitteluperiaatteiden tukeminen digitalisoimalla ja sähköistämällä on kokonasvaltainen avain tulevaisuuteen ja kestävän arvon luomiseen, kuten monet asiakastarinammekin kertovat:

Reaaliaikaisen datan tuottaminen ja hyödyntäminen on mahdollista älykkäiden mittareiden sekä energianhallintajärjestelmien avulla, jotka voivat tuottaa merkittäviäkin säästöjä.

Investoimalla modulaarisiin ratkaisuihin, minimoit kitkan nykyisten järjestelmien välillä, parannat resilienssiäsi ja suuntaat yrityksesi katseen rohkeasti kohti tulevaisuutta.

Yhteentoimivuus korostuu erityisesti kiinteistöjen ja automaatiojärjestelmien välillä. On tärkeää huolehtia integraatioiden toimivuudesta sekä kokonaisuuden käytettävyydestä koko tehtaan elinkaaren ajan.

Haluamme myös ymmärtää asiakkaitamme mahdollisimman hyvin ja tarjoamme kumppanuusohjelmia sekä konsultointipalveluita, joiden avulla voimme yhdessä tuottaa kestävää arvoa loppuasiakkaillemme.

Tulevaisuuden pohjan luomiseksi

Viitekehyksenä 4IR ei ota kuitenkaan huomioon esimerkiksi Euroopan 2030 ympäristötavoitteita eikä perustu  YK: kestävän kehityksen tavoitteisiin. Euroopan komissio onkin julkaissut konseptuaalisen käsiteen Industry 5.0, jolla viitataan tulevaisuuden ihmiskeskeisempään, kestävään teollisuuteen. Termi perustuu perustuu pitkälti samoihin teknologioihin kuin 4IR, mutta sen suurin fokus on arvopohjainen muutos nykytilaan.

Digitalisointi sekä sähköistys ovat kriittinen pohjatyö muutoksen toteuttamisessa, sillä kilpailukyky ja vastuullisuus integroituvat yhä enemmän keskenään tulevaisuudessa. Me haluamme olla mukana vauhdittamassa tätä muutosta ja luomassa yhdessä kestävän pohjan tulevaisuutta varten. Ole yhteydessä myyntiimme niin keskustellaan, millaisilla ratkaisuilla voimme turvata teidän organisaationne kestävän tulevaisuuden.

Blogin on kirjoittanut Tuomas Tiainen , Country Sales Excellence Lead. Ota yhteyttä: tuomas.tiainen@se.com

Tägit: , , ,

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.