Suomi on matkalla vihreän energian suunnannäyttäjäksi

Ilmaston lämpeneminen aiheuttaa jo nyt luonnonmullistuksia, jotka vaikuttavat ihmisten elämään ympäri maailmaa. Energiateollisuuden päästöt edelleen kiihdyttävät muutosta, joten energia-alalla on iso valta ja vastuu ilmastonmuutoksen hillinnässä. Energiamuotojen uusiutuminen tarjoaa ratkaisun ilmastokelkan kääntämiseksi, mutta saavuttaakseen täyden potentiaalinsa ne tarvitsevat avukseen muutoksen myös sähköverkkojen infrastruktuuriin. Sähkön kysyntä ja tuotantotavat ovat kuitenkin muuttuneet, joten sähköverkon joustavuus on entistä monimutkaisempi kuvio.

Uusiutuvaa energiaa rakennetaan maailmanlaajuisesti valtavia määriä. Viime vuonna maailmalla rakennettiin lähes 300 gigawatin edestä uusiutuvaa energiaa, joka vastaa noin kahta sataa Olkiluodon ydinvoimalaa. Globaalisti uusiutuviin energiamuotoihin on siis suuri kiinnostus, ja sanoista on siirrytty konkreettisiin tekoihin.

Suomi on globaalin trendin imussa. Suomessa tuulivoiman osuus on nyt noin 16 prosenttia energiantuotannosta, mutta se kasvaa vauhdilla. Suomi on optimaalinen maa uusiutuvien energiamuotojen rakentamiselle, sillä maa on harvaan asuttu, joten lääniä rakentaa esimerkiksi maatuulivoimaa ja aurinkovoimaa on paljon. Suomella on tässä aivan uniikki mahdollisuus nousta uusiutuvien energiamuotojen ja vihreän vedyntuotannon edelläkävijäksi, jopa globaalisti.

Kohti kaksisuuntaista energiavirtaa

Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen kaipaa muutosta myös kanta- ja siirtoverkkoon, joiden täytyy tulevaisuudessa taipua kahdensuuntaiseen energiansiirtoon. Aiemmin energiaa on siirretty yksisuuntaisesti tuotannosta kohti kulutusta, mutta uusiutuvien energiamuotojen myötä energiavirrasta tulee kaksisuuntainen, kun energiaa on voitava syöttää myös kulutuksesta tuotannon puolelle.

Uusiutuva energia tuo paljon mahdollisuuksia: vihreän vedyn avulla voimme päästä eroon maakaasusta sekä hyödyntää esimerkiksi verkkoon kytkettyjä akkuja ja sähköautoja energian varastoinnissa, joka taas mahdollistaa nykyistä huomattavasti laajemman kysyntäjouston hyödyntämisen. Lisäksi vetyyn liittyvät hankkeet saavat lisäpontta, kun fossiilista polttoaineista pyritään eroon.

Energiamurros tuo kuitenkin mukanaan kompleksisuutta. Uusiutuvien lisääntyessä on voitava ratkaista monia seikkoja, kuten siirto- ja kantaverkon kapasiteetin riittävyys sekä sähkön riittävyys esimerkiksi tuulisen ja ei-tuulisen sään vaihdellessa. Myös vetyyn liittyvä putki-infrastruktuuri puuttuu vielä Suomesta. Kun nämä saadaan ratkottua, on koko potentiaali hyödynnettävissä.

Vihreä energia tuo mukanaan useita liiketoimintamahdollisuuksia

Uusiutuvien energiamuotojen tuotannon kasvu tarjoaa myös paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi virtuaalivoimalaitoksen konseptissa aggregaattoriksi nimitettävä toimija kokoaa yhteen kasan tuotannon assetteja ja tarjoaa niitä kysyntäjousto- ja taajuusvastemarkkinalle korvausta vastaan. Fingrid maksaa korvauksen aggregaattorille, joka edelleen tilittää osuuden assetin omistajalle. Näin kaikki hyötyvät ja sähköverkon stabiliteetti ja resilienssi paranevat.

Osassa sähköautoja on jo mahdollisuutena syöttää sähköä takaisin verkkoon, ja kotien lämminvesivaraajien sekä ilmastointilaitteiden ohjauksessa on valtava potentiaali kysyntäjoustolle. Kaikki tämä vaatii avukseen digitalisointia ja sähköistämistä, jotta täysi potentiaali voidaan saavuttaa. Yhteinen nimittäjä näille kaikille on ohjaus ja kontrollointi. Tähän Schneideriltä löytyvät maailman johtavat ratkaisut.

Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää.

Blogin on kirjoittanut Juha Ruti Solution Sales Manager & Renewables Segment Country Lead. Ota yhteyttä: juha.ruti@se.com

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.