Sähkö- ja paloturvallisuutta eteenpäin älyn avulla – digitaalinen nenä haistaa vaaran

Arvioiden mukaan neljännes kaikista tulipaloista Suomessa on sähköpaloja. Erilaiset teollisuuskiinteistöt, datakeskukset ja muut kaupalliset kiinteistöt ovat täynnä tärkeää ja kallista elektroniikkaa. Myös rakennuksissa olevat ihmiset; työntekijät ja heidän työskentelyolosuhteensa pitää turvata.

Onneksi teknologia kehittyy jatkuvasti ja uudet, älykkäät sähkönjakelunratkaisut voivat parantaa merkittävästi sähköturvallisuutta myös paloriskien osalta.  Sähköpalojen vaikutukset ovat henkilövahinkojen ja materiaalisten vahinkojen kannalta usein dramaattisia.

Paras mahdollinen suoja

Suuremmissa sähkönjakelujärjestelmissä sähköturvallisuuteen kiinnitetään yleensä huomiota systemaattisesti, esimerkiksi sähköjärjestelmää tarkkailemalla.  Lämpökameralla tehtävä kuvaus on hyvä esimerkki liiketilojen ja teollisuuskiinteistöjen kuntoa kartoittavista toimenpiteistä, mutta se on manuaalisena työnä kallista ja antaa tiedon vain sen hetkisestä tilanteesta – vaikka olosuhteet voivat muuttua nopeastikin. Älykkäät valvontasensorit, jotka mittaavat lämpötilaa ja olosuhdetta jatkuvasti, ovat isompien kiinteistöjen sähköturvallisuuden ja energiatehokkuuden kannalta modernimpi ratkaisu.

Erästä tällaista ratkaisua sähköpalojen riskin vähentämiseksi sähkökeskuksissa kutsutaan Schneider Electricilla ”digitaaliseksi nenäksi”. Sähkökeskustilaan tai kaapelikouruun asennettava innovatiivinen HeatTag-sensori valvoo kaapeleiden ylikuumenemisriskiä havainnoimalla asennustilan ilmanlaatua jatkuvasti. HeatTag-sensorin lisäksi kohteissa voidaan käyttää ThermalTag-sensoreita, jotka asennetaan kriittisiin kiskojen ja johtimien liityntäpisteisiin. Kaikki nämä olosuhdevalvontaan liittyvät sensorit ovat yhteydessä kiinteistönvalvontaan 24/7.  Oli sitten kyse liityntäpisteen ylikuumenemisesta tai kuumenevien johtimien eristeistä tulevista hiukkasista tuleva hälytys, lähtee näistä ilmoitus kunnossapitoon välittömästi.  On ensiarvoisen tärkeää pystyä puuttumaan riskitekijöihin heti, eikä vasta kun on liian myöhäistä.

HeatTag- ja ThermalTag -sensoreiden lisäksi esimerkiksi EverLink™ -liitäntäteknologia on yksi esimerkki ratkaisusta paloturvallisuuden parantamiseen. Löystyneet johdinliitokset voivat johtaa sähköisen ylimenovastuksen suurentumiseen, mikä saattaa nostaa liitoksen lämpötilaa ja heikentää paloturvallisuutta.

ComPacT NSXm -katkaisijoissa käytetty EverLink™-liitäntätekniikka on tunneliliittimeen liitetyn johtimen löystymistä kompensoiva tekniikka, joka osaltaan vähentää liitännän mahdollista lämpötilan nousua ja auttaa estämään löysistä liitoksista johtuvia lämpötilan nousuja ajan kuluessa. Tarvittaessa myös kompaktikatkaisijoiden suojareleisiin sisäänrakennettu vikavirtasuojaus tai -valvonta tuo tehokkuutta asennustilan ja kustannusten kautta kohteissa, joissa tarvitaan esimerkiksi 300 mA:n vikavirtasuojausta paloriskin vähentämiseksi.

Myös pääkeskuksiin integroitavat VAMP-valokaarisuojajärjestelmät, ja Acti9-tuoteperheen valokaarivikasuojien (AFDD) käyttö ryhmäjohtotasolla ovat suojaratkaisuja sähköpalojen riskin vähentämiseksi ja parantavat paloturvallisuutta.

Lisää tietoisuutta älykkäistä ratkaisuista

Suomessa ollaan hieman jälkijunassa modernien seurantaratkaisujen suhteen, mutta älykkäiden sensorien käyttö yleistyy, kun tietoisuutta saadaan lisättyä. Digitaalisilla ratkaisuilla saavutetaan säästöjä ja tuodaan merkittävää lisäturvaa.

Schneiderin sähköturvallisuutta lisäävä anturiteknologia ei perustu pelkästään älykkäisiin sensoreihin vaan myös integraation sujuvuus on otettu huomioon. Uusi teknologia liitetään saumattomasti osaksi kiinteistön hallintajärjestelmää. Älykkäitä valvontasensoreitamme on käytössä esimerkiksi sairaalakohteissa ja teollisuudessa. 

Ei ole ihme, että monet älykkäitä ratkaisuja toimipisteeseensä hankkineet organisaatiot haluavat lisätä vastaavan valvonnan myös muihin kohteisiinsa. Kokemusten kautta on huomattu, että älykäs ratkaisu on todella kustannustehokas ja paloturvallisuutta lisäävä sijoitus.

Mitä enemmän arkemme sähköistyy ja digitalisoituu, sitä tarkempi tulee olla sähköturvallisuudesta. Nykyiset standardit ja laadukkaiden ratkaisujen käyttö sähköjärjestelmien asennuksissa sekä ylivirta- ja vikavirtasuojauksessa ovat vaikuttaneet siihen, että sähköiskuista ihmisiin kohdistuvat vahingot ovat hyvin harvinaisia. Jos näin kuitenkin on päässyt tapahtumaan, niin yleensä syynä on huolimattomuus tai säännöistä piittaamattomuus. Sähköturvallisuus on oltava aina ensimmäisenä mielessä, ja nyt aika lisätä toimia sähköpalojen riskin vähentämiseksi.

Blogin kirjoittajana on Jyrki Grönholm tuotepäällikkö. Ota yhteyttä: jyrki.gronholm@se.com

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.