I denne video guider jeg dig til at vælge den korrekte føler til regulering af rumtemperatur i f.eks. et kontor, klasseværelse eller mødelokale. Jeg giver dig også tips og tricks til, hvordan du vælger det korrekte målepunkt til at regulere dit ventilationsanlæg efter.
Videoen går i dybden med:
- Forskellen på de fire typer af temperaturstyringer
- Hvornår det er mest hensigtsmæssigt at bruge de forskellige temperaturstyringer
- Hvad du skal være særlig opmærksom på ved temperaturstyring
Regulering i henhold til føleren
Når du arbejder med ventilation, har du mulighed for at bruge flere forskellige målepunkter til at regulere dit ventilationsanlæg efter. Der er som standard fire forskellige følere, du kan regulere efter:
- Føleren i indblæsningskanalen (fast indblæsningstemperatur)
- Rumføleren (f.eks. i et mødelokale)
- Føleren i udsugningskanalen (udsugningstemperatur)
- Udendørsføleren (styrer indblæsningstemperaturen via udetemperaturen)
- Føleren i indblæsningskanalen:
Ved at benytte føleren i indblæsningskanalen bringes frisk luft ude fra ind til de enkelte brugere af lokalet. Denne type af regulering benyttes ofte til komfortventilation. Udeluften tempereres til den ønskede temperatur f.eks. 18 eller 20 °C og erstatter den dårlige luft i lokalet. Fordelen er bl.a. at brugerne af lokalet løbende modtager frisk og tempereret luft. - Rumføleren:
Når denne type af regulering anvendes, skal du især være opmærksom på, om der er placeret radiatorer i lokalet, da dette vil påvirke rumføleren og omvendt. Såfremt du vælger at regulere efter rumtemperaturen, så skal det være ventilationsanlægget, der bestemmer temperaturen i rummet og ikke radiatorerne. - Føleren i udsugningskanalen:
Benyttes føleren i udsugningskanalen blandes udsugningsluften fra alle rum. Dette betyder, at du kan risikere at få både kolde og varme rum på samme tid. Jeg vil således kun anbefale denne type regulering, når ventilationsanlægget alene betjener et rum. - Udendørsføleren:
Med en udendørsføler styrer du indblæsningstemperaturen efter, hvor koldt det er udenfor. Det betyder, at hvis det er koldt, så kan ventilationsanlægget bidrage til opvarmning. Du kan således hæve temperaturen til X antal grader, og den vil holde en konstant indblæsningstemperatur i lokalet, uanset hvor koldt det er udenfor. Når det er varmt udenfor, kan du sænke indblæsningstemperaturen og dermed opnå kølende effekt.
Ved at vælge den rette temperaturstyring får du:
- Den bedste driftsøkonomi
- Forbedret komfort og indeklima
Vil du arbejde strategisk med indeklimaet på kontoret?
Så kan du downloade denne guide, som tager dig igennem vigtige trin til et bedre indeklima. Du får konkret inspiration og vejledning i denne Guide.

Videoen er en del af en række korte Tips & Tricks videoer, der giver dig indblik i, hvordan I kan optimere jeres bygninger, drift og indeklima. Find de andre udgaver af Johnnys Corner her:
- Johnnys Corner: Gode komfort- og indeklimaråd
- Johnnys Corner: Fra sommertid til vintertid
- Johnnys Corner: Regulering
- Johnnys Corner: Regulering del 2
- Johnnys Corner: Indeklima og temperatur
- Johnnys Corner: Genvinding ifølge bygningsreglementet (BR20)
Hvis du har brug for yderlig vejledning i energioptimering, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular, eller skrive en kommentar i vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark.
Tilføj en kommentar