Johnnys Corner: Regulering

I denne video visualiserer og fortæller jeg om, hvordan du indstiller og regulerer dit ventilationsanlæg så det kører bedst muligt.

Videoen går i dybden med:

  • Hvad en PID regulator er
  • Hvordan du indstiller parametrene i en PID regulator
  • Forklaring af dødtid og kapacitet

Slut med varierende temperaturer

Du kender det sikkert, og måske oplever du det dagligt på kontoret – det ene øjeblik fryser du og trækker en sweater over T-shirten. Det næste øjeblik overvejer du at smide sweateren igen, da temperaturen pludselig er steget. Varierende temperaturer er et problem de fleste kender til på kontoret, i institutionen og på skolen. Men det er hverken sundt for dit anlæg, komponenter eller økonomi, at temperaturen stiger op og ned i grader. Derudover er det irriterende og forstyrrende for medarbejdere og deres performance.

Jeg vil i denne video tage fat på, hvordan du på en nem måde kan skabe en stabil temperatur ved at komfortregulere PID regulatoren.

Korrektregulering giver:

  • Bedre driftsøkonomi
  • Mindre slitage på komponenter og anlæg
  • Levetid forlænges

 

Vil du arbejde strategisk med indeklimaet på kontoret?

Så kan du downloade denne guide, som tager dig igennem vigtige trin til et bedre indeklima. Du får konkret inspiration og vejledning i denne Guide.

Videoen er en del af en række korte Tips & Tricks videoer, der giver dig indblik i, hvordan I kan optimere jeres bygninger, drift og indeklima. Find de andre udgaver af Johnnys Corner her:

  1. Johnnys Corner: Regulering del 2
  2. Johnnys Corner: Gode komfort- og indeklimaråd
  3. Johnnys Corner: Fra sommertid til vintertid
  4. Johnnys Corner: Genvinding ifølge bygningsreglementet (BR20)
  5. Johnnys Corner: Indeklima og temperatur
  6. Johnnys Corner: Valg af føler til regulering af rumtemperatur

 

Hvis du har brug for yderlig vejledning i energy regulations, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular, eller skrive en kommentar i vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark.

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.