Johnnys Corner: BR18 i større byggerier 

Johnny Hansen om BR18, bygningsautomatik -og effektivitet

Bygningsreglementet BR18 er blevet opdateret adskillige gange, og den seneste version – og altså den, som er gældende i skrivende stund – er den 12. i rækken. 

I den del af BR18, som handler om bygningsautomatik, styring og regulering, er der en række krav, som jeg ikke er helt sikker på, at alle bygningsejere og driftsansvarlige er fuldt ud klar over. 

Der gemmer sig nemlig en væsentlig detalje i paragraf 298a og 298b i BR18, som kan smutte under nogles radar. Simpelthen fordi de to paragraffer først og fremmest handler om bygninger, hvor den samlede energieffekt til enten varme eller køl er 290 kW eller derover. 

Her foreskriver BR18, kort fortalt, at der skal være samspil mellem alle tekniske installationer, som har indflydelse på energiforbruget. Der er der for så vidt ikke den store overraskelse i. Overraskelsen kommer først lidt senere. 


Hvor godt har du styr på BR18 og din bygnings energieffektivitet?

Test din viden ved at tage quizzen nedenfor! 


Når vi er oppe på 290 kW eller mere, er vi typisk oppe i en bygningsstørrelse på cirka 10.000 kvadratmeter og opefter. 

Og det er her, der er fristende for alle, som ikke er i gang med at opføre eller renovere bygninger af den størrelse, at springe videre i teksten – og dermed overse en anden, meget vigtig pointe i BR18, paragraf 298a og b: 

Også krav til eksisterende bygninger!

Nemlig at BR18 også stiller tilsvarende krav til bygningsautomatik og de tekniske installationer i eksisterende bygninger, hvis det er teknisk muligt og økonomisk rentabelt at skabe det fornødne samspil mellem de tekniske installationer. Og det er det i mange tilfælde. 

Det er, så at sige, lovgivning med tilbagevirkende kraft, og det kan altså have stor betydning for ejere og driftsansvarlige med eksisterende bygninger. Endda i nogle tilfælde bygninger på 4.000-5.000 kvadratmeter, hvilket jo er langt under de førnævnte ca. 10.000 kvadratmeter. 

Fire specifikke krav

Alt det stiller jeg skarpt på i denne korte video.*


Klik her og få adgang til videoen


*RETTELSE: I videoen bliver der sagt, at man som bygningsejer, såfremt det er økonomisk muligt og rentabelt, skal sikre at man følger § 298 a og b senest 31.12.2024. Denne dato er ikke korrekt, men er i stedet 31.12.2025. 

Her gennemgår jeg nogle af kravene i paragraf 298a og 298b i BR18 og, hvad de mere konkret betyder. For eksempel kommer jeg ind på krav til disse fire områder: 

  • Grafik 
  • Logning 
  • Alarmer 
  • Registrering af energiforbrug 

Jeg vil varmt anbefale, at du bruger fem minutter af din tid på se videoen, så du som bygningsejer eller driftsansvarlig ikke overser en række vigtige, lovmæssige krav til din bygning. Se videoen her. 

Hvis du har brug for yderlig vejledning i bygningsautomatik, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular. 

Vær med i fællesskabet

Vil du vide mere om intelligent bygningsautomatik og holde dig orienteret om udviklingen?  

Meld dig ind i LinkedIn-gruppenBuilding Automation Denmark – et professionelt forum for fagfolk, der arbejder med tekniske installationer og bygningsautomatik.  

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.