Intelligent klimastyring med Room Purpose Controller

Schneider Electrics nye Room Purpose Controller (RP-C) er en smart og enkel vej til at etablere intelligent klimastyring (HVAC, lys, solgardiner m.m.) af indeklimaet i kontorer, både i nye og eksisterende bygninger.

RP-C bruger BACnet/IP og kan håndtere både statiske og dynamiske IP-adresser. Det gør, at at den kan sættes korrekt og sikkert op. Uanset hvilke konkrete sikkerhedskrav, it-afdelingen stiller til netværket.

Det betyder også, at Room Purpose Controller kommunikerer uden problemer med de gængse systemer til moderne bygningsautomatik.

Room Purpose Controller byder på stor fleksibilitet når det gælder tilkobling af sensorer og andre komponenter i installationen. Den har nemlig tre forskelige bussystemer: Sensor Bus, Room Bus og Modbus.

Enheden fås til både 230V og 24V forsyning. 24V-udgang gør, at Room Purpose Controller også kan levere strøm til tredjeparts-enheder, fx sensorer.
Den modulære opbygning med flere forskellige I/O-moduler gør det nemt at vælge den rigtige RP-C til det aktuelle behov i din klimastyring.

Introduktion til RP-C

I denne video giver jeg en kort introduktion til den nye Room Purpose Controller.
Jeg gennemgår de vigtigste egenskaber og fortæller hvordan du med RP-C sparer tid i installationsfasen, og hvorfor din installation bliver fremtidssikker, når du vælger Room Purpose Controller. Hør blandt andet om

  • Netværk
  • Tilslutninger
  • Opsætning og betjening

Hvis du vil vide mere om intelligent klimastyring

Hvis du har brug for yderlig vejledning i building management, er du meget velkommen til at kontakte Schneider Electric via vores kontaktformular.

Du kan også med fordel melde dig ind i vores LinkedIn-gruppe Building Automation Denmark. Det er gruppen for alle fagfolk, som arbejder med tekniske installationer og bygningsautomatik.

I gruppen kan du både stille spørgsmål, deltage i debatten, holde dig opdateret om nyheder, arrangementer m.m. og møde andre fagfolk.

Jeg vil også opfordre dig til at holde øje med Schneider Electrics eventkalender, så du ikke går glip af kommende webinarer og events.

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.