Deine Hauptrolle in der Energiewende: Einfacher als gedacht mit EV-Ladung zu Hause

Ein Elektroauto zu fahren – selbst wenn der Strom aus fossilen Quellen stammt – ist umweltfreundlicher als ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (ICE). Wie das Wall Street Journal zeigt, verursacht die Herstellung und Nutzung von Elektroautos über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg weniger CO₂-Emissionen als Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Doch der volle Nutzen der Elektromobilität wird erst dann erreicht, wenn saubere, erneuerbare Energie die Hauptquelle für den Antrieb ist – etwas, das heute bereits durch Energiemanagementsysteme und intelligente Heimladelösungen möglich ist. Und je mehr Elektroautos auf den Straßen unterwegs sind, desto schneller kommen wir unserem Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung näher.

Die häufigsten erneuerbaren Energiequellen – Solar- und Windenergie – sind nicht konstant verfügbar. Eine spontane Erhöhung der Produktion zur Deckung des Bedarfs ist nicht möglich. Großflächige Batteriespeicher sind noch nicht ausreichend entwickelt, und die Übertragung über große Distanzen bleibt eine Herausforderung. Die wachsende Zahl von Elektroautos benötigt jedoch mehr Strom, um mobil zu bleiben. Um diese Herausforderungen zu bewältigen, brauchen wir mehr erneuerbare Energieerzeugung – und zwar näher am Verbrauchsort. Für immer mehr Besitzer von Elektroautos bedeutet das: Erzeugung und Verbrauch finden zu Hause statt.

Die Verbindung zwischen Heimladung und Solarenergie

Laut einer Umfrage von CleanTechnica verfügen 38 % der EV-Fahrer in Nordamerika über Solarpanels auf ihrem Haus. Im Vergleich dazu besitzen nur 8 % der US-Haushalte derzeit eine Solaranlage. Das zeigt eine klare Verbindung zwischen dem Besitz eines Elektroautos und der Nutzung von Solarenergie.

Diese Ergebnisse sind nachvollziehbar: Elektroautos sind nach wie vor relativ teuer, und die ersten Nutzer gehören oft zu den Hausbesitzern. Sinkende Batteriepreise und staatliche Förderungen erleichtern zwar die Anschaffung, doch eine Preisgleichheit mit Verbrennern ist noch nicht erreicht. Da öffentliche Ladestationen weiterhin begrenzt verfügbar sind, setzt sich der Trend zur Heimladung immer stärker durch.

Unterschiedliche Studien zeigen, dass sowohl in den USA als auch in Europa Umweltaspekte der wichtigste Beweggrund für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge sind – noch vor finanziellen Anreizen. Tatsächlich geben viele Fahrerinnen und Fahrer in den USA und im Vereinigten Königreich an, dass der Besitz eines Elektroautos sie auch abseits der Straße zu umweltbewusstem Verhalten inspiriert hat. Das deutet darauf hin, dass Elektrofahrzeuge ein Einstieg in mehr Energieeffizienz sein können.

Dezentrale erneuerbare Energien beschleunigen die Energiewende

Die zunehmende Verbreitung von Solaranlagen in Privathaushalten spielt eine entscheidende Rolle bei der Lösung einiger unserer dringendsten Energieprobleme. Sowohl Regierungen als auch Energieversorger haben ein Interesse daran, dieses Wachstum zu fördern. Ziel eines funktionierenden Stromnetzes ist es, Strom jederzeit verfügbar zu machen – buchstäblich auf Knopfdruck. Dafür muss Angebot und Nachfrage ständig im Gleichgewicht sein. Ein plötzlicher Nachfrageanstieg – etwa durch einen Wintersturm – erfordert eine ebenso schnelle Erhöhung des Angebots. Da Solarenergie nicht konstant verfügbar ist, greifen Versorger in solchen Fällen auf „steuerbare“ Energiequellen wie Erdgas zurück. Doch mehr Solaranlagen, verteilt über das Versorgungsgebiet, schaffen Flexibilität.

Dezentrale Energiequellen (DERs) wie Solaranlagen sind entscheidend für den Übergang zu erneuerbaren Energien. Eine Studie von Vibrant Clean Energy zeigt, dass die breite Einführung von DERs in Kombination mit großflächiger erneuerbarer Energieerzeugung der kostengünstigste und effektivste Weg ist, um langfristige Klimaziele in den USA zu erreichen. Parallel dazu setzt die EU mit dem REPowerEU-Plan auf eine massive und schnelle Einführung erneuerbarer Energien, um sich von fossilen Brennstoffen unabhängig zu machen.

Haushalte mit Solaranlagen sind weniger abhängig vom Stromnetz. Wenn das Angebot aus dem Netz knapp wird, konkurrieren weniger Haushalte um die verfügbare Energie. Und wenn diese Haushalte ans Netz angeschlossen sind, können Versorger überschüssigen Strom an Haushalte ohne Solaranlagen weiterleiten. Die Verteilung von Solaranlagen über viele Haushalte schafft Produktions- und Übertragungsknoten, die Versorger nutzen können, um die Netzleistung zu verbessern.

Die Stromübertragung über kurze Distanzen ist einfacher – Strom innerhalb eines Viertels zu bewegen ist effizienter als ihn aus einem weit entfernten Kraftwerk zu beziehen. Ein Ausfall einer Leitung kann durch eine andere kompensiert werden. Mehr Solaranlagen in der Nähe potenzieller Schwachstellen erhöhen die Reaktionsfähigkeit der Versorger. Mehr Agilität bedeutet weniger Ausfälle und weniger Bedarf an teurer Infrastruktur, um das System zu stabilisieren. Mit künstlicher Intelligenz können Versorger Energie aus DERs nahtlos überwachen und steuern – ohne Auswirkungen auf die Haushalte.

Energiespeicher auf Rädern

Eine der größten Herausforderungen bei erneuerbarer Energie ist die Speicherung. Um jede Kilowattstunde Solarstrom nutzen zu können, sind Batterien nötig, die Energie für bewölkte Tage oder die Nacht speichern. Elektroautos sind Batterien auf Rädern – und mehr Elektroautos sowie Heimladestationen bedeuten mehr nutzbare Speicherkapazität.

EV-Besitzer können Strom in ihren Fahrzeugen speichern, der künftig nicht nur mit dem Haus, sondern auch mit dem Stromnetz verbunden werden kann. Laut der International Renewable Energy Agency könnten EV-Batterien, die ans Netz angeschlossen sind, das Speicherproblem der erneuerbaren Energien in den nächsten 30 Jahren lösen. Alte EV-Batterien, die nicht mehr für Fahrzeuge geeignet sind, können als dezentrale Speicherlösungen weiterverwendet werden. Und Besitzer von Elektroautos, die häufig auch Solaranlagen installieren, sind ebenfalls eher bereit, zusätzliche Batteriespeicher im Haushalt zu nutzen.

Den Weg ebnen

Mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen bedeuten weniger CO₂-Emissionen. Wenn sie mit sauberer Energie betrieben werden, vervielfachen sich die Vorteile. Viele Regierungen und Automobilhersteller haben ihre Verpflichtung zur Förderung der Elektromobilität deutlich gemacht. Auch Energieversorger sollten EV-Besitz fördern, mit Verbrauchern zusammenarbeiten, Prozesse vereinfachen, Hürden abbauen und die Synergien zwischen EVs und Solaranlagen hervorheben.

Der Weg in eine Zukunft mit erneuerbarer Energie wird nicht immer einfach sein – er erfordert Zeit, Koordination, Innovation und die Bereitschaft, Herausforderungen zu meistern. Es wird einige Kurven geben, aber das Ziel ist klar: Elektroautos können uns dorthin bringen.

www.se.com

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.