“Todo o arquiteto é um grande poeta. Ele deve ser um grande intérprete do seu tempo e da sua idade”, já diria o arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright. Por isso, essa área está sempre com novidades surgindo e sendo incorporadas nas casas das pessoas. São cores, estilos, objetos e texturas que passam a ser referência na criação de projetos arquitetônicos.
E pode até parecer, mas o próximo ano não está longe. Por isso, conversamos com a arquiteta Fabiana Amaral, que revelou quais são as tendências para decoração em 2020. Continue lendo e confira!
Principais tendências para decoração 2020
Independentemente do estilo do projeto e das tendências utilizadas, o mais importante é que o ambiente reflita e traduza a personalidade da pessoa que vai utilizá-lo e habitá-lo. A proposta deve atender às necessidades do cliente e fazer com que ele sinta-se confortável no local. Nesse aspecto, Fabiana ressalta a importância de pensar no convívio das pessoas da residência, para que ela não seja uma “casa vitrine”.
Mas isso não quer dizer que não é importante estar atento às principais tendências do mundo arquitetônico. A seguir detalhamos o que mais deve aparecer nos projetos no ano de 2020.
Elementos da natureza
Não é só quando o assunto é sustentabilidade que a natureza está em alta. Na arquitetura também. Para 2020 podemos esperar decorações e projetos com muitas questões sensoriais que remetem à natureza.
Essas referências ao meio ambiente poderão ser percebidas nas cores, nas texturas e em diferentes elementos de decoração. “Esses itens trazem aconchego e harmonia ao ambiente, que é sempre algo que os arquitetos buscam em seus projetos”, complementa Fabiana.
De modo prático, isso significa utilizar plantas, mesmo que em espaços urbanos, seja em uma horta caseira, seja em jardins verticais. Com relação às texturas, para seguir na onda ecológica é possível optar por objetos com madeiras naturais, como as de demolição.
Mistura de estilos
A arquiteta ainda destaca que, atualmente, é muito comum os projetos misturarem estilos diferentes. “Foi-se o tempo em que o profissional de arquitetura tinha um estilo e ficava aprisionado a ele. Hoje, a tendência é trabalhar com a combinação de estilos. Por exemplo, estou trabalhando agora em um projeto moderno e que um dos principais elementos é uma peça de design retrô”, exemplifica Fabiana.
Ambientes de convivência
Outra tendência que está crescendo a cada ano e está relacionada diretamente com um comportamento humano é viver e conviver em coletivo. Há mais e mais pessoas compartilhando casas, seja a sua própria residência, seja em caso de viagens. “Quando você muda o comportamento da pessoa, você altera a visão que ela tem da sua residência, assim como o modo como ela se relaciona com os ambientes”, acrescenta a arquiteta.
Consequentemente, é preciso alterar a maneira como os projetos são feitos. Nesse caso, são pensados espaços maiores e que tenham múltiplas funções. Além disso, cada vez mais as pessoas abrem as suas casas para receber amigos e familiares, também necessitando de ambientes maiores para convivência.
Casas automatizadas
Por último, mas não menos importante, há o crescente uso de tecnologia para automação e construção de casas inteligentes. É possível, utilizando sistemas de automação residencial, reduzir o consumo de energia elétrica e proporcionar mais conforto ao morador.
Cores que serão destaque no design de interiores em 2020
Quando falamos de cores, também há casos em que as tonalidades se tornam verdadeiros clássicos, que vão ganhando releituras a cada estação. É o caso dos tons pastel, segundo Fabiana. Para 2020, podemos esperar diferentes cores em tons acobreados, prata e fendi. “Essas cores dão uma certa neutralidade nos projetos de design de interiores, principalmente quando os demais elementos são com tons intensos”, complementa.
Além das cores mais claras, também veremos com frequência nuances que fazem referência à natureza, tendência que já citamos como presença garantida nos projetos de arquitetura em 2020. Dessa forma, os arquitetos se inspiram em elementos da natureza para definir os tons de um ambiente.
Por exemplo, utilizar tons de azul, que lembram o oceano, no piso ou então o optar por um verde, que remete à Mata Atlântica. Essas cores trazem boas sensações por conta da sua ligação com a natureza, deixando o local mais aconchegante e relaxante.
Principais dicas para uma decoração impecável
Apesar de ser importante ficar de olho nas tendências, nem sempre a combinação dos elementos que estão em alta é a melhor opção para o projeto. É preciso analisar a funcionalidade do ambiente, assim como a personalidade do cliente na hora de fazer o desenho arquitetônico. Além de sugerir não pesar muito a mão, Fabiana revelou dicas para uma decoração incrível. Confira!
Use objetos de apego emocional
Muitas vezes o cliente solicita o uso de um elemento que tem história e que há uma ligação de afeto. Nesses casos, é importante analisar a proporção. “Além disso, o arquiteto tem a obrigação de incorporar o objeto ou móvel do cliente no projeto, deixando-o nas devidas proporções para que ele se enquadre no ambiente. Assim, o objeto entra no projeto, conforme pedido, mas da maneira correta”, complementa a arquiteta.
Defina uma cor base
Entendendo o perfil das pessoas que usarão o ambiente, assim como a funcionalidade dele, há algumas dicas básicas e atemporais que devem ser seguidas. A primeira é escolher uma cor em que o projeto se baseará. Dessa maneira, fica mais fácil manter a continuidade visual do ambiente e combinar cada um dos elementos utilizados.
Tenha atenção à iluminação
Pensar na iluminação do ambiente de forma estratégica é uma dica infalível para deixar o seu projeto com uma cara única e destacar determinados objetos e móveis. Nesse caso, aposte em luminárias suspensas e com iluminação indireta. Hoje, há itens de tecnologia em que o cliente pode, inclusive, determinar a intensidade da luz, conforme o momento e uso do local.
Una estética e funcionalidade
Sempre combine funcionalidade e estética. Afinal, um bom projeto de design de interiores não deve ser focado apenas na beleza. É importante que os ambientes consigam acolher os objetos do proprietário, refletindo a sua personalidade e rotina, além de ter boas áreas de circulação.
Aposte em elementos da natureza
Para concluir, vamos citar novamente esta grande aposta para a decoração 2020: a natureza. Lembre-se do meio ambiente na hora de escolher cores, texturas e móveis. Além disso, foque em criar projetos mais sustentáveis, utilizando melhor a energia, por exemplo.
Conhecer as tendências é importante, mas o principal é entender o estilo, os hábitos e os gostos do cliente para elaborar um projeto que reflita a sua personalidade e que seja funcional. Afinal, Fabiana ressalta que o arquiteto tem a responsabilidade de interpretar o seu tempo, e o profissional não deve se rotular, prendendo-se em apenas um estilo.
Que tal usar materiais em seus projetos que se preocupam com a sustentabilidade e ainda são criados com as tecnologias mais avançadas? Entre em contato com um de nossos consultores!
Adicione um comentário