Dags för ett paradigmskifte i synen på industriell automation 

Två personer kollar på dator. 

Paradigmskifte inom industriell automation.

Effekterna av den omtalade fjärde industriella revolutionen har inte varit riktigt så omvälvande som många förväntade sig. Därför är det dags för ett paradigmskifte när det gäller hur tillverkare och maskinbyggare ser på industriell automation.

Vad hände med Industri 4.0 och alla de revolutionerande innovationer som vi förväntade oss av den fjärde industriella revolutionen?

Något hände och naturligtvis har framsteg gjorts inom ett antal områden. Men Industri 4.0:s underförstådda löfte om en ny öppen värld med oändliga möjligheter har inte infriats.

En anledning är att industriell automation fortfarande, i viss utsträckning, bygger på en grund av äldre arkitekturer och tekniker.

En annan är att många automationslösningar kännetecknas av brist på öppenhet, bland annat genom användning av proprietär kod som är låst till varje tillverkares egen hårdvara.

Detta minskar flexibiliteten och resultatet blir att det blir svårare att modernisera befintliga produktionsanläggningar och göra dem ”digitala på riktigt”. Det är helt enkelt för tidskrävande och dyrt, vilket gör att innovationen uteblir.

Konvergens mellan IT och OT skapar mervärde

Det är ett problem för överallt ser vi att digitaliseringen skapar mervärde. Inte minst hos slutkunderna som efterfrågar avancerade digitala verktyg som analys samt artificiell intelligens.

Det finns ett uttalat behov av konvergens mellan IT och OT (operational technology). Kunderna behöver integrera produktionsanläggningar och affärssystem så att data flödar fritt mellan produktionshallen och styrelserummet.

Allt detta är svårt – för att inte säga omöjligt – att uppnå med den traditionella synen på industriell automation. Vad som behövs är ett omtag. För ett paradigmskifte.

Framtidens industriautomation – öppen, portabel och flexibel

På Schneider Electric tror vi att automationsbranschen under de närmaste åren kommer att genomgå en banbrytande omvandling som drivs av en aldrig tidigare skådad öppenhet, portabilitet och flexibilitet.

I centrum för denna utveckling står standarden IEC 61499, som bygger på IEC 61131, och definierar en generisk modell för distribuerade styrsystem.

IEC 61499 är inte ny (den publicerades faktiskt redan 2005), men de tekniska framstegen har gjort att IEC 61499 nu verkligen kan bli den avgörande faktorn för hur vi utformar framtidens industriautomation.

Om du behöver ytterligare vägledning om industriell automation är du välkommen att kontakta Schneider Electric via vårt kontaktformulär eller Flemming Hansen direkt på flemming.hansen@se.com. Tidigare publicerad här.

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.