Vet du vad ditt hem gjorde förra sommaren? Kanske inte, men ett bra smart hem skulle veta.

Hej, du semesterfirare! Nu när vardagen har gett vika och du har nått ditt sommarparadis, är det dags att tänka på ditt hem från ett mer avlägset perspektiv med möjligheten i nuet.

Sedan en lång tid tillbaka har vi förberett våra permanenta bostäder och gett oss iväg till sommarstugan eller annan semesterort. Detta genom att exempelvis sätta timer på belysningen, stänga av kranar, dra ut sladdar. Vi har också bett grannen om hjälp med att hämta posten, vattna blommorna eller kontrollera låsen på dörrar och fönster. Allt detta för att minska risken för inbrott och skydda mot naturens alla krafter som exempelvis åskoväder.

Och trots att vi gjort allt detta, stänger vi dörren till hemmet och på vägen till semestermålet smyger en tanke fram: tänk om…

Varje år innan midsommar dyker ämnet att säkra våra hem under sommaren upp i medierna, vanligtvis med copy-paste-tips från föregående år om hur man säkrar sitt hem under semestrarna. Semestermånaderna är en bra tid för tjuvar, men det är lättare att förebygga stölder nuförtiden när man inte längre behöver förlita sig enbart på grannens uppmärksamhet. Kameror och larm används för att bekämpa skurkar som längtar efter dina tillhörigheter, men hemmet hotas också av kraftiga väderomslag. Lyckligtvis, tack vare modern teknik, är det enkelt att tillbringa sommaren bekymmersfritt och låta det smarta hemmet hålla koll åt dig.

Här är några praktiska tips om hur ett bra smart hem kommer att hjälpa dig att tillbringa din semester på ett lite mer bekymmersfritt sätt:

Belysning

Belysningen kan programmeras att tändas vid solnedgång och stängas av igen innan läggdags. Ett annat förslag är att den automatiskt tänds nerdimmat ifall någon är uppe och går på natten. Belysningen kan även styras på distans för den som inte vill ha någon automation och sköta det “manuellt”.

Jalusier

Precis som belysningen är jalusier som är anslutna till ett smart hem-system ett enkelt sätt att få ditt hem att se bebott ut. Styr efter tid, väder eller temperatur. Ett smart sätt att få huset att se bebott ut samtidigt som hemmet hålls svalare.

Termostater

Komfortvärmen kan stängas av under resan och bekvämt slås på igen innan du kommer hem. Smarta termostater gör det också möjligt för dig att kontrollera temperaturen i ditt hem på distans medan du är borta. Tänk vad smidigt att kunna öka värmen redan när du är på väg hem eller till stugan och därmed mötas av ett uppvärmt hem.

Smarta brandvarnare och vattenläckagedetektorer

Om det värsta inträffar kommer de smarta brandvarnarna och vattenläckagedetektorerna också att varna dig på distans, så att du får möjlighet att agera innan det är för sent. Dessutom, med kameror och lampor anslutna till samma system, är det enkelt att se vad som verkligen händer i ditt hem och spela in händelserna i din telefons minne som foton eller videor. Ett smart hem är mycket snabbare än din granne skulle vara i den här situationen.

Smarta eluttag

Det är en bra idé att stänga av enheter som inte används. Bra exempel inkluderar underhållningsenheter. Använd dock inte smarta uttag till enheter som du inte vill stänga av. Dessa kan vanligtvis inkludera kylskåp och frysar.

Sensorer, kameror och detektorer

Ta in fler sinnen i ditt hem. Med hjälp av sensorer, kameror och detektorer kan du till exempel tända alla lampor vid olika tider i olika rum när en inkräktare kommer in, starta hög musik med en spelare ansluten till ett smart uttag och dra upp gardinerna helt. Kamerorna kan sedan fånga inkräktaren på film, och du kommer att få avisering i din smartphone.

Allt i en app

Om sensorer, kameror, belysning, värme, jalusier, brandvarnare och uttag som är anslutna till ditt hem styrs av samma app, blir det enklare för dig att njuta av sommaren på ett mer bekymmersfritt sätt. Dessutom, om du också ansluter ditt fritidsboende till samma app innan du återvänder till din vardag, blir det lättare att upptäcka och bekämpa ovälkomna gäster under resten av året också.

Så numera behöver ditt hem inte längre lämnas ensamt, utan du kan på sätt och vis ta med det på semestern. När alla funktioner kan aktiveras och justeras på distans från en smartphone kan det smarta hemmet varna dig om några händelser skulle inträffa medan du är borta.

Läs mer om Wiser och upptäck hur du kan förvandla ditt hem och fritidshus till en smart plats.

Författaren till den ursprungliga artikeln är en produktchef för Wiser smarta hem-produkter. Tidigare inlägg kan läsas här.