Brandförebyggande lösningar i elinstallationer

Är jordfelsbrytare tillräckligt i centraler? Är termografering verkligen det optimala för apparatskåp och ställverk?

Visste du att hälften av alla företag som drabbats av en större brand har lagt ned verksamheten inom fem år? *

Det är inte bara förstörd egendom som ska ersättas, som dessutom troligen täcks av en försäkring, utan mycket mer som står på spel. Företaget kan inte producera något under en återuppbyggnadsfas vilket tvingar befintliga kunder att hitta och testa andra produkter. Företagets rykte kan också få sig en törn; slarvar de med något så väsentligt som brandskyddet? Vad mer har de inte koll på? Utöver självrisken på försäkringen förlorar man alltså produktion och intäkter, marknadsandelar till konkurrenter och kanske en del av sitt goda rykte…

Är inte svensk standard för elutrustningar en tillräcklig grund för brandförebyggande?

Riskerna minskar såklart om design och konstruktioner följer lokala och internationella standarder och föreskrifter samt att produkter och lösningar är typtestade – men man kan aldrig helt bortse från den mänskliga faktorn och tidens tand. Elinstallationer är inte underhållsfria!

I ställverk och större fördelningar består riskerna ofta i höga belastningar över lång tid, många apparater på liten yta och utrustning som genererar betydande förlustvärme. Det blir varmt helt enkelt, vilket i sin tur gör att marginalerna för andra mindre fel minskar. En sönderdragen gänga i ett skensystem kan leda till okontrollerad temperaturstegring.

I centraler är det vanligare att dåliga anslutningar, kondens och skadedjur står för en ökad brandrisk, även om standarder och föreskrifter följts till punkt och pricka. Därtill kommer allt som händer i ledningssystemen efter centralen, klämda och skavda förlängningskablar, spik genom rör, glappkontakt i stickproppar och isolationsfel i anslutna apparater. Har man ”tur” uppstår en överledning till jord som en installerad jordfelsbrytare kan upptäcka, men långt ifrån alltid.

Nya innovationer adderar ett brandförebyggande utöver vad standarder och föreskrifter kräver

Centraler kan numera kompletteras med AFDD (Arc Fault Detection Devices), vilka på gruppnivå kan upptäcka och lösa ut för gnistbildning i ledningssystemet efter centralen. Våra elinstallationsregler nämner särskilda utrymmen där denna typ av lösning rekommenderas;

  • I utrymmen med risk för brand på grund av det lagrade materialet
  • I utrymmen av brännbart konstruktionsmaterial (till exempel träbyggnader)
  • I utrymmen där byggnadskonstruktionen kan sprida brand
  • På platser där oersättliga varor kan utsättas för fara

Utöver dessa utrymmen bör man kanske överväga de utrymmen där många personer vistas och där utrymning kan vara försvårat (förskolor, äldreboenden, sjukhus…).

I ställverk, fördelningar och apparatskåp tillämpas ibland termografering som en brandförebyggande åtgärd, men tänk på att detta bara ger en ögonblicksbild av läget. Om belastningen i en apparat med dåligt dragen anslutning råkar vara låg vid inspektionstillfället kan felet missas – det kan ha varit betydligt varmare några timmar före inspektionen, och bli lika varmt igen kort tid därefter. Därtill är det inte lätt att med en eller två inspektioner per år få en överblick över trender. Blir det successivt varmare och varmare i en kabel?

Den som tar brandförebyggande på allvar kan överväga att ersätta den återkommande kostnaden för termografering med en engångsinvestering i kontinuerlig temperaturövervakning. En kombination av två olika produkttyper ger en perfekt bild av temperaturbeteendet i en kopplingsutrustning – kontinuerligt med grafer för temperaturvariationer över tid och med omedelbara larm vid överskridna gränsvärden:

  • Temperatursensorer som företrädesvis placeras på ledare utan isolering, till exempel intill skenskarvar och anslutningar till stora effektbrytare. Dessa kan idag vara både trådlösa och batterifria.
  • En luftanalysator i apparatskåpet eller kabelfacken som kontinuerligt söker efter specifika gaser och partiklar som avges från isolermaterial vid uppvärmning. Denna typ av produkt kan detektera och larma för varmgång i kablar redan innan synlig rök uppträder eller missfärgning har skett.

Exempel på AFDD ljusbågsdetektor

Läs mer om Acti9 iARC

Exempel på temperatursensorer

Läs mer om Easergy TH110

Exempel på luftanalysator

Läs mer om PowerLogic HeatTag

* Global statistik från AXA Insurance