AI i datacenter – nyckeln till effektivare energinät?

Det är helt avgörande att datacenter blir mer energieffektiva och bättre integrerade med resten av energisystemet i Norden. Det behövs också fokus på samspel mellan innovation, artificiell intelligens och gröna energilösningar i framtidens datacenter, så att de blir knutpunkter för den gröna omställningen.

AI ger en rad nya möjligheter för samhället och klimatet. Bland annat för att förbättra diagnostisering och behandling av patienter inom hälsosektorn samt för att minska CO2-utsläpp inom jordbruket.

De nya möjligheterna har också lett till en stor ökning av datatrafiken eftersom många arbetsintensiva processorer drivs av ström. Detta har gjort datacentren, vilka är facilitatorerna av AI-drivna lösningar, till några av de största energiförbrukarna i vårt samhälle.

– Även om AI genererar enorma datamängder kan den samtidigt hjälpa datacentren att effektivisera energianvändningen och därigenom både bidra till energinätet och bli mer hållbara, säger Hanna Oredsson, Country Sales Director, Secure Power, Schneider Electric Sverige.

En effektiv samarbetspartner

Till att börja med kan man bland annat använda AI-referensdesigner för att skapa en mer effektiv design och konstruktion av datacentret samt använda verktyg som digitala tvillingar för att styra centrets kylsystem och reservkraftsanläggningar.

Genom applikationer för styrning av datacenterinfrastruktur (DCIM), energidistribution och byggnadsautomatisering kan datacentren hantera sin energiinfrastruktur bättre och underlätta integrationen av nya förnybara energikällor.

På så vis får datacentren en inblick i sin energiförbrukning. De kan ta emot, lagra och leverera energi till det lokala samhället och blir såväl effektiva bidragsgivare till elnätet samtidigt som de minskar CO2-avtrycket.

Använd datacenter som lokala energiproducenter

När fokus riktas mot hur AI kan användas i de många nordiska datacentren bör man inrikta sig på övergången till mer miljövänliga energilösningar, något som alla stora datacenteraktörer fokuserar på.

Tillgången till mer miljövänliga energikällor gör Norden till en fördelaktig plats för datacenter. Därför måste tillvägagångssättet för datacenter konkret förändras. Energin som används av datacenter är huvudsakligen förnybar. Klimatet är svalt, vilket är perfekt för att återanvända den stora mängd värme som datacentren genererar. 

Tre tips för effektivare datacenter

1). För det första handlar det om att integrera datacentren ordentligt i den omgivande infrastrukturen och energisystemen så att värmen i kylvattnet inte går till spillo. Den bör istället återanvändas så att datacentren fungerar och agerar som lokala energiproducenter.

Det gäller inte bara datacentren. Man kan också använda överskottsvärmen från de stora industriella växthusen eller olika produktionsanläggningar från den lokala industrin.

Ett bra exempel på detta är svenska EcoDataCenter. Genom att implementera Schneider Electrics smarta lösningar för både infrastruktur och energianvändning har EcoDataCenters anläggning i Falun uppnått en energieffektivitet i världsklass. Bland annat är deras datacenter förlagt vid en pelletsfabrik där överskottsenergi återförs till produktionen. Deras datacenter, som är byggt i trä, representerar en ny era av energieffektivitet och cirkularitet i branschen.

2). Därefter kan man använda batterier för att stabilisera elnätet. Med rätt styrprogram kan batterierna som datacentren använder, till exempel i UPS-system, användas för att avlasta elnätet så att det kan hantera effekttoppar i elförbrukningen och stabilisera frekvensen i elnätet.

3). Slutligen handlar det om att skapa mer cirkulära strategier för elektrisk utrustning och avfall eftersom mycket av utrustningen som används i datacentren är kopplad till elkraftsfördelning, reservkraft och elektrisk säkerhet.

– Genom att skapa synergier via innovativa lösningar som AI-integrerad energistyrning, lokal energiproduktion och cirkulär användning av resurser kan de nordiska datacentren bli centrala aktörer i den gröna omställningen av vårt samhälle, avslutar Hanna Oredsson.