Indice degli argomenti
Queste innovazioni sono particolarmente vantaggiose nei processi di confezionamento e di assemblaggio. Le soluzioni per il trasporto e il posizionamento di nuova generazione eliminano le complessità di installazione meccanica ed elettrica, le laboriose procedure di montaggio e smontaggio del vettore, le limitazioni alla precisione del posizionamento del prodotto nella catena di montaggio.
Dal momento che gli utenti finali industriali si concentrano su velocità, affidabilità, efficienza, flessibilità e costi sull’intero ciclo di vita della macchina, gli OEM di successo soddisfano questi requisiti attraverso una logica di progettazione più moderna che dà priorità a flessibilità e agilità.
Gli strumenti di progettazione più efficienti aiutano i costruttori ad affrontare meglio le richieste dei loro clienti, al contempo riducendo il time to market; inoltre, permettono loro di proporre all’industria manifatturiera soluzioni che permettono di gestire con maggiore agilità l’uso delle materie prime, la diversità di dimensioni e forma dei prodotti, i cambiamenti di impostazioni sulla linea di montaggio – con macchine più veloci ed efficienti.
Due tecnologie rivoluzionarie, multi carrier e digital twin, si stanno ora combinando per ridefinire il modo in cui gli OEM progettano le macchine e il modo in cui gli utenti finali le implementano. Per l’OEM, è tutta una questione di differenziazione; coloro che offrono macchine più veloci, più flessibili e sostenibili emergeranno come vincitori del mercato.
Flessibilità grazie a un multi carrier modulare e scalabile
Le nuove macchine multi carrier riducono drasticamente il numero di componenti all’interno del design della macchina. Il sistema, ad esempio, funziona secondo un principio di progettazione in cui “meno è meglio” e raggiunge l’obiettivo della semplicità di progettazione in cinque modi:- I segmenti di motore lineare sono costituiti da due sole configurazioni: diritto e 45° Ciascuno di questi motori modulari ospita avvolgimenti che vengono eccitati singolarmente così da creare un campo magnetico che controlla i movimenti del singolo carrello lungo il binario. Il carrello segue il campo magnetico in movimento con il suo magnete permanente incorporato (Guarda questa demo di due minuti).
- Rispetto alle grandi catene tradizionali utilizzate per trascinare i prodotti, questo approccio moderno riduce drasticamente il numero di movimenti dei componenti necessari per far funzionare la macchina.
- Poiché i prodotti possono essere movimentati singolarmente, è necessario spostare meno carichi, il che significa meno spostamento della massa e del peso complessivi. Questo produce meno attrito e riduce lo stress sulle parti in movimento.
- Riutilizzare un progetto esistente per accelerare lo sviluppo di un nuovo sistema è semplice perché il sistema è modulare e il progetto viene acquisito digitalmente. Ciò semplifica l’adattamento a nuove configurazioni semplicemente aggiungendo segmenti modulari o carrelli e adattando il design esistente alle nuove esigenze del cliente.
- I sistemi di trasporto, basati sulla tecnologia multi carrier di nuova generazione sono inoltre dotati di diagnostica avanzata. È possibile accedere alla macchina da remoto e il manutentore può visualizzare tutti i componenti e rilevare rapidamente eventuali deviazioni dai normali parametri operativi. Pertanto, identificando le anomalie precocemente, è possibile programmare la manutenzione durante i periodi di servizio e si evitano tempi di fermo imprevisti. Quando vengono eseguiti lavori di manutenzione, l’hardware è progettato per consentire una rapida sostituzione dei supporti e sostituire facilmente i segmenti modulari.
Rapida velocità di sviluppo grazie alla simulazione con il digital twin
Per i costruttori di macchine, la flessibilità necessaria per accelerare i processi di vendita e progettazione delle macchine deriva dalla loro capacità di assemblare virtualmente i componenti utilizzando strumenti software come i digital twin. Il software EcoStruxure Machine Expert Twin con il sistema multi carrier Lexium MC12 consente agli ingegneri di determinare le prestazioni e la flessibilità della macchina prima che la macchina venga costruita. Gli ingegneri possono utilizzare questa piattaforma digitale per eseguire diversi formati e vedere come tali formati influiscono sul comportamento della macchina. Possiamo utilizzare il digital twin per modificare con un clic un binario e aggiungere diversi carrelli e stazioni di elaborazione, così i test per vedere se la macchina soddisfa le esigenze dell’applicazione possono iniziare immediatamente. Quando viene determinato il progetto ottimale, hanno luogo simultaneamente i processi di programmazione e ottimizzazione. Durante la produzione (quando la macchina vera e propria è sul campo), i cambiamenti possono essere eseguiti premendo un pulsante, o avvenire automaticamente – a seconda dell’approccio che l’utente ritiene più pratico.Ulteriori vantaggi: un ingombro ottimizzato e maggiore OEE (Overall Equipment Efficiency)
Le aziende che hanno già installato unità multi carrier di nuova generazione hanno raddoppiato le loro prestazioni, ridotto della metà l’ ingombro e stanno cogliendo tutti i vantaggi di una macchina consegnata in un breve tempo e realizzata su misura per il loro processo di produzione. Inoltre, un sistema multi carrier può assumere funzionalità solitamente eseguite da apparecchiature specializzate, semplificando l’intera macchina e riducendo la complessità meccanica. Per gli OEM, il multi carrier Lexium MC12 abbinato al software EcoStruxure Machine Expert Twin apre le porte alla realizzazione di progetti di macchine estremamente competitive e ad alte performance (con miglioramenti nella qualità di progettazione fino al 30%), un risparmio del 20-40% sui costi di investimento (grazie all’ottimizzazione dell’ingombro della macchina), meno tempi di fermo non programmati e un miglioramento del 50% dell’efficacia complessiva delle apparecchiature (OEE) nel tempo.Per maggiori informazioni
- Sei curioso di conoscere i casi d’uso per la soluzione di trasporto multi carrier Lexium MC12? Dai un’occhiata più da vicino e prova tu stesso con questa dimostrazione interattiva.
- Guarda il nostro webinarper saperne di più su come le tecnologie multi carrier e digital twin di Schneider Electric Lexium MC12 soddisfano i requisiti di progettazione delle macchine moderne.
Aggiungi un commento