Energia rinnovabile: tecnologie digitali per ottimizzare efficienza e integrazione di rete


Il panorama energetico globale sta attraversando una trasformazione profonda. Stiamo entrando nel nuovo mondo elettrificato, un futuro caratterizzato da una crescente domanda di energia e da un ecosistema sempre più interconnesso di reti digitali, infrastrutture e industrie. Al centro di questa evoluzione c’è un elemento fondamentale: ogni percorso verso la decarbonizzazione dipende dalla produzione di energia rinnovabile. Le rinnovabili non sono semplicemente un’alternativa; sono l’abilitatore essenziale della transizione energetica.

Questo trend è innegabile e in costante accelerazione. Le proiezioni indicano che entro il 2050 eolico e solare rappresenteranno complessivamente il 62% dell’elettricità mondiale. La sola produzione di energia solare dovrebbe raddoppiare nel prossimo decennio, in linea con l’ impegno globale enunciato nella COP28 di triplicare la capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030. In parallelo, anche i Sistemi di Accumulo di Energia a Batterie (BESS) stanno scalando rapidamente, tanto che si prevede una crescita di otto volte di questo mercato entro il 2030. Un così massiccio cambiamento nella produzione di energia richiede un corrispondente investimento nell’infrastruttura di rete e nella flessibilità. Saranno necessari investimenti per modernizzare e rafforzare le reti, che accompagninol’accelerazione degli investimenti nelle rinnovabili. I rapporti della Corte dei Conti Europea Making the EU electricity grid fit for net-zero emissions e del Parlamento Europeo EU electricity grids evidenziano la necessità critica di investimenti sostanziali negli aggiornamenti delle reti per accogliere l’afflusso di energia rinnovabile, migliorare la flessibilità e garantire un sistema energetico resiliente.

Accelerare l’implementazione: le priorità strategiche per sviluppatori e operatori

L’implementazione delle rinnovabili porta sviluppatori e operatori di rete ad affrontare maggiori complessità nei loro progetti.

  • Garantire l’integrazione di rete e la conformità ai codici di rete: è necessario ntegrare in modo fluido e conforme gli asset decentralizzati nell’infrastruttura di rete esistente.
  • Assicurare velocità nell’esecuzione dei progetti: è essenziale accelerare progettazione e costruzione per ridurre il time-to-market.
  • Ottimizzare l’efficienza operativa e l’affidabilità del sistema: bisogna massimizzare le prestazioni degli asset, il Costo Livellato dell’Energia (LCOE) e sfruttare i BESS per produrre ricavi e mitigare l’intermittenza.

Il nostro approccio olistico: quattro fasi per il successo

Affrontare queste sfide richiede una strategia completa e integrata che copra l’intero ciclo di vita del progetto.Schneider Electric sostiene un approccio olistico in quattro fasi che potenzia le capacità di sviluppatori e operatori nell’ambito delle rinnovabili

  1. Ottimizzazione precoce del design con i digital twin  – Già nella primissima fase di progettazione, sfruttiamo la tecnologia del Digital Twin per sviluppare un modello digitale unico per la modellizzazione e la gestione dei codici di rete. Questo software di progettazione collaborativa, supportato da una profonda expertise di dominio, ottimizza la redditività e il design anche dei progetti più complessi, riducendo il rischio e abbassando le emissioni del ciclo di vita.
  2. Controllo model-driven: l’efficienza al servizio della conformità –  La fase operativa beneficia enormemente di un approccio guidato da modelli, che integra sistemi di controllo delle centrali elettriche (Power Plant Controller – PPC) e sistemi SCADA accoppiati con hardware intelligente. Questo approccio garantisce la massima efficienza operativa, la sicurezza dell’impianto e la piena conformità con i codici di rete e gli standard di cybersecurity.
  3. Infrastruttura dati e advanced analytics per performance e manutenzione predittiva  – Un ambiente di infrastruttura dati robusto e aperto, capace di operare sia on-premises che nel cloud, è vitale. Abbinato ad analisi avanzate e ottimizzazione software-driven, fornisce le informazioni necessarie per massimizzare le prestazioni degli asset e del mercato attraverso portafogli diversificati, abilitando la manutenzione predittiva e la risoluzione proattiva dei problemi.
  4. Expertise multi-hub per un’esecuzione fluida dei progetti –  Il nostro approccio multi-hub per ingegneria, produzione ed esecuzione progetti garantisce di poter offrire ai clienti una portata globale supportata da competenze locali. Questo processo ottimizzato facilita installazione e messa in servizio più rapide mantenendo piena conformità con codici di rete e standard, e accelera quindi il time-to-market.

Unificare la gestione di rete: ecco One Digital Grid Platform

La proliferazione delle risorse rinnovabili decentralizzate richiede una solida infrastruttura digitale per la gestione della rete. La One Digital Grid Platform offre proprio questo: una solida base integrata e potenziata dall’AI r, rivolta a utility e proprietari di asset,  che unifica dati e operazioni, consentendo analisi predittive, approfondimenti in tempo reale e automazione per una maggiore resilienza ed efficienza della rete. LA piattaforma connette soluzioni e tecnologie a supporto dell’intero ciclo di vita della rete, dalla pianificazione alla gestione della flessibilità, fondamentali per gestire più siti e mitigare l’intermittenza propria delle rinnovabili.

Il futuro elettrico, digitale e decentralizzato è ora.

Il futuro dell’energia è elettrico, digitale e decentralizzato. Stiamo attivamente costruendo questo futuro per un mondo più sostenibile.

Per saperne di più, guarda il nostro video e unisciti a noi per accelerare insieme la transizione energetica.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.