Come mantenere gli ospedali sicuri ed efficienti

Modernizzare le strutture sanitarie è un obiettivo sfidante, ma supportato da tecnologie digitali per il controllo delle variabili ambientali e la realizzazione di ospedali sicuri.

ospedali sicuri

Comfort, protezione e recupero dei pazienti sono i principali fattori che garantiscono ospedali sicuri. Per questo nelle strutture sanitarie è fondamentale tenere sotto controllo alcune variabili ambientali: temperatura, umidità, corretta intensità della luce e flusso d’aria.

Le giuste condizioni operative consentono non solo di ridurre la trasmissione delle infezioni ma anche di migliorare i processi di guarigione.

Ospedali sicuri: le 4 variabili da controllare

In questa prospettiva, la tecnologia può rispondere in maniera ottimale. I sistemi di automazione degli edifici e i dispositivi digitali consentono alle strutture ospedaliere di regolare e monitorare con precisione tutte le variabili ambientali.

Monitorare la temperatura

Il sistema di automazione per ospedali sicuri deve essere in grado di controllare con precisione la temperatura di ogni locale. Infatti, non tutte le aree richiedono le stesse condizioni climatiche. Nelle sale operatorie, generalmente, si tiene una temperatura più bassa.

La termoregolazione è importante anche per assicurare un buon livello di comfort al personale medico. Interfacce intelligenti consentono di effettuare la regolazione dei sistemi in locale, per adattarli alle diverse esigenze degli operatori. Inoltre, garantire benessere ai pazienti è un fattore importante anche nel percorso di recupero.

Regolare l’umidità

L’umidità è un valore ambientale particolarmente importante. Quando è troppo bassa, può favorire il diffondersi dei virus all’interno dell’edificio. Se è troppo elevata, invece, rischia di agevolare la crescita di batteri. Questo parametro può anche influenzare la percezione della temperatura da parte del paziente. Una stanza umida può sembrare più fredda di una stanza più asciutta alla stessa temperatura. Per superare questa problematica, è possibile installare sensori intelligenti che aiutano a monitorare i livelli di umidità nelle stanze.

Garantire una corretta ventilazione

Ogni ambiente di un presidio ospedaliero richiede un’impostazione di ventilazione peculiare. In una sala operatoria, ad esempio, sono necessari moltissimi ricambi d’aria per proteggere i pazienti da eventuali infezioni. Nelle stanze che ospitano invece macchinari per la risonanza magnetica sono fondamentali sistemi di ventilazione efficienti per raffreddare l’ambiente. Questa tipologia di macchine produce infatti una notevole quantità di calore. Ci sono poi le aree dedicate alla cura delle malattie infettive dove è fondamentale che l’aria infetta non si distribuisca in altre zone.

Smart lighting per ogni esigenza

Anche l’illuminazione concorre a garantire il benessere delle persone. Quando la luce naturale non è sufficiente, bisogna progettare impianti capaci di rendere accoglienti le diverse aree di un ospedale. Nel caso della stanza di un paziente, ad esempio, la corretta illuminazione serve per garantire maggiore relax. Ma la luce influisce anche sul lavoro di medici e infermieri. Ambienti differenti richiedono quindi approcci impiantistici differenti. Il controllo dell’illuminazione e l’utilizzo di sistemi di automazione consentono di raggiungere inoltre importanti obiettivi di risparmio energetico e sostenibilità.

Una raccolta dati efficiente per garantire la sicurezza

Tra i vantaggi di investire in moderni sistemi di automazione, c’è quello relativo alla raccolta dei dati relativi alle variabili ambientali. Le informazioni su temperatura, umidità, ventilazione e illuminazione consentono infatti di verificare il corretto funzionamento degli impianti e di garantire ospedali sicuri. Questo permette anche di indentificare le aree dove è necessario intervenire per la sicurezza o il comfort delle persone. Inoltre, attraverso l’analisi dei dati i manager della struttura possono comprendere come e dove intervenire per migliorare l’efficienza energetica.

Come intervenire e con quali tecnologie?

Finora abbiamo approfondito l’approccio strategico. Come si modernizzano, in concreto, le strutture ospedaliere? Com si rendeno gli ospedali sicuri? Si possono pianificare riqualificazioni step by step, grazie a soluzioni implementabili nel tempo. Un primo passo potrebbe essere l’installazione di semplici sensori intelligenti nelle aree più critiche oppure si potrebbe dotare l’infrastruttura elettrica di componenti “smart”.

EcoStruxure for Healthcare di Schneider Electric aiuta gli ospedali a modernizzare gli impianti e i sistemi di controllo, incrementando non solo l’efficienza operativa ma anche la soddisfazione dei pazienti e la sicurezza.

Monitoraggio, misurazione e gestione dell’energia, per ridurre le spese e garantire la continuità di esercizio in caso di blackout, sono solo alcune delle funzionalità che Schneider Electric può offrire.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.