Motorstartere er uundværlige i mange typer applikationer. Både små, enkle maskiner og store, komplekse anlæg kræver motorstartere til at sikre driften og yde den korrekte beskyttelse overalt hvor elektriske motorer skal startes og stoppes.
Derfor er udvalget af motorstartere på markedet stort, og det kan nogle gange være lidt af en jungle at navigere i.
Samtidig sker der selvfølgelig en løbende udvikling. Nye generationer af motorstartere giver nye muligheder. Det bidrager yderligere til, at det kan være svært at bevare overblikket.
Hvor tung belastning skal motorstarteren håndtere? Hvad er kravet til beskyttelse? Hvor kompleks – og hvor kritisk – er applikationen? Er der brug for kommunikation, lynhurtig fejlsøgning, forbyggende vedligehold osv.? Vil slutkunden også have mulighed for at genstarte en frakoblet motorstarter remote?
Det er blot nogle af de spørgsmål, man skal kende svarene på for at kunne vælge den rigtige motorstarter til det aktuelle projekt.
Mange muligheder
I Schneider Electric har vi et ganske omfattende sortiment af motorstartere i vores TeSys-familie. Sortimentet kan i store træk inddeles i fire hovedtyper:
- Den “klassiske” type, hvor motorstarteren reelt udgøres af tre forskellige komponenter, som skal vælges og bestilles hver for sig. Kontaktoren, kortslutningsbeskyttelsen og den termiske beskyttelse
- 2-i-1 typen hvor termisk beskyttelse og kortslutningsbeskyttelse er samlet i ét modul, så motorstarteren kun består af to komponenter dvs. to varenumre.
- TeSys U – den kompakte og modulære løsning med total koordination, hvor motorstarteren bliver konfigureret specifikt til den konkrete applikation og leveres som et færdigt produkt med kun ét varenummer
- TeSys island – en unik, digital multifunktionsløsning, som åbner helt nye muligheder for mere avanceret motorstyring og -beskyttelse
Som vi kan se, er der mange muligheder. Men ligesom applikationer sjældent er ens, findes der heller ikke en universel motorstarterløsning, som passer til alle applikationer.
Det handler ikke kun om teknik
Her er det vigtigt at huske, at det ikke kun handler om håndfaste, tekniske specifikationer og funktioner. Pladsen i styretavlen kan også være en vigtig faktor. Og så er der selvfølgelig forholdet mellem ydelse, funktionalitet og pris.
For selvfølgelig betyder prisen også noget for både maskinbyggere og slutkunder. Ingen er interesserede i at betale “for meget” ved at vælge en løsning, som er overdimensioneret i forhold til applikationens behov.
Omvendt er det lige så vigtigt, at motorstarteren ikke er underdimensioneret. Det gælder naturligvis om at sikre korrekt (og lovpligtig) beskyttelse i den konkrete applikation, og at løsningen giver slutkunden det ønskede niveau af funktionalitet.
Sparring og rådgivning kan altid betale sig

Som Product Application Engineer i Schneider Electric hjælper jeg hver eneste dag vores kunder med at rådgive og vejlede om deres valg af motorstartere.
Jeg taler med maskinbyggere, tavlebyggere og slutkunder, og jeg kan opsummere mine erfaringer med ét overordnet budskab:
Det kan altid betale sig at få sparring og rådgivning, inden man bestiller!
“One size fits all“-løsninger findes ikke i motorstarter-verdenen. Uanset om man har godt kendskab til, og gode erfaringer med, en bestemt løsning fra en række tidligere projekter/applikationer, kan selv en lille ændring have stor betydning.
Jeg og mine kolleger er her for at hjælpe. Husk at bruge os.
Kontakt vores salgsrådgvining her.
Tilføj en kommentar