Enkle trin til energieffektivisering i industrien

Installation af intelligente og fuldt digitale motorstartere kan være et smart og omkostningseffektivt initiativ til at forbedre energi- og ressourceudnyttelse i industrien.

Stigende energi- og materialepriser er en aktuel udfordring for industrien. Derfor har vi spurgt en af ​​Schneider Electrics eksperter inden for motorstartere til råds om, hvordan man blandt andet kan effektivisere og få mest mulig ud af energien i sine maskiner: 

En simpel måde at gøre maskiner mere effektive er gennem digitalisering af hardware. Med digitaliseringen bliver det muligt at indsamle data om sit energiforbrug, og med denne synliggørelse får man ligeledes mulighed for at træffe informerede beslutninger og handle i god tid samt drive initiativer med det formål at forbedre effektiviteten. Det kan man f.eks. gøre med vores fuldt digitale motorstarterløsning TeSys island: en intelligent motorbelastnings- og styringsløsning, som sideløbende indsamler data om motorernes energimæssige ydeevne. TeSys island er et tilkoblet produkt, der kommunikerer via de fleste etablerede busprotokoller i industrien, hvilket også gør informationsdeling på tværs af systemet både simplere og mere tilgængeligt – når som helst og hvor som helst.

Softwareanalyse under drift

Ved at bruge intelligente motorstyringsløsninger kan behovet for konstant fysisk vedligeholdelse på stedet reduceres. Dataen bliver digitalt tilgængelig og kan derfor tilgås fra hvor som helst. Ved at analysere denne data gennem softwareløsninger kan man forudsige udstyrets fremtidige ydeevne. Forudindstillede parametre giver operatøren mulighed for at modtage advarsler på forhånd, hvilket gør det muligt at lokalisere og løse potentielle problemer i systemet, inden de bliver kritiske og forårsager produktionsstop.

Ressourceeffektivitet

Ved at opgradere maskiner med intelligente kontaktorer bliver alt fra ledningsdiagrammer til programmering og idriftsættelse meget mere enkelt. Realtidsinformation fra komponenterne giver et fuldt overblik over driften og optimeringsmuligheder. Ved anvendelse af f.eks. TeSys Island bliver installationen simplificeret i forhold til mere klassiske løsninger med overvågningsfunktioner, da al kommunikation og dataudveksling sker gennem blot ét punkt.

Hvad er TeSys island intelligent motorstarter?

TeSys island fra Schneider Electric er en multifunktionel og fuldt digital løsning designet til at starte, beskytte og kontrollere motorer og elektriske belastninger op til 80A (AC1) eller 37kW/40hk ved 66A (AC3). Den gør maskiner mere intelligente, pålidelige og kompatible med Industry 4.0. Den giver brugeren nem fjernadgang til applikationsdata, hvilket gør det muligt at optimere oppetiden gennem forebyggende vedligeholdelse. Ved hjælp af avancerede meddelelser fra systemet kan operatøren dermed nemt overvåge maskinens energiforbrug og få et bedre overblik over status på applikationen.

Med softwareredskaber fra Schneider Electric, der understøtter hele produktets samlede cyklus – lige fra design og idriftsættelse til drift og vedligeholdelse – kan systemets egenskaber realiseres, først og fremmest via vores EcoStruxure Motor Control Configurator, hvorigennem et system kan konfigureres og designes med udgangspunkt i sin givne applikation og dennes specifikke krav.

TeSys island understøtter busprotokoller som Ethernet /IP, Modbus TCP, PROFINET og PROFIBUS. Den integreres let i Schneider Electric EcoStruxure™ Machine Expert samt Rockwells Studio 5000 såvel som Siemens TIA-portaler.

 

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.