Mere fleksibilitet på mindre plads med Canalis strømskinner 

Kravene til vores bygninger vokser, også til den elektriske forsyning. Uanset om vi taler om industri og produktion, datacentre, kontorer eller andre kommercielle bygninger, er fleksibilitet (læs: fremtidssikring) et nøgleord for alle, som bygger nyt eller totalrenoverer. 

Men plads er også en parameter. For bygherrer er det afgørende, at hver eneste kvadratmeter bliver udnyttet så effektivt som muligt. Som en konsekvens bliver pladsen til elektriske føringer og andre installationer mere og mere kompakt. 

Fleksibilitet og fremtidssikring 

Efter min mening er et af de bedste argumenter for at vælge strømskinner netop den fleksibilitet, kunderne efterspørger i stigende grad.  

Med strømskinner er det nemmere at projektere en installation, hvor forsyningspunkter senere kan flyttes eller ændres. Det gør man ved at opbygge Canalis strømskinner med udtag til afgangsbokse, som senere kan sættes på eller flyttes. 

For rådgiverne er det en stor fordel, fordi de med strømskinner med en vis kapacitet kan dække et bygningsområde med mulighed for at tilkoble afgangsbokse til maskiner, produktionsanlæg, undertavler eller lignende. 

Dermed kan de allerede i projektfasen fremtidssikre installationen, så den er fleksibel og imødekommer fremtidige behov for ændringer og udvidelser (inden for strømskinnens kapacitet). 

Flere ampere på mindre plads 

En strømskinne med udtag betyder også, at man så at sige opbygger en “udstrakt tavle” med decentralt placerede afgange. Resultatet er, at forsyningstavlen bliver mindre, og det er en stor fordel i byggerier med begrænset plads i tavlerum. 

Og nu vi taler om plads: Strømskinner har også den klare fordel, at der meget forenklet udtrykt kan føres flere ampere på mindre plads, end hvis strømmen skulle føres gennem et antal kabler, som skal føres med en vis afstand mellem hinanden.  

Når det er sagt, er det vigtigt også at slå fast, at det ikke nødvendigvis er et spørgsmål om enten-eller. Schneider Electric leverer jævnligt Canalis strømskinner til installationer med både skinner og kablede føringer til decentrale skinner.  

Penge og tid tjent hjem igen 

Skinner og kabler har hver deres styrker og fordele. Strømskinner koster typisk lidt mere på anlægsbudgettet end kabler og kræver en anden måde at arbejde på ude på byggepladsen. 

Det har min kollega Brian Berglund i øvrigt sat i perspektiv i et andet blogindlæg her.

Men både pengene og tiden bliver tjent hjem igen i monteringsfasen med den ekstra fordel, at installationen er mere fremtidssikker. 

Gratis plug-in til Revit 

Som vi alle ved, findes der ikke to projekter eller to installationer, som er fuldstændig ens. Derfor er det afgørende at analysere behovene grundigt og vælge de føringer, der passer bedst til det konkrete projekt.   

Vi har også udviklet et gratis plug-in til Revit, som gør det nemt for rådgivere at inddrage strømskinner i deres projekter. Den kan hentes her.

Husk, at jeg og mine kolleger i Schneider Electric altid er klar til at hjælpe med uforpligtende sparring og rådgivning.

Kontakt mig på:

M: +45 28991555
E: flemming.sorensen@se.com

Om forfatteren

Forfatter Profil

Flemming Sørensen, Tender Manager
Customer Projects & Services

M: +45 28991555
E: flemming.sorensen@se.com

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.