Mitten in der Costa del Sol, direkt am Mittelmeer, entsteht Dunique Marbella – ein exklusives Wohnprojekt, das neue Maßstäbe für luxuriöses Wohnen setzt. Die außergewöhnliche Lage und das moderne architektonische Konzept ergänzen sich durch ein klares Engagement für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz. Um diese Vision zu verwirklichen, arbeitet Schneider Electric mit Maiz & Díaz Arquitectos zusammen. So wird fortschrittliche Technologien eingebracht, die Komfort, Innovation und Umweltbewusstsein harmonisch vereinen.
Ein neues Paradigma für luxuriöses Wohnen
Dunique Marbella repräsentiert eine neue Generation von Wohnkonzepten, bei denen Komfort, Ästhetik und Technologie in harmonischem Einklang mit der Umgebung stehen.
Jedes Detail wurde sorgfältig durchdacht, um ein außergewöhnliches Wohnerlebnis zu schaffen. Auf die Prinzipien der Nachhaltigkeit muss nicht verzichtet werden, die die Zukunft der Immobilienbranche prägen.
Das Projekt wurde entwickelt, um selbst die höchsten Ansprüche des Premiumsegments zu erfüllen. Es integriert technologische Lösungen, die es den Bewohnern ermöglichen, ein intelligentes, effizientes und vernetztes Zuhause zu genießen. Von der Automatisierung alltäglicher Funktionen bis hin zum fortschrittlichen Energiemanagement ist jede Wohneinheit so ausgestattet, dass sie maximalen Komfort bei minimaler Umweltbelastung bietet.

Schneider Electric Technologie: Die intelligente Seele von Dunique Marbella
Die Zusammenarbeit mit Schneider Electric ermöglicht es, alle Wohneinheiten des Projekts mit einem ganzheitlichen technologischen Ökosystem auszustatten. Das Konzept basiert auf offenen Standards und skalierbaren Lösungen. Zu den wichtigsten Innovationen gehören:
- KNX-Hausautomationssysteme: Der KNX-Standard erlaubt eine vollständige Automatisierung des Hauses – von Beleuchtung und Klimatisierung über Rollläden bis hin zu audiovisuellen Systemen. Diese Technologie steigert nicht nur den Wohnkomfort, sondern optimiert auch den Energieverbrauch. Programmierbare Szenen, Präsenzsensoren und Fernsteuerung via Smartphone oder Tablet ermöglichen dies.
- D-Life-Schalter in Anthrazit: Die D-Life-Serie vereint modernes Design mit fortschrittlicher Funktionalität. Ihr eleganter, minimalistischer Look passt perfekt zur Architektur des Projekts und verleiht jedem Raum eine besondere Note. Zudem ist sie vollständig kompatibel mit den übrigen Smart-Home-Lösungen.
- Niederspannungsverteilung: In allen Wohnungen, Gemeinschaftsbereichen und Garagen installiert, sorgt die Niederspannungsverteilung für eine sichere sowie effiziente Stromversorgung. Gleichzeitig sind diese für zukünftige Erweiterungen vorbereitet. Ihr modulares Design und die Möglichkeit zur Integration in Energiemonitoring-Systeme ermöglichen eine präzise Verbrauchskontrolle in Echtzeit.
- EVlink Pro AC-Ladestationen für Elektrofahrzeuge: Jede Wohneinheit verfügt über eine eigene Ladestation für Elektrofahrzeuge. Eine Antwort auf die wachsende Nachfrage nach nachhaltiger Mobilität. Die Ladestationen bieten intelligentes und sicheres Laden, das sich flexibel an die Bedürfnisse der Nutzer anpasst. Diese tragen zur Emissionsreduktion sowie zu einem verantwortungsvollen Umgang mit Energie bei.

Energieeffizienz als zentrales Element
Einer der Grundpfeiler von Dunique Marbella ist seine Energieeffizienz. Durch die Integration der Lösungen von Schneider Electric wurde das gesamte Wohnprojekt so konzipiert, dass es seinen CO₂-Fußabdruck minimiert. Der Wohnkomfort wird dabei nicht eingeschränkt. Die intelligente Automatisierung ermöglicht es, den Energieverbrauch je nach Belegung, Tageszeit oder Wetterbedingungen anzupassen. So lässt sich dieser deutlich senken.
Darüber hinaus orientiert sich das Projekt an den Kriterien der BREEAM-Zertifizierung, einem der international anerkanntesten Standards für nachhaltiges Bauen. Diese Zertifizierung bewertet unter anderem den effizienten Ressourceneinsatz, die Luftqualität in Innenräumen, das Abfallmanagement sowie die Umweltwirkung des Gebäudes – und garantiert so ein gesundes und umweltfreundliches Wohnumfeld.
Architektur und Technologie: Eine perfekte Synergie
Das architektonische Design von Dunique Marbella basiert auf einer ganzheitlichen Vision. Bei dieser verschmelzen Ästhetik, Funktionalität und Nachhaltigkeit zu einzigartigen Lebensräumen. Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Architektenteam und Schneider Electric war entscheidend, um eine nahtlose Integration der Technologie in das Design zu ermöglichen – ohne dabei die visuelle Harmonie oder das Nutzererlebnis zu beeinträchtigen.

Jede Wohneinheit wurde als lebendiger Raum konzipiert, der sich an die Bedürfnisse seiner Bewohner anpassen und mit der Zeit weiterentwickeln kann. Die Flexibilität der implementierten Lösungen ermöglicht zukünftige Erweiterungen und individuelle Anpassungen. Es ist sichergestellt, dass das Zuhause auch in den kommenden Jahren technologisch auf dem neuesten Stand bleibt.
Ein Vorbild an der Costa del Sol
Dunique Marbella ist nicht nur ein Maßstab im Luxusimmobilienmarkt, sondern auch ein Beispiel dafür, wie Technologie zu einem nachhaltigeren und bewussteren Lebensstil beitragen kann. Dieses Projekt zeigt, dass sich Innovation, Design und ökologische Verantwortung erfolgreich in einem einzigen Konzept vereinen lassen. Damit wurden neue Standards für die Entwicklung hochwertiger Wohnanlagen gesetzt.
Es markiert einen Wendepunkt in der Art und Weise, wie luxuriöses Wohnen gedacht wird. Mit einer klaren Ausrichtung auf eine Zukunft, in der Komfort und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen.
Weitere ähnliche Beiträge aus dem Themenbereich finden Sie hier.
Kommentar hinzufügen