E-Mobilität: Nachhaltigkeit trifft auf Style. Die „Betonladesäule“ powered by Creabeton und Schneider Electric

Co-Autor – Harald Sattelberg

Die Elektromobilität gewinnt in der Schweiz immer mehr an Bedeutung. Neben Privatpersonen entscheiden sich auch immer mehr Unternehmen für die Nutzung von Elektroautos. Damit Nutzer von den Vorzügen einer weitgehend emissionsfreien Mobilität – Energie aus regenerativen Quellen vorausgesetzt – jedoch wirklich profitieren können, braucht es eine geeignete Ladeinfrastruktur. In diesem Zusammenhang haben sich Creabeton, ein führendes Schweizer Unternehmen für Betonelemente, und Schneider Electric, Experte für Energiemanagement und digitale Infrastruktur, zusammengetan. Ziel war es, eine nachhaltige und skalierbare Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zu schaffen – gleichzeitig hat Creabeton eine Stele für Wallboxen entwickelt, hergestellt aus Beton mit Recyclingelementen, die durch Style und einen robusten Auftritt überzeugt.

Eine EVlink Pro AC Ladestation im Einsatz mit der Betonstele von Creabeton

Nachhaltigkeit als Leitprinzip von Creabeton

Die Creabeton AG ist einer der wichtigsten Lieferanten für vorfabrizierte Betonelemente in der Schweiz. Eingesetzt werden diese etwa im Hoch-, Straßen- oder Landschaftsbau. Da Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema für Creabeton ist, bezieht das Unternehmen essentielle Ressourcen wie Wasser, Sand, Kies oder Zement für die Herstellung ihres Betons aus lokalen oder regionalen Quellen, um CO2-intensive Transportwege zu vermeiden. Zudem erzeugen firmeneigene Photovoltaikanlagen Strom für den Eigenbedarf. Vor diesem Hintergrund war der Aufbau und Betrieb einer professionellen Ladeinfrastruktur für Elektromobilität an den verschiedenen Standorten von Creabeton der nächste logische Schritt. Hier laden Firmen- wie Besucherfahrzeuge an der EVlink Pro AC Ladestation, an einer eigens von Creabeton designten Stele.

Innovation und Style, pragmatisch umgesetzt für die Ladeinfrastruktur

Für die Befestigung der Ladestation hat Creabeton eine robuste und langlebige Betonsäule nach eigenem Design entwickelt. Diese spielt die Vorzüge des Materials voll aus und geht mit den eingesetzten Ressourcen sehr bedacht um. So besteht beispielsweise der zugehörige Kabelschacht zu etwa 40 Prozent aus recyceltem Beton. Zudem ist das Design der Stele gleichzeitig modern und funktional ausgerichtet und erzeugt einen hochwertigen und stylischen Look. Was jetzt noch fehlte, waren elektrische Komponenten, die sich auch für eine sukzessive Erweiterung der Infrastruktur eignen, am Firmenhauptsitz wie auch an anderen Niederlassungen.

Das Design wirkt gleichzeitig zeitlos und stilbewusst

Schneider Electric als Lösungspartner für die Elektromobilität

Schneider Electric ist langjähriger Projektpartner von Creabeton, so wurde für die Installation eine Kombination aus der Wallbox EVlink Pro AC mit dem dynamischen Lademanagement EV Charging Expert ausgewählt.

Die Edge Control-Lösung empfängt auf einem lokal verbauten, kompakten Industriecontroller valide Echtzeitdaten aus Ladestationen und Energiemessgeräten. Über ein Web-Dashboard stehen diese Ladedaten jederzeit bereit.

Das dynamische Lademanagement ist platzsparend separat verbaut

Einfache Visualisierung und Steuerung dank passender Softwarelösung

Um die realen Gegebenheiten vor Ort auch virtuell akkurat darzustellen, bietet die Softwareumgebung die Möglichkeit, für jeden Standort bis zu 20 verschiedene Zonen zu definieren. Diese Zonen können unterschiedliche Bereiche wie Mitarbeiter- und Kundenparkplätze oder Standortabschnitte umfassen. Marvin Wittwer, der als Key Account Manager bei Schneider Electric das Projekt leitet, betont die bemerkenswerte Feinheit dieser Funktion, die im Vergleich zur einfachen Implementierung als außergewöhnlich anzusehen ist. Die Softwareumgebung bietet eine Vielzahl von Funktionen, darunter die Verwaltung dieser Zonen, Lastabwurf, das Festlegen von Ladezeiten, Priorisierungsmöglichkeiten und bei geeigneter Installation auch die Fernüberwachung.

Die Einrichtung dynamischer Zonen, die nicht nur Ladestationen, sondern auch andere Energieverbraucher bei der Energieverteilung berücksichtigen, gestaltet sich äußerst einfach. Sobald eine neue Ladestation installiert ist, kann sie problemlos in die bestehende Infrastruktur integriert und eingerichtet werden. Darüber hinaus ist es unkompliziert, Ladedaten über den Webserver zu exportieren, was die Abrechnung erbrachter Leistungen erheblich erleichtert. Verbrauchsdaten können nach Benutzer, Zone oder Station ausgegeben werden, wodurch sie jederzeit für einfache Analysen und Abrechnungen zur Verfügung stehen.

Visualisierung der Ladeinfrastruktur in Echtzeit

Skalierbare Ladeinfrastruktur für die Zukunft

Die Skalierbarkeit der Lösung hat Creabeton überzeugt. Das Unternehmen plant bereits die Ausweitung der Ladeinfrastruktur auf weitere Standorte.

Übrigens: Die Betonstele für die Ladesäule können Sie ebenfalls erwerben. Sprechen Sie uns an!

Zusammenfassung der Kerninhalte

  • Creabeton und Schneider Electric haben gemeinsam eine nachhaltige und skalierbare Ladeinfrastruktur für Elektromobilität entwickelt.
  • Creabeton setzt auf Nachhaltigkeit und nutzt lokale Ressourcen, um Transportemissionen zu reduzieren.
  • Die Ladeinfrastruktur basiert auf robusten Betonsäulen und Schneider Electric EVlink Pro AC Ladestationen.
  • Schneider Electric bietet eine intelligente Lademanagementlösung, die die Leistung der Ladestationen visualisiert und steuert.
  • Das System ist einfach zu implementieren und zu erweitern, was die Zukunftssicherheit gewährleistet.
  • Creabeton plant die Ausweitung der Ladeinfrastruktur auf weitere Standorte, um der steigenden Nachfrage nach Elektromobilität gerecht zu werden.

Tags: , , ,

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Hier erfahren Sie mehr darüber, wie Ihre Kommentardaten verarbeitet werden.