O segredo da decoração harmônica e que chama atenção está nos detalhes, desde os próprios objetos decorativos até o visual do todo e a harmonização de cores. São eles os maiores diferenciais de uma casa, tendo inclusive o poder de transformá-la em um verdadeiro lar.
Os interruptores de luz, por exemplo, desempenham um papel muito além da questão elétrica — eles podem ser objetos decorativos dependendo da maneira como são colocados em um espaço. Pensando justamente em esclarecer esse ponto, confira a seguir algumas dicas sobre como usar os interruptores como decoração em seus projetos!
Por que apostar nos interruptores de luz como objetos decorativos?
As pessoas estão muito mais preocupadas com as questões estéticas e de identidade de visual dos ambientes, seja na casa, seja no escritório. Portanto, é comum que os projetos arquitetônicos tragam cada vez mais elementos que diferenciem o ambiente, mesmo que sejam detalhes considerados apenas funcionais, como é o caso dos interruptores.
No mundo moderno, as pessoas precisam muito de tomadas. A cada 5 metros, por exemplo, elas querem encontrar um interruptor pronto para ser usado. Mesmo quando é feita a automação, é comum que os arquitetos, por exemplo, usem o elemento como forma de decoração, além da sua capacidade funcional.
Como usar o interruptor na decoração?
Depois de já termos falado sobre as principais razões para apostar nos interruptores como objeto de decoração, agora vamos às dicas para poder fazer essa aplicação. Confira!
1. Saiba qual é o estilo do seu cliente
Você já parou para analisar como estão dispostos os elementos da casa, ou seja, qual é o estilo decorativo predomina nos espaços? É muito importante procurar entender as particularidades do seu projeto, por exemplo. Afinal, ficar preso a um padrão genérico pode fazer com que a escolha dos interruptores acabe sendo equivocada.
Por exemplo, se há predominância de madeira no espaço, é interessante buscar um complemento elétrico que esteja na mesma tonalidade para que o espaço fique harmonizado. Agora, se o ambiente remeter a uma atmosfera retrô, é interessante buscar um interruptor arredondado. Da mesma maneira que um espaço moderno e minimalista pede um elemento clean. Ou seja, tudo dependerá mesmo do estilo e de conhecê-lo para poder fazer as escolhas mais alinhadas.
2. Aposte na customização
A customização também é uma boa aposta para quem deseja um projeto único e quer deixar os interruptores ainda mais personalizados. Um dos aspectos mais interessantes da customização é justamente a criatividade empregada no projeto. Você poderá usar a imaginação para criar desenhos exclusivos para os interruptores de luz ou mesmo usar imagens já disponíveis no mercado, mas dispô-las de acordo com as suas ideias.
Já existe no mercado estampas prontas para serem coladas nos interruptores. Além de conferir um charme para a peça, seu cliente ainda pode escolher entre as diferentes opções disponíveis.
3. Conheça qual é o tipo de interruptor do ambiente
Um detalhe importante, que muitas vezes é deixado de lado, é quanto ao tipo de interruptor a ser utilizado. No mercado, basicamente, existem três tipos, e eles influenciam diretamente na decoração. Afinal, é preciso saber como é seu design para poder escolher o desenho, por exemplo, assim, ele não ficará cortado ou será disposto da maneira incorreta.
O interruptor simples é utilizado para acionar lâmpadas de um único ponto. Geralmente, eles são encontrados em espaços pequenos com uma única entrada. Já o interruptor paralelo é indicado para um espaço maior e que precisa de luz acesa em mais de um ponto. Por sua vez, o interruptor intermediário é usado em circuitos com três ou mais pontos, que são espaços bem maiores.
Essa diferenciação é fundamental na hora de escolher o item correto, bem como os elementos decorativos que virão atrelados a ele.
Como personalizar as placas Orion You?
Agora que você já sabe melhor como decorar com interruptores de luz, chegou a hora de entender sobre a linha de interruptores e tomadas Orion da Schneider. Um dos seus maiores diferenciais está na sua capacidade de adaptação, não só de estilo, mas também de material, cor e até função.
Por ser fabricada em módulos, é fácil trocar as partes e placas de maneira independente, facilitando a instalação. São mais de 340 itens entre as opções disponíveis. A seguir, você aprenderá como personalizar a sua placa!
Manual
Quando uma placa de interruptor é adquirida, ela já vem acompanhada de um card personalizado para ser cortado de acordo com a sua necessidade. Para isso, utilize o gabarito na hora de fazer a marcação de corte.
A placa transparente que virá na frente deve ser usada para marcar a parte interna. Assim que o corte no desenho for feito, é hora de inserir a estampa entre a parte branca e a transparente.
Digital
Existe também a possibilidade de fazer o trabalho de maneira digital. A Schneider conta com uma ferramenta digital chamada Mix & Match. Por meio dela, você pode escolher qual personalização mais combina com a decoração ou o estilo do seu cliente.
A opção de inserir textura/cor também é disponibilizada, mas você também pode colocar uma imagem autoral se desejar. Para usar essas funções, basta se registrar no site. Após isso, é preciso redimensionar a figura de acordo com as suas necessidades. Depois, é só salvar para obter os dados técnicos da placa a fim de que o corte seja feito corretamente.
O download do arquivo em PDF disponibiliza duas páginas com as informações técnicas e a imagem a ser cortada. Tenha atenção ao imprimir para que a opção “tamanho atual” esteja na seleção, assim a impressão já estará pronta no formato adequado.
Como dissemos no início do artigo, os detalhes têm um grande impacto sobre a decoração de um espaço. Logo, nada melhor do que cuidar desses pontos para garantir a harmonia do ambiente e trazer a personalização para ele. Os interruptores de luz podem (e devem) ser objetos decorativos interessantes, basta seguir as nossas dicas!
Se você gostou deste conteúdo, que tal compartilhá-lo nas suas redes sociais? Assim, você ajuda os seus amigos que desejam trabalhar melhor os detalhes da decoração em seus espaços!
Adicione um comentário