Dizer o termo porcelanato de luxo pode até parecer redundância: e é! Nos últimos anos, é quase impossível pensar na decoração de ambientes de alto padrão sem a utilização desse material. Mas por que ele acabou se tornando umas das opções mais versáteis e desejadas pelas pessoas que buscam esse tipo de projeto para suas residências e escritórios?
Um dos motivos é sua alta resistência e versatilidade, muito superiores à madeira e às pedras, que exigem mais manutenção, e aos azulejos, que duram menos. Mas o maior diferencial do porcelanato é, sem dúvida, a sua beleza.
Neste artigo, vamos falar com mais detalhes sobre por que você deve escolher o porcelanato para seus projetos de luxo, quais são os principais tipos dele e como eles podem ser usados na decoração. Confira!
Por que usar porcelanato de luxo em seus projetos?
A primeira característica que você deve levar em consideração ao escolher o porcelanato para seus projetos de alto padrão é, sem dúvidas, a estética. Como são trabalhados em grandes formatos, maiores áreas são cobertas sem a necessidade de rejuntes e emendas, deixando o visual no ambiente mais leve.
Além disso, o porcelanato tem seu revestimento valorizado por diferentes padrões e texturas, com modelos variados e que oferecem maiores possibilidades de harmonização, praticidade, elegância e beleza em pisos e paredes. Tudo isso tornou o material um dos mais desejados pelas pessoas que estão construindo ou reformando seus imóveis de luxo, conquistando tanto os profissionais de decoração, arquitetos e designers de interiores quanto os consumidores.
Mais do que beleza, o porcelanato é composto de uma massa esmaltada, apresenta coloração uniforme e homogênea, além de ser muito resistente, tanto ao contato com produtos químicos quanto à abrasão física. Além disso, conta com cada vez mais estampas e padrões sofisticados, podendo, inclusive, lembrar materiais como o mármore, a madeira, as pedras e os metais, com a vantagem de ser mais durável e prático.
Como sua composição cerâmica absorve pouco a água, ele é perfeito, também, para ambientes onde há mais umidade ou, até mesmo, para ser utilizado em espaços ao ar livre. Ou seja, além de todas as vantagens que já apresentamos, o porcelanato de luxo é, também, versátil.
Quais são as opções do material para projetos de alto padrão?
Há muitas opções de porcelanato que podem ser inseridas em projetos de luxo. Cada tipo de ambiente exige um revestimento com características diferentes, sejam eles internos, sejam externos. Vamos mostrar algumas das opções, a partir de agora.
Porcelanato acetinado e polido
Os porcelanatos polidos são ideais para oferecer um ar mais moderno, contemporâneo, aos ambientes internos, podendo ser usados em quartos ou salas de imóveis de luxo. Sua superfície é lisa ao extremo, intensificando seu brilho e conferindo ainda mais sofisticação a esse tipo de revestimento.
Já os acetinados também têm lugar na decoração de luxo. Sua principal diferença em relação aos polidos é o aspecto fosco. A vantagem, nesse caso, é que podem trazer maior sensação de aconchego e, por isso, são mais presentes nos projetos para quartos e salas de estar. Em ambos os casos, a sensação de amplitude é garantida.
Porcelanato com aspecto de madeira
As pessoas que gostam de aliar ambientes sofisticados a um ar mais rústico podem escolher esse tipo de porcelanato, que oferece uma sensação mais quente aos espaços. Quando tem essa característica em sua textura e nas suas cores, o porcelanato leva vantagem, pois o material é mais resistente e prático, sem tirar do cômodo o aconchego que a madeira normalmente oferece.
Porcelanato marmorizado
O mármore é um clássico e não há como negar que ele nunca vai sair de moda. Aliar o luxo dessa pedra à praticidade e à versatilidade do porcelanato de luxo pode ser a combinação perfeita para seus projetos de alto padrão. Os porcelanatos marmorizados são atemporais, mas atualmente têm sido usados na decoração para dar um ar mais contemporâneo e sofisticado.
Quais são as tendências que compõem um ambiente luxuoso junto ao porcelanato?
Há uma série de tendências da decoração que, se combinadas com o porcelanato, podem gerar ainda mais luxo aos projetos, como detalhes dourados, peças de arte, cores clássicas e outros. A integração entre os cômodos é uma dessas tendências, por oferecer mais amplitude aos imóveis, além de um ar mais minimalista e clean.
O porcelanato cumpre bem esse papel, contribuindo para promover essa integração com classe e conforto. A personalização dos espaços também pode ser garantida a partir da escolha de cores mais fortes para o revestimento, como chumbo, grafite ou cinza. Uma alternativa também são aqueles amadeirados. Todos eles acabam conferindo sobriedade aos ambientes.
Outra tendência que combina perfeitamente com o porcelanato é abusar do branco absoluto nos revestimentos. O visual fica mais limpo e abre espaço para o uso de cores nos objetos de decoração e nos móveis, que ganham destaque.
Outros usos do material
Quando falamos em porcelanato, a primeira coisa que vem à mente é revestir o piso, certo? Mas ele não precisa ser limitado a esse fim. Como tem resistência a altas temperaturas e não apresenta problemas caso haja choques térmicos constantes, pode ser usado em balcões e bancadas para a cozinha e, até mesmo, o banheiro.
Uma das vantagens dessa escolha é justamente o seu formato grande, que permite a utilização de menos rejunte e emendas, tornando o espaço mais higiênico e livre de bactérias ou fungos.
Para quem vive em cidades mais frias, o porcelanato vai conferir um tom mais clássico à lareira da sua casa, e sua escolha é perfeita para aumentar a durabilidade do projeto. Você pode personalizar a lareira, escolhendo texturas que lembram as pedras, a madeira ou o mármore.
Nas banheiras, o porcelanato oferece um acabamento mais rico e bonito, por não serem necessárias inúmeras emendas entre as peças. Além disso, ele pode estar presente nas paredes, inclusive nas salas e nos quartos, reforçando em seu projeto uma característica personalizada e, até mesmo, inusitada.
Como vimos, há inúmeras razões que fazem do porcelanato de luxo um dos materiais mais utilizados, nos últimos anos, para os projetos de decoração de alto luxo. Além da beleza e da praticidade, o material é versátil, apresenta inúmeras variedades de cores, formatos e texturas, podendo deixar os ambientes mais sofisticados ou aconchegantes, de acordo com as suas preferências e necessidades.
O que achou de nosso artigo? Você também acredita que o porcelanato é o revestimento ideal para decorar imóveis de luxo, independentemente do estilo? Compartilhe este texto em suas redes sociais e veja como o material é, também, o preferido dos seus clientes!
Adicione um comentário