Därför är flexibel och skalbar datacenterlösning avgörande för tillväxt

Medan AI växer i raketfart har förmågan att snabbt bygga nya eller skala upp befintliga datacenter blivit avgörande för att ta vara på nya affärsmöjligheter. Hanna Oredsson, försäljningsdirektör på Schneider Electric Sverige ser prefabricerade datacenter som en viktig strategi för att möta marknadens krav.

Verktyg som ChatGPT och Microsoft Copilot har lett till en demokratisering av användningen av artificiell intelligens. Tillväxten av datacenter förväntas vara enorm och ske mycket snabbt. Inte minst här i Sverige där förutsättningarna för datacenter är optimala. Medan användningen av AI intensifieras ökar efterfrågan på avancerade lösningar för databehandling, med energiförbrukningen som förväntas öka med 36 % varje år fram till 2028. Den explosiva tillväxten kräver innovativa lösningar. Prefabricerade datacenter framstår som en smart strategi för att möta marknadens krav.

Nästa generations AI-datacenter kräver en mer framtidsinriktad design. Omfattningen av beräkningskraften och särskilt den snabba AI-utvecklingen med de energiproblem den medför är utmanande för datacenteroperatörer. Medan ett traditionellt rack har en kapacitet på 10 kW ser man nu förfrågningar om racks på 50 kW till 100 kW. Vissa aktörer ser redan tätheter runt 500 kW per rack. AI-servrar omfattar avancerade chip med hög processorkraft tätt intill varandra, vilket genererar enorma mängder värme. Värmen måste avledas bland annat med hjälp av vätskekylningsteknologier. Samtidigt som referensdesigner för datacenter förändras blir det särskilt viktigt att anläggningarna byggs på kort tid och är anpassade för att snabbt kunna skala upp. Hastigheten till marknaden har blivit central.

Att använda modulära datacenter för att hantera den rådande AI-boomen är ett måste och redan nu ser vi en ökad efterfrågan på den svenska marknaden. Behovet av att skala upp IT-infrastrukturen och dessutom göra det snabbt nog för att möta förändrade krav på databeräkning, kylning och kraftförsörjning kommer att vara essentiellt för hela industrin framöver. Dessutom handlar det om att kunna utnyttja affärsmöjligheterna när de uppstår och minimera tiden från ett investeringsbeslut till ett färdigt datacenter. Då är en modulär strategi baserad på prefabricerade datacenter den smartaste lösningen eftersom den ger flexibilitet, skalbarhet och smidig implementering.

I Norden uppskattas att AI kommer att representera majoriteten av tillväxten i energiförbrukning kopplad till datacenter år 2028. Modulära, prefabricerade datacenter kommer att vara den bästa lösningen för att möta det kommande AI-behovet. Varför?

• De är 30 procent snabbare att bygga och kan lätt skalas och upprepas i liknande kluster. Det ger företag den smidighet de behöver för att expandera vid behov.

• Modulära datacenter sätts ihop av leverantören i fabriker bemannade med kompetenta, kvalificerade medarbetare i lämpliga, säkra miljöer. Det minimerar behovet av arbete i samband med installationen på anläggningen. Behovet av lokal arbetskraft minskas, vilket är en fördel för svenska aktörer som har svårt att hitta arbetskraft med teknisk kompetens.

• Den standardiserade designen baserad på förbyggda komponenter erbjuder optimal prestanda när det gäller både kylning och energieffektivitet – direkt från start.

• Den betydande minskningen av riskfaktorer och oförutsägbarhet som ofta är förknippad med traditionell konstruktion gör dem till ett säkrare val, sist men inte minst ekonomiskt: kostnaderna för installationen är mer förutsägbara.

• Prefabricerade datacenter garanterar en hög standard på energieffektivitet och kan vid behov inkludera lösningar för extern övervakning och kontroll.

• Användningen av modulära konstruktionsmetoder ger betydligt mindre avfall jämfört med traditionella byggnader, och en korrekt dimensionerad design säkerställer optimal resursanvändning.

Hanna Oredsson, Försäljningsdirektör på Schneider Electric.

Tidigare publicerad här

Upptäck våra prefabricerade datacenter

Läs mer om våra datacenterlösningar

Lägg till en kommentar

Alla fält är obligatoriska.