Come ridurre i tempi di inattività pianificando strategicamente la manutenzione annuale   

Le interruzioni pianificate dei sistemi elettrici rappresentano un’opportunità strategica per migliorare l’efficienza, la sicurezza e l’affidabilità degli impianti industriali. Scopri come pianificare in modo intelligente la manutenzione annuale consente di ridurre i tempi di inattività, prevenire guasti improvvisi e ottimizzare le prestazioni delle apparecchiature. 

Massimizzare l’efficienza con una manutenzione strategica 

Durante determinati periodi dell’anno, molte industrie registrano un rallentamento della produzione, spesso a causa delle ferie del personale. Questo periodo può essere sfruttato per eseguire attività di manutenzione annuale e miglioramenti infrastrutturali, evitando interruzioni durante la piena operatività. 

Adottando un approccio strategico alla manutenzione, le aziende possono trasformare queste pause programmate in opportunità per: 

  • Migliorare la sicurezza e la conformità normativa. 
  • Ridurre i costi operativi. 
  • Aumentare l’affidabilità dei sistemi. 
  • Estendere la vita utile delle apparecchiature. 

Tecnologie digitali per un monitoraggio proattivo 

Grazie alle nuove tecnologie IoT e all’analisi avanzata dei dati, le aziende possono ora monitorare i propri sistemi elettrici in tempo reale, rilevando anomalie prima che diventino problemi critici. Schneider Electric offre soluzioni innovative che consentono di raccogliere e analizzare dati sulle condizioni operative, prevenendo guasti e ottimizzando gli interventi di manutenzione programmata. 

L’importanza di un audit del sistema elettrico 

Un audit del sistema elettrico, come quello offerto dal servizio EcoConsult di Schneider Electric, è un passo essenziale per valutare lo stato di salute dell’infrastruttura e identificare le aree critiche che necessitano di intervento. Un’analisi condotta su 400 siti ha rivelato infatti che: 

  • Il 98% presentava rischi di sicurezza elettrica. 
  • L’89% non aveva un diagramma unifilare aggiornato, fondamentale per la gestione sicura degli impianti. 
  • Il 79% conteneva apparecchiature obsolete, aumentando il rischio di guasti e inefficienze. 

Ridurre i tempi di inattività con una manutenzione annuale più intelligente 

I nostri piani di servizio di nuova generazione, come EcoCare, sfruttano analisi avanzate basate sull’intelligenza artificiale per monitorare costantemente lo stato dei componenti elettrici. Oltre a fornire report dettagliati, questi sistemi offrono indicatori immediati sullo stato di salute degli impianti e previsioni accurate su quando è necessaria la manutenzione. 

Grazie alla combinazione tra tecnologia IoT e analisi digitali, le aziende possono adottare un approccio più mirato alla manutenzione, intervenendo solo quando serve ed evitando sprechi di tempo e risorse. Ad esempio, invece di fermare un intero impianto per tre giorni, potrebbe essere sufficiente chiudere una sola sezione per poche ore. 

L’analisi predittiva consente di anticipare eventuali problemi e ridurre il lavoro necessario per la manutenzione. Inoltre, i nostri esperti di gestione degli asset possono individuare inefficienze spesso trascurate, ottimizzando anche le prestazioni degli impianti. Modernizzare selettivamente le apparecchiature permette di estenderne significativamente la vita utile: per alcune apparecchiature di media tensione, ad esempio, la sostituzione del relè di protezione e dell’interruttore può prolungarne il ciclo di vita di 10-15 anni

Con una strategia efficace di manutenzione annuale, le aziende possono ridurre i tempi di inattività, migliorare la continuità operativa e ottimizzare i costi di gestione. 

Un’opportunità per un futuro più efficiente 

La manutenzione annuale, non è solo un obbligo, ma una strategia intelligente per migliorare la continuità operativa e la sostenibilità aziendale. Adottare un approccio proattivo con soluzioni digitali e audit mirati permette alle aziende di ottimizzare le risorse, ridurre i rischi e garantire una maggiore affidabilità degli impianti.  

Scopri come possiamo aiutarti con la nostra vasta conoscenza del settore e la nostra esperienza applicata, per fornirti soluzioni digitali all’avanguardia in più settori.  

Con EcoConsult, ti offriamo servizi di consulenza per sistemi elettrici e di automazione. Con EcoFit, prolunghi la durata delle tue apparecchiature e riduci l’impatto ambientale. Infine, con EcoCare ci prendiamo cura della tua tranquillità, con piani di assistenza di nuova generazione che riducono in modo significativo i tempi di inattività. 

Questo post blog è stato pubblicato originariamente sul blog global di Schneider Electric.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.