Cosa possono imparare le aziende che gestiscono sistemi di distribuzione elettrica dai migliori manager del calcio  

Per migliorare i sistemi di distribuzione elettrica gli operatori di data center hanno bisogno di una solida strategia di gestione.

di Philippe Arsonneau.

Gestire una squadra di calcio di alto livello non è semplice. I dirigenti di qualsiasi club di successo vi diranno che per vincere una partita non basta avere grandi giocatori, fare discorsi ispirati o scegliere tattiche intelligenti. La vittoria è il risultato delle decisioni giuste prese nel corso delle settimane, dei mesi e degli anni precedenti a quel determinato incontro.  

Ma questo richiede una conoscenza approfondita delle risorse a disposizione. Per allenare la propria squadra al massimo delle prestazioni, ad esempio, un manager deve sapere quando far riposare i giocatori e quando spingerli al massimo. E per costruire una squadra forte, deve capire quando è necessario cambiare le carte in tavola, inserendo nuovi giocatori e cedendone altri per ottenere il giusto mix di capacità all’interno della squadra.  

Ecco perché i dirigenti dei migliori club si assicurano di avere a disposizione dati e analisi per le loro scelte. Non solo, seguono anche la salute e la forma fisica dei loro giocatori con una serie di metriche analizzando le statistiche di gioco per capire i punti di forza e di debolezza di ognuno.  

Avere tutte queste informazioni a portata di mano aiuta i dirigenti a pianificare programmi di allenamento efficaci, a reclutare e far crescere nuovi giocatori. Senza queste informazioni, è probabile che si verifichino dei problemi. La squadra potrebbe incontrare avversari per i quali non si era preparata. Oppure arrivare alla finale di coppa per poi scoprire che l’attaccante di punta è troppo stanco per giocare.  

Non rimanere a piedi  

Vogliamo aiutare i nostri clienti a utilizzare un approccio simile per le loro aziende. Perché, che si tratti di una fabbrica, di un servizio ferroviario o della sede di un’azienda, la posta in gioco nella gestione della distribuzione elettrica è alta. “Continuità” è il nome del gioco e il fallimento ha un costo elevato.  

Per molti decenni abbiamo fornito alle aziende le apparecchiature necessarie, come gli interruttori, per garantire una fornitura e una gestione elettrica affidabile. Ma le reti devono essere anche gestite e manutenute, e questo può diventare difficile. Se si aspetta troppo a riparare o sostituire i componenti, si rischia di rimanere senza corrente nei momenti più critici. Allo stesso modo, non si vuole sprecare denaro effettuando una manutenzione non necessaria o acquistando un kit sbagliato.  

Proprio come i dirigenti di calcio, i responsabili delle reti elettriche hanno bisogno di informazioni di qualità per prendere le decisioni giuste. Ma alcuni stanno ancora facendo l’equivalente di scegliere la squadra, sedersi e sperare per il meglio.  

Per ottimizzare la distribuzione elettrica, bisogna vedere il quadro generale 

Esiste un modo migliore di fare le cose, come dimostra la nostra recente esperienza di collaborazione con una grande azienda europea di consegne. Da oltre un decennio, il corriere utilizza gli interruttori Schneider per gestire le reti elettriche dei suoi centri di smistamento. Ma con circa 50 siti da gestire, il lavoro era diventato complesso.   

Negli ultimi anni, abbiamo aiutato l’azienda a trovare modi più efficienti per prendersi cura dei propri sistemi affidandosi ai nostri piani di servizio innovativi, abilitati dalla tecnologia e dalla digitalizzazione come EcoCare* per concentrare l’attenzione dove è più necessario.  

Le nostre analisi vengono effettuate su un’ampia gamma di dati operativi provenienti in tempo reale dagli stessi interruttori, oltre che dai sensori che monitorano le condizioni ambientali circostanti (come temperatura e umidità). I dati di input più di cento in totale – vengono quindi utilizzati per generare stime e analisi accurate sulle condizioni delle diverse parti dell’asset.  

Queste letture sono un fondamentale quadro di riferimento per la pianificazione degli interventi di manutenzione. Ma possono essere anche molto complesse. Per offrire un ulteriore livello di semplicità, i nostri servizi digitali sintetizzano l’analisi in un unico indice di “salute”, per fornire una valutazione immediata delle condizioni del dispositivo.  

Inoltre, le analisi combinano le informazioni sullo stato di salute dell’asset con lo storico dei controlli precedente e con le attività future se programmate per produrre un indice di manutenzione dedicato. In questo caso, una valutazione complessiva fornisce un’indicazione immediata dell’urgenza di programmare la manutenzione, mentre i punteggi specifici per le singole parti del dispositivo forniscono una ripartizione dettagliata dei punti in cui è necessario intervenire.  

In uno dei siti dell’azienda, ad esempio, la lettura complessiva di questo indice segnalava la necessità di anticipare la manutenzione con la massima priorità. L’analisi dettagliata ha rivelato che due componenti cruciali di un interruttore – le bobine di apertura e chiusura – dovevano essere sostituite con urgenza. Visto che siamo riusciti a trovare una soluzione per questi problemi, l’azienda è stata in grado di evitare l’arresto totale che si sarebbe verificato in caso di guasto del dispositivo.  

Stiamo anche incoraggiando l’azienda a pensare al quadro generale. I punteggi dell’indice hanno rivelato che, oltre alle bobine, anche altre parti chiave dell’interruttore mostravano segni di usura avanzata. Ciò ha suggerito che l’approccio più conveniente a lungo termine potrebbe essere quello di sostituire subito l’intero dispositivo, che si sta avvicinando alla fine del suo ciclo di vita. In questo modo, l’azienda potrebbe evitare di dover effettuare un ulteriore costoso intervento di sostituzione nel prossimo futuro.  

In definitiva, spetta alle aziende decidere come gestire le proprie risorse. Noi possiamo fornire loro le conoscenze necessarie per una pianificazione strategica. Le nostre analisi si basano su test di laboratorio e su modellizzazioni effettuate dagli ingegneri esperti di Schneider, e sono sempre più sofisticate. Ogni mese aggiungiamo nuovi dati e utilizziamo l’intelligenza artificiale per adattare le nostre analisi al loro contesto specifico.  

La piattaforma basata su cloud riunisce tutte le informazioni rilevanti in un unico luogo e consente ai team di manutenzione, di accedervi da qualsiasi postazione. In questo modo è più facile gestire la sicurezza, le prestazioni, la gestione elettrica e l’efficienza dei sistemi di distribuzione elettrica in tutta l’organizzazione. Con l’avvento di un mondo sempre più elettrificato, il potenziale di questa soluzione è evidente. Secondo le nostre stime, i nostri piani di assistenza basati sull’analisi aiutano i clienti a ridurre la frequenza della manutenzione ordinaria da ogni tre a ogni cinque anni. E questo lascia più tempo per costruire una squadra vincente, sia che si tratti di pacchi o di documenti da consegnare.  

 *Si prega di verificare la disponibilità di EcoCare nella propria regione tramite un rappresentante locale. Se EcoCare non è ancora disponibile, potete iniziare a sfruttare EcoStruxure Service Plan.  

Questo post è stato pubblicato in originale sul blog global di Schneider Electric.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.