Perché gli aeroporti scelgono le microgrid per la loro sostenibilità 

Anche negli aeroporti l’utilizzo delle microgrid consente diversi vantaggi. Permette di aumentare la sostenibilità e la resilienza garantendo a infrastrutture particolarmente energivore anche un notevole risparmio di energia (e di costi).

 

Come possono gli aeroporti raggiungere l’obiettivo di carbon neutrality e net-zero entro il 2050

Una delle soluzioni migliori è l’integrazione delle microgrid nel loro piano energetico sostenibile. Le microgrid sono molto versatili e per questo sono una scelta davvero intelligente per gli aeroporti; infatti, aumentano la sostenibilità e la resilienza e consentono di risparmiare sui costi. 

Negli Stati Uniti gli aeroporti sono tra gli ultimi a adottarle. Le microgrid sono da tempo fondamentali in un gran numero di settori, tra cui data center, ospedali, trasporti e edifici commerciali, per affrontare le sfide della sostenibilità e dell’affidabilità energetica. 

Ad esempio, i maggiori porti della California utilizzano le microgrid per garantire la sicurezza energetica e la flessibilità della domanda, in modo da soddisfare anche le severe normative climatiche della California. La microgrid del porto di Long Beach, ad esempio, garantisce una fornitura stabile di energia grazie a funzioni innovative come una batteria mobile che può estendere la portata a tutto il porto durante le emergenze. 

I vantaggi delle microgrid 

Le microgrid sono reti elettriche autonome che danno agli aeroporti la possibilità di gestire la propria energia in loco e di usarla quando e come vogliono: 

  1. Possono integrare energia rinnovabile, come quella eolica e solare; 
  1. Possono gestire e ottimizzare l’uso di energia rinnovabile grazie a funzioni quali l’accumulo in loco, come le batterie e le celle a combustibile, che possono immagazzinare l’energia prodotta in loco che altrimenti andrebbe sprecata; 
  1. Possono includere e gestire diversi tipi di risorse energetiche distribuite (DER), soprattutto quelle da fonti rinnovabili; 
  1. Hanno spesso la capacità di bilanciare l’offerta rispetto alla domanda grazie a funzioni avanzate come il load shedding intelligente e/o la capacità di far funzionare o spegnere singoli generatori. 

Il passaggio a un’elettricità più ecologica è importante perché gli aeroporti sono grandi consumatori di energia: il consumo giornaliero di elettricità e di energia termica dei grandi aeroporti è infatti paragonabile a quello di una città di 100.000 abitanti.  

Niente più danni economici a causa delle interruzioni di corrente 

Strutture importanti come gli aeroporti hanno infatti bisogno non solo di energia “verde”, ma anche di energia affidabile. Si tratta di una questione di sicurezza e anche di un enorme problema finanziario. Diversi casi recenti hanno dimostrato quanto possano essere costose e dannose le interruzioni di corrente che bloccano migliaia di passeggeri, la cancellazione dei voli e un danno enorme per le compagnie aeree. 

Una fonte di energia alternativa affidabile, come una microgrid, può evitare questi problemi e i relativi costi, garantendo un’alimentazione continua anche in caso di interruzioni di corrente. 

Le microgrid consentono di risparmiare sui costi 

Soddisfare la domanda energetica degli aeroporti con l’energia rinnovabile delle microgrid offre vantaggi significativi anche dal punto di vista finanziario: 

  • Le microgrid offrono agli aeroporti la flessibilità di utilizzare la scelta energetica meno costosa, lavorando in modalità a rete o a isola per bilanciare in modo economico la rete durante i periodi di picco. 
  • Gli aeroporti risparmiano denaro ottimizzando l’uso dell’energia. 
  • Le microgrid evitano costose interruzioni di corrente. 

I benefici di una gestione intelligente delle microgrid  

Le microgrid e la tecnologia connessa di gestione permettono di garantire una fornitura energetica stabile e sicura. I dati raccolti ed elaborati dai sistemi di gestione delle microgrid, in tempo reale, permettono di mantenere stabile la fornitura di energia. 

Ad esempio, la tecnologia delle microgrid fornisce agli aeroporti gli strumenti per gestire automaticamente, dinamicamente e in remoto, le risorse energetiche distribuite. Questa possibilità permette di ottimizzare l’uso di energia rinnovabile e offre agli aeroporti un migliore controllo con la possibilità di bilanciare automaticamente il carico per garantire la stabilità. 

Inoltre, la tecnologia connessa è in grado di prevedere i momenti migliori per il consumo, la produzione, l’immagazzinamento e la vendita di energia, in modo che gli aeroporti possano fare le scelte energetiche più intelligenti ed efficienti anche dal punto di vista dei costi. 

Questo post è stato pubblicato originariamente sul blog global di Schneider Electric.

L’autrice del post: Valerie Layan

Valerie Layan è responsabile dello sviluppo del mercato dei trasporti di Schneider Electric a livello globale. Il segmento dei trasporti si concentra sulle infrastrutture di aeroporti, ferrovie e trasporti pubblici urbani, porti e strade.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.