Scopri come la tecnologia XR può migliorare l’affidabilità e la manutenzione dell’energia elettrica

La tecnologia della Realtà Estesa (XR) consente di ripristinare l’alimentazione in modo più rapido e sicuro permettendo alle aziende di rimanere operative 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Qualsiasi azienda deve poter funzionare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una interruzione di corrente può causare ingenti perdite finanziarie che si tratti di centri di elaborazione dati, di uffici commerciali o di cicli industriali continui. Nel settore sanitario, inoltre, può bloccare i servizi e le attività quotidiane o addirittura mettere a rischio vite umane.  

Per gli addetti alle operazioni e per il personale che si occupa della manutenzione elettrica, mantenere efficiente l’affidabilità dell’alimentazione sta diventando sempre più impegnativo. In questo post scoprirai come l’innovativa tecnologia di Realtà Estesa (XR) accelera la formazione e fornisce ai team strumenti che li aiutino a individuare i problemi e a ripristinare l’alimentazione in modo più rapido e sicuro. 

Perché gli impianti elettrici sono più difficili da mantenere  

Tenere il passo con le esigenze dell’infrastruttura elettrica è oggi sempre più difficile anche per complessità dei dispositivi e dei moderni sistemi “intelligenti”. Ad esempio, i più recenti dispositivi di protezione elettronica “smart” hanno funzioni multiple, schemi di coordinamento e molte fasi procedurali di risoluzione dei problemi. E le strutture di solito hanno molti di questi e altri dispositivi intelligenti, con un mix di marche e modelli diversi. 

Inoltre, i sistemi di distribuzione elettrica sono diventati più complessi a causa di nuovi tipi di carichi come la ricarica dei veicoli elettrici, quelli con controlli elettronici sensibili alla potenza e le microgrid con generazione e stoccaggio di energia rinnovabile. Ciò rende più difficile la formazione di nuovo personale, la manutenzione delle apparecchiature e la risposta ai rischi. 

Le aziende devono inoltre far fronte alla riduzione delle risorse a causa dei pensionamenti e dei budget limitati per le riassunzioni. Se si aggiunge nuovo personale, non avrà l’esperienza di chi va in pensione. Inoltre, è probabile che i team abbiano più responsabilità rispetto al passato, dovendo coprire un numero maggiore di strutture. Questo può significare tempi di risposta più lunghi e maggiori rischi di errore umano e di sicurezza. 

La digitalizzazione dei sistemi di distribuzione dell’energia elettrica è stato un primo passo importante per aiutare questi team a fare di più con meno. 

La connettività IoT e le applicazioni analitiche basate su impianti o cloud hanno fornito ai tecnici informazioni locali e mobili per ottimizzare l’efficienza energetica, determinare le esigenze di manutenzione, isolare le cause dei problemi e altro ancora. Tuttavia, i tecnici devono ancora seguire una serie complessa di passaggi per agire. La tecnologia XR può ora guidare queste azioni in modo da migliorare la sicurezza e risparmiare tempo. 

La Realtà Estesa arriva finalmente nel mondo elettrico 

XR è un termine che comprende due tecnologie: 

  • Realtà virtuale (VR) – è un mondo di immagini generate al computer all’interno del quale è possibile muoversi e manipolare oggetti. Si pensi a un simulatore di volo. 
  • Realtà aumentata (AR) – le informazioni digitali vengono sovrapposte a elementi del mondo reale. Si pensi ai dati di navigazione GPS visualizzati sui “parabrezza intelligenti” di alcuni nuovi veicoli. 

Quando vengono utilizzate insieme, si parla di realtà mista (MR), in cui una persona può interagire con oggetti fisici e virtuali. 

Queste tecnologie sono utilizzate da tempo in molte altre discipline. Ad esempio, i chirurghi le usano durante le operazioni, gli operai delle catene di montaggio le usano per migliorare la velocità ed evitare gli errori e molte industrie come quella della raffinazione del petrolio e del gas le usano per fornire ai nuovi assunti una formazione sicura in classe che simula un ambiente operativo reale. 

L’XR sta emergendo nel settore elettrico per le operazioni e la manutenzione. In questo ambiente, AR e VR diventano installazioni digitalizzate delle apparecchiature elettriche funzionanti. 

Per saperne di più sui vantaggi della tecnologia della Realtà Estesa, scarica il nostro white paper “How extended reality empowers the electrical operation and maintenance workforce”. 

Questo post è stato originariamente pubblicato sul post global di Schneider Electric.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.