Perché un servizio di consulenza è fondamentale per garantire il futuro delle aziende 

I servizi di consulenza possono fornire una visione di dove siete, dove volete andare e come volete arrivarci. 

Solo negli Stati Uniti nel 2014 sono andate in pensione circa 10.000 persone al giorno. Entro il 2035 solo in occidente, il numero di lavoratori in pensione supererà quello dei giovani con meno di 18 anni. Questi numeri, e le conseguenti carenze di competenze, sono una delle principali preoccupazioni delle aziende. Il rischio è di perdere trilioni di dollari di PIL nel prossimo decennio. 

Lo stesso vale per i settori del commercio e dell’industria, che perderanno lavoratori esperti. In molti casi, si tratta di personale addetto alla manutenzione con una conoscenza approfondita di ogni singolo ronzio delle macchine, un tipo di esperienza che è quasi impossibile sostituire. 

Non solo, per ridurre gli OpEx, alcune aziende delegano già le attività di manutenzione a società non specializzate che non hanno una conoscenza approfondita del settore elettrico. 

I rischi della mancanza di competenze

Per le infrastrutture elettriche, questo comporta alcune criticità: 

  • Aumento dei tempi di inattività. 
  • Problemi che non vengono rilevati o che lo sono in modo non corretto. 
  • Più tempo per risolvere i problemi. 
  • Una comprensione limitata del funzionamento di sistemi e infrastrutture. 
  • Mancanza di tracciabilità. 
  • Aumento di rischi per la sicurezza. 
  • Diminuzione dell’efficienza. 
  • Aumento dei costi di manutenzione. 

E tutto questo mentre l’infrastruttura elettrica di una azienda probabilmente sta già diventano obsoleta. 

Un servizio di consulenza è invece molto utile se per prima cosa esegue un assesment dello stato degli impianti e delle infrastrutture elettriche dell’azienda e raccoglie i desiderata in termini di obiettivi. Solo poi, potrà essere in grado di fornire una roadmap precisa e organizzata per priorità. 

I servizi di consulenza di Schneider Electric iniziano proprio con la valutazione dell’impianto elettrico. Questo approccio ci permette di identificare subito eventuali punti di stress, aree critiche o carenze che possono avere un impatto anche grave sul sistema elettrico di una azienda. Solo successivamente siamo in grado di consigliare le soluzioni per migliorarne la sicurezza, l’efficienza e l’affidabilità. 

Ad esempio, possiamo proporre diagrammi digitalizzati a linea singola e un gemello digitale elettrico – ovvero una replica virtuale dell’impianto utilizzata per simulare, analizzare e ottimizzare i sistemi elettrici. Questo gemello digitale fornisce ai consulenti informazioni preziose sulle prestazioni dei sistemi elettrici e consente di identificare le aree di miglioramento. Di conseguenza, può contribuire a ridurre i tempi di fermo, a migliorare l’efficienza energetica e a minimizzare il rischio di guasti elettrici. 

Sicurezza e conformità normativa 

Oltre alla perdita di produzione e ai tempi di inattività, la mancanza di manutenzione può causare problemi di sicurezza significativi e rischio di cortocircuiti e incendi. Per questo sono necessari studi specifici: 

  1. Per garantire che la protezione contro i cortocircuiti degli impianti sia adeguata. 
  1. Per verificare che i sistemi di protezione siano stati progettati correttamente. 
  1. Per controllare che l’etichettatura degli impianti e i dispositivi di protezione individuale per gli operatori siano stati aggiornati. 

I nostri servizi di consulenza garantiscono che le apparecchiature e gli impianti di una azienda siano ben progettati e che le pratiche di manutenzione siano eseguite correttamente. La nostra comprovata esperienza in materia di sicurezza permette inoltre di ridurre al minimo i rischi di processo e le perdite di produzione, contribuendo al contempo alla conformità alle normative elettriche. 

Garantire l’efficienza energetica 

La raccolta del maggior numero di dati possibili è fondamentale per gestire e mantenere al meglio una infrastruttura elettrica. La nostra metodologia collaudata si basa sulla collaborazione e sulla condivisione delle conoscenze e permette infatti di: 

  • Migliorare l’efficienza dei sistemi. 
  • Risparmiare, quindi, sui costi operativi. 
  • Avanzare verso gli obiettivi di riduzione delle emissioni. 

Ad esempio, la nostra esperienza ha dimostrato che con una corretta gestione della qualità dell’energia si possono ottenere risparmi energetici fino al 15%. 

Collaboriamo con gli stakeholder a tutti i livelli di un’azienda per ottenere risultati di business, lavorando a fianco dei team in loco per identificare, progettare e implementare strategie di efficienza. 

Gestione del ciclo di vita: le basi per affrontare le sfide future 

La gestione degli asset è al centro della vostra attività. Con i nostri servizi di monitoraggio digitale possiamo: 

  • Monitorare gli asset di un’azienda. 
  • Supportare le decisioni basate sui dati. 
  • Fornire servizi di monitoraggio per aiutare a gestire l’intero parco di asset elettrici 
  • Fornire servizi di gestione predittiva. 
  • Aiutare ad anticipare i rischi e a garantire una rete elettrica più resiliente ed efficiente. 

La nostra specializzazione è fare consulenza 

I nostri consulenti sono esperti in grado di accompagnare un’azienda dall’analisi dello stato di impianti e delle infrastrutture a tutti gli step di miglioramento della manutenzione, dell’efficienza e della sicurezza. 

Produciamo soluzioni energetiche e di automazione digitale leader a livello mondiale per l’efficienza e la sostenibilità, combinando tecnologie energetiche, automazione, software e servizi all’avanguardia. 

Le aziende possono contare sui nostri esperti, consulenti di fiducia che mettono le loro conoscenze e competenze a fattor comune per aiutare le aziende a prendere decisioni basate sui dati. 

Siamo in grado di aiutare le aziende ad affrontare le sfide di gestione e manutenzione dell’infrastruttura elettrica per la massima efficienza e sicurezza. 

Grazie a una raccolta completa di tutti i dati critici, è possibile trasformare i rischi in risultati aziendali migliori con i seguenti risultati: 

  • Aumento delle prestazioni dell’installazione. 
  • Pratiche di manutenzione solide. 
  • Piani di modernizzazione ottimizzati. 
  • Investimenti OpEx e CapEx previsti. 
  • Piani avanzati di monitoraggio digitale. 
  • Prontezza e resilienza per il futuro. 

Tutte le nostre indicazioni sono fornite attraverso mySE, la nostra piattaforma collaborativa per facilitare la definizione delle priorità, il follow-up e l’implementazione. 

Contattataci oggi stesso per saperne di più su come possiamo aiutarti a migliorare il sistema elettrico della tua azienda e scarica il nostro white paper “9 Rischi del sistema elettrico che minacciano le operazioni aziendali”. 

Questo post è stato originariamente pubblicato sul blog global di Schneider Electric.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.