Sei criticità di uno schema elettrico unifilare obsoleto 

Avere uno schema elettrico aggiornato è fondamentale per qualsiasi azienda. Scopri cosa puoi fare subito – se li tuo è invece obsoleto, e come possiamo aiutarti ad affrontare le sfide del futuro.  

Il corretto funzionamento di un sistema unifilare elettrico (SLD ovvero single-line diagram) è fondamentale per affrontare sia le sempre maggiori richieste energetiche sia per garantire sicurezza ed efficienza per poter soddisfare le normative in continua evoluzione.   

Viene utilizzato in molte attività, come: 

  • Definire l’ambito delle attività di ingegneria 
  • Valutare la sicurezza del sistema 
  • Calcolare il flusso di carico 
  • Determinare la progettazione e la valutazione degli asset 
  • Fare manutenzione o eseguire altre operazioni 

Ma anche i sistemi di distribuzione invecchiano e anche gli schemi elettrici diventano obsoleti se non vengono adeguatamente aggiornati. 

Negli ultimi dieci anni, abbiamo scoperto che l’89% dei siti elettrici per i quali ci siamo occupati di attività di audit, non aveva un sistema elettrico aggiornato. Si tratta di numeri che mettono in allarme soprattutto per i rischi che questo comporta per un’azienda.  

Sei problemi di un sistema elettrico obsoleto   

Il nostro team di consulenti esperti ha identificato sei aree critiche: 

  1. Sicurezza. Garantire la sicurezza del personale e identificare potenziali pericoli è fondamentale in qualsiasi installazione elettrica. Un SLD non aggiornato può impedire al personale di manutenzione di valutare accuratamente i rischi o di adottare le necessarie precauzioni. Peggio ancora, compromette la sicurezza degli operatori e aumenta il rischio di incendi in azienda. Attualmente, una delle principali cause di incendi strutturali nelle operazioni industriali è il malfunzionamento dell’attrezzatura di distribuzione elettrica in un ambiente elettrico non idoneo. 
  1. Manutenzione e risoluzione dei problemi. Una strategia efficace di manutenzione predittiva è difficile da attuare senza un SLD aggiornato. Pianificare i programmi di manutenzione, rilevare anomalie operative e individuare possibili guasti del sistema elettrico sono difficili senza rappresentare con precisione la configurazione e i componenti del tuo sistema. 
  1. Conformità normativa. Le aziende devono attenersi a varie norme e regolamenti e standard di sicurezza elettrica. Un sistema elettrico unifilare aggiornato aiuta i responsabili delle imprese, gli addetti alla sicurezza e gli ispettori a verificare che l’infrastruttura elettrica soddisfi gli standard necessari, supportando la conformità normativa e riducendo la probabilità di sanzioni o controversie legali. 
  1. Fondamenta del sistema elettrico. La stabilità, la sicurezza e la conformità normativa costituiscono la base di un’infrastruttura elettrica robusta, e un SLD accurato e aggiornato concorre al raggiungimento di questi obiettivi. Permette di archiviare configurazioni passate, raccogliere dati e impostazioni cruciali e valutare lo stato attuale del sistema. Un SLD è il primo passo per consentire al personale elettrico di comprendere appieno la disposizione e la progettazione del sistema elettrico di una struttura. 
  1. Crescita critica futura. Un percorso verso l’obiettivo di emissioni zero potrebbe includere l’aggiunta di stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) a un sistema elettrico. Il trasformatore può sopportare questo nuovo carico? Lo schema elettrico è aggiornato in modo da poter effettuare calcoli sul flusso di carico? L’SLD diventerà quindi indispensabile per le aziende che affrontano nuove sfide come l’integrazione di impianti solari o l’inserimento di nuovi processi industriali. Pianificare la crescita e valutare la fattibilità richiede la piena comprensione delle capacità e dei limiti di un sistema elettrico. 
  1. Produttività del personale. Con il cambio generazionale nella forza lavoro e il pensionamento dei professionisti esperti, può crearsi nelle aziende una crescente lacuna nelle competenze in ambito di ingegneria elettrica. Complessi diagrammi unifilari di 40 pagine con dieci anni di annotazioni a mano possono scoraggiare personale neoassunto e ostacolare la sua capacità di svolgere efficacemente le attività di manutenzione. Inoltre, la limitata disponibilità di risorse di ingegneria di sistema in loco rischia di aggravare questa situazione. 

La digitalizzazione e i servizi aprono un mondo di possibilità 

È essenziale tenere il passo con le sfide di sicurezza, con le normative sulla sostenibilità in evoluzione e con le esigenze future della tua rete di distribuzione, tenendo sotto controllo tutte le informazioni tecniche. La digitalizzazione, ovvero il passaggio da uno schema elettrico tradizionale su carta a una piattaforma digitale, apre a nuove possibilità per la tua rete elettrica. 

Il passaggio a una piattaforma digitale fornita da servizi consente al tuo schema elettrico di diventare uno strumento dinamico per: 

  • Esplorare diverse possibilità 
  • Migliorare la resilienza 
  • Favorire l’innovazione in tutta la tua installazione elettrica 

Condividilo all’interno della tua azienda per gestire gli aggiornamenti necessari delle attrezzature o per supportare strategie di sostenibilità.  

Uno schema aggiornato e accurato consente anche simulazioni predittive che possono essere utilizzate per verificare la futura domanda di energia e in modo che i sistemi possano rimanere al passo con un nuovo carico. 

Le aziende cercano sempre attivamente modi per migliorare produttività, resilienza, efficienza e obiettivi di zero emissioni. Noi siamo pienamente impegnati ad aiutarli a raggiungere questi obiettivi. 

Grazie ai nostri consulenti esperti, progettiamo il tuo schema elettrico unifilare ready-to-use utilizzando software innovativi. Offriamo anche studi di sistema con l’indicazione degli aggiornamenti annuali che consentono di mantenere sicuro e affidabile un sistema elettrico.  

Puntiamo a fornire una soluzione robusta e pronta per affrontare le sfide del futuro che sia in linea con gli obiettivi di sicurezza ed efficienza operativa di un’azienda e che supporti il percorso verso la sostenibilità. 

Per saperne di più, scarica il nostro whitepaper e scopri perché mantenere aggiornato uno schema elettrico è fondamentale.  

Scopri come i servizi EcoConsult garantiscono sicurezza, conformità e prontezza per il futuro di tutte le aziende. 

Questo post è stato originariamente pubblicato sul blog global di Schneider Electric.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.