Indice degli argomenti
Gli elettricisti oggi sono in prima linea nell’innovazione tecnologica: alle loro tradizionali attività si affianca la realizzazione di impianti che integrano tecnologie avanzate e smart, come sistemi di illuminazione sofisticati o sistemi di sicurezza automatizzati, che richiedono una solida comprensione dell’infrastruttura digitale. Inoltre, la crescente attenzione all’efficienza energetica e al risparmio di costi non solo rende gli elettricisti specializzati in soluzioni avanzate ma anche molto richiesti per altre esigenze quali l’installazione e la manutenzione di pannelli solari, batterie di backup, pompe di calore e altre tecnologie elettriche che contribuiscono a un futuro più sostenibile.

Lo scenario di mercato mostra risvolti interessanti per il settore elettrico.
Grazie al trend positivo della domanda elettrica (+2,4% nel 2024 secondo i dati TERNA) e alla spinta derivante dagli ambiziosi obiettivi del PNIEC, i quali puntano a coprire il 63,4% della produzione di elettricità con fonti rinnovabili entro il 2030, si aprono enormi opportunità per il settore elettrico in generale, anche a livello di occupazione: secondo le previsioni di Elettricità Futura, si prevedono 540.000 nuovi posti di lavoro nel settore elettrico e nella sua filiera industriale.
Cosa sta guidando questo cambiamento?
I fattori in gioco in questo scenario sono diversi.
In primis, l’esigenza di rendere gli impianti sempre più resilienti e adattabili al panorama energetico in evoluzione; ne sono un esempio l’adozione di sistemi di accumulo e auto-generazione volti ad affrontare la crescente frequenza di interruzioni di corrente dovute a fenomeni metereologici estremi.
Gli effetti dei diversi incentivi hanno contribuito alla spinta di questo cambiamento. Infatti, gli stessi hanno reso possibile investimenti in soluzioni per una migliore efficienza energetica, così da unire sostenibilità e risparmio di costi in uno scenario di volatilità e aumento dei prezzi.

La combinazione di questi elementi offre oggi un’opportunità straordinaria per gli elettricisti di espandere i loro servizi e soddisfare le esigenze in evoluzione dei loro clienti.
Le aree chiave di opportunità includono:
- Sistemi di distribuzione elettrica e gestione per impianti fotovoltaici a livello residenziale/commerciale.
- Aggiornamenti dei quadri elettrici: Con l’aumento della domanda di sistemi di ricarica per veicoli elettrici e di elettrodomestici ad alto carico, aggiornare il quadro elettrico garantisce sicurezza ed efficienza. In particolare, passare a sistemi e quadri smart come quelli di Schneider Electric è un modo particolarmente efficace per ottenere il massimo da un impianto elettrico connesso ed efficiente.
- Gestione energetica e automazione: L’installazione di strumenti di monitoraggio energetico e soluzioni di gestione dell’energia aiuta a ottimizzare i consumi, riducendo i costi in bolletta.
Sebbene il futuro offra molte opportunità, solo coloro che sono preparati per questo cambiamento potranno capitalizzarle. Il panorama energetico in evoluzione richiede un approccio proattivo: gli elettricisti dovranno non solo migliorare le loro competenze tecniche ma anche adattarsi anche alle nuove tecnologie digitali e sostenibili. Con una formazione continua e rimanendo informati sulle tendenze del settore, i professionisti del settore elettrico potranno posizionarsi come leader nella transizione energetica. Ciò permetterà loro di soddisfare efficacemente le diverse esigenze dei clienti che cercano di aggiornare i loro sistemi energetici, di implementare tecnologie intelligenti e contribuire a un futuro più sostenibile, mantenendo un ruolo cruciale anche per gli anni a venire
Per saperne di più sulla gamma di quadri elettrici Smart di Schneider Electric e per maggiori informazioni sulle soluzioni di monitoraggio visita il nostro sito.
Aggiungi un commento