Potenziare l’efficienza degli ospedali: scopri i 4 incredibili vantaggi dei Micro Data Center

Come i micro data center aumentano l’efficienza nelle infrastrutture sanitarie e migliorano l’esperienza dei pazienti.

La natura critica delle strutture ospedaliere richiede servizi altamente efficienti. La capacità di gestire il flusso di dati generato dalle attività quotidiane è sempre più importante per la reputazione di un ospedale in termini di efficienza e professionalità.

Centinaia di migliaia di persone subiscono ogni anno gli effetti di cartelle cliniche inesatte o incomplete che possono influire su trattamento e diagnosi accurate. Soluzioni IT integrate e avanzate come i moderni micro data center, possono contribuire in modo significativo a ridurre questo rischio, consentendo cartelle cliniche più accurate e accessibili e mettendo i medici nelle condizioni di fare scelte mediche migliori.

Sempre più sfide per gli ospedali

La recente pandemia ha aggiunto complessità all’efficientamento degli ospedali. Molti sono in ritardo nell’automatizzare e digitalizzare processi manuali e a gestire sistemi in loco e remoti che non sono collegati tra loro. Numerose strutture sanitarie, inoltre, non dispongono ancora della tecnologia necessaria per rendere efficienti sistemi e procedure. Le cartelle cliniche elettroniche sono uno degli esempi più interessanti. Con poco o nessun accesso allo storico del paziente, molti ospedali hanno difficoltà a condividere dati con altre strutture similari.

L’impatto dell’efficienza sulla sostenibilità

L’efficienza ha anche un impatto significativo sulla sostenibilità. Gli ospedali sono grandi consumatori di energia. Gran parte del consumo energetico di un ospedale deriva dall’illuminazione, dal riscaldamento, dal raffreddamento, dalla ventilazione e dal riscaldamento dell’acqua. Ma sono anche le tecnologie che consumano energia, come le attrezzature di imaging e quelle di storaging dei dati. Le strutture decentrate spesso operano a pieno regime energetico anche quando gli uffici sono chiusi, con apparecchiature, impostazioni di temperatura e luci che funzionano 24 ore su 24.

Molti di questi costi elevati sono evitabili. Nuove tecnologie consentono al personale delle strutture sanitarie di accedere rapidamente e facilmente a schermate che consentono loro di controllare e monitorare il consumo energetico nelle stanze dei pazienti, che siano occupate o vuote, poiché queste stanze devono essere gestite in modo peculiare dal punto di vista energetico e del comfort.

I sensori all’interno delle stanze raccolgono una grande quantità di dati sul consumo energetico, il comfort e la sicurezza. Il software di analisi degli edifici converte quindi i dati in informazioni utili, migliorando l’efficienza energetica della struttura e aumentando la soddisfazione del paziente.

Quattro vantaggi dei micro data center

C’è una buona notizia per gli ospedali che cercano di migliorare l’efficienza e gli sforzi di sostenibilità. Le innovazioni nella tecnologia dell’edge computing periferico stanno migliorando la connettività, e l’alta efficienza di alimentazione e raffreddamento sta aiutando gli ospedali e le strutture sanitarie a:

  1.     Ridurre i costi.
  2.     Migliorare l’efficienza operativa e la sostenibilità.
  3.     Offrire una migliore esperienza ai pazienti.
  4.     Migliorare la redditività.

I sistemi IT e l’infrastruttura correlata di alimentazione e raffreddamento svolgono oggi un ruolo importante nel contribuire ad aumentare l’efficienza degli ospedali in tutti gli ambiti. La maggior parte degli ospedali dispone oggi di un piccolo o medio data center in loco, principalmente utilizzato per archiviare i dati. Tuttavia, con l’aumento della disponibilità delle tecnologie IoT (Internet delle Cose), sempre più dispositivi e sensori vengono connessi. Vaste quantità di dati fluiscono tra i reparti e le strutture sanitarie.

L’aumento dei dati da gestire crea problemi di latenza ovvero ritardi nei tempi di risposta nell’accesso ai dati informatici e di larghezza di banda limitata per accedere alle applicazioni basate su cloud. Nuovi dispositivi medici vengono introdotti continuamente nelle strutture ospedaliere e devono essere connessi non solo ai sistemi dello stesso ospedale ma anche al cloud. I fornitori di attrezzature mediche ospitano centri diagnostici cloud-based per aiutare medici e personale del reparto a ottenere risultati più rapidi e accurati per i pazienti.

Per soddisfare queste necessità, molte strutture sanitarie stanno iniziando a implementare micro data center per consentire una connettività di iper-efficienza al cloud. I micro data center sono piccole soluzioni preassemblate, pre-testate e integrate configurate in un involucro. Questi micro data center sono perfetti per ospitare server, storage e dispositivi di rete.

Inoltre, i seguenti componenti possono essere resi pronti per l’uso prima di arrivare presso la struttura sanitaria:

  •     Rack,
  •     unità PDU
  •     gruppi di continuità (UPS),
  •     software di gestione.

Tali sistemi possono essere monitorati a distanza utilizzando strumenti come EcoStruxure IT, un sistema di gestione dell’infrastruttura del data center basato sul software attraverso cui monitorare in remoto anche i siti di edge periferici senza aver bisogno di personale in loco. Dispositivi di sicurezza aggiuntivi, come rack con accesso tramite scheda magnetica e telecamere di sicurezza per le sale server, possono essere facilmente aggiunti alla configurazione del micro data center.

Scopri i micro data center

Per saperne di più su come micro data center compatti possono contribuire ad aumentare l’efficienza complessiva di un ospedale e migliorare l’esperienza dei pazienti, visita la pagina web dedicata ai Micro Data Center.

Questo post è stato originariamente pubblicato qui.

Aggiungi un commento

Tutti i campi sono richiesti.