L’élimination progressive des gaz fluorés vient d’être décidée

Les institutions européennes sont parvenues à un compromis sur la nouvelle proposition concernant les gaz à effet de serre fluorés tels que le SF6. Qu’est-ce que cela signifie ? 

Le nouveau règlement fixe un calendrier et des conditions détaillés pour que l’industrie de l’électricité renonce à l’utilisation de gaz à effet de serre fluorés, tels que l’hexafluorure de soufre (SF6). Ce texte souligne le rôle crucial de l’élimination des gaz fluorés en tant qu’étape fondamentale et urgente vers une électricité véritablement verte.  

Quel est le problème des gaz fluorés en général, et du SF6 en particulier ? 

Les gaz fluorés sont des Gaz à Effet de Serre (GES) d’origine humaine qui ont une forte empreinte carbone, ce qui contribue au réchauffement de la planète. Ils sont largement utilisés dans divers secteurs industriels, notamment la réfrigération, la climatisation, les appareils médicaux et les équipements électriques.  

Le SF6 est le gaz fluoré le plus puissant. C’est en fait le GES le plus puissant de tous, et son potentiel de réchauffement planétaire (PRP) est 25 200 fois plus élevé que celui du CO2. Le SF6 est utilisé depuis longtemps dans les appareillages de connexion moyenne tension, un équipement électrique couramment utilisé dont la durée de vie peut atteindre 30 ans. Sa popularité s’explique par sa nature non toxique, sa stabilité et sa capacité à fournir une isolation et une interruption électriques fiables, performantes et rentables.  

Cependant, les inconvénients environnementaux significatifs associés au SF6 ne peuvent plus être ignorés, et l’Union européenne (UE) agit désormais pour résoudre ce problème. 

Les gaz fluorés comme le SF6 sont déjà réglementés en Europe, alors pourquoi modifier les règles ?  

Certaines réglementations en vigueur en Europe et dans d’autres parties du monde traitent déjà de la surveillance, de la déclaration et de la récupération des gaz fluorés. L’UE a adopté deux actes législatifs visant à réduire les gaz fluorés : le règlement sur les gaz fluorés, qui est une réduction progressive des hydrofluorocarbures (HFC) à l’échelle de l’UE visant à réduire les émissions de gaz fluorés et à atténuer le réchauffement de la planète, et la directive MAC spécifique aux voitures particulières. 

Le SF6, en particulier, a déjà été interdit dans l’UE en vertu du règlement sur les gaz fluorés, sauf dans les industries où il existait peu de solutions de remplacement appropriées, notamment l’industrie de l’électricité. 

Qu’est-ce qui a changé et qui rend possible l’abandon du SF6 dans les équipements électriques ? 

Maintenant, nous le pouvons. Il n’y a plus d’obstacle technologique à l’élimination du SF6 dans les installations électriques MT. Il n’est pas non plus nécessaire d’utiliser d’autres gaz fluorés pour le remplacer, car ils pourraient présenter des risques inconnus ou être soumis à d’autres législations à l’avenir. 

Je suis fier que Schneider Electric ait dépassé le stade des gaz fluorés. Nous avons innové au-delà du SF6 avec une technologie de remplacement déjà disponible et éprouvée. Plutôt que d’utiliser le SF6 ou un gaz fluoré alternatif, nous utilisons de l’air pur et la technologie du vide pour l’isolation et la coupure. L’appareillage de commutation MT sans SF6 est un meilleur choix, non seulement pour l’environnement, mais aussi pour la sécurité opérationnelle, qui est toujours notre première priorité et pour laquelle nous ne sommes jamais prêts à faire de compromis. Ensuite, nous constatons également d’importantes améliorations en termes de facilité d’entretien, de traitement en fin de vie, de fonctionnalité et de performances, sans parler de la conformité aux politiques futures. 

Mon entreprise a passé une décennie à tester et à perfectionner ce nouvel équipement sans SF6 avant de le proposer à des clients tels que E.ON, EEC Engie, Green Alp, Renault Group et d’autres.  

Quel sera l’impact de la politique de l’UE sur les utilisateurs d’appareillage de commutation MT ? 

À mon avis, la proposition de l’UE apportera de grands avantages aux parties prenantes avec un minimum d’inconvénients. En effet, les appareillages de commutation MT sans SF6 comme les nôtres, qui utilisent de l’air pur au lieu du SF6, présentent les mêmes caractéristiques positives que les appareillages de commutation traditionnels, telles que des performances élevées et une empreinte physique compacte. Ce qui est également important pour les utilisateurs, c’est la réduction du coût total de possession grâce à une durée de vie beaucoup plus longue de l’équipement. 

Examinons quelques secteurs spécifiques qui seront concernés :

  • Les bâtiments. Les bâtiments, tant commerciaux qu’industriels, sont soumis à des normes strictes en matière de développement durable. L’utilisation d’un appareillage de commutation sans SF6 permet d’atteindre ces objectifs et d’obtenir des récompenses telles que la certification LEED. En outre, les bâtiments sont déjà en train de passer de la BT à la MT pour prendre en charge la recharge rapide des véhicules électriques, de sorte qu’ils pourraient être exempts de SF6 dès le départ. 
  • eMobilité. En choisissant un véhicule électrique, les conducteurs font déjà un choix de transport écologique. L’appareillage MT sans SF6 contribue à une expérience de charge des VE encore plus respectueuse de l’environnement au niveau du point de charge. L’utilisation d’un appareillage vert permet également de préparer les stations de recharge de VE aux exigences éventuelles des normes de durabilité.  
  • Réseaux. Nous décarbonons l’ensemble de la chaîne de valeur de l’électricité, et pas seulement la production, en passant à un réseau également décarboné. Lorsque vous intégrez des sources d’énergie renouvelables, il est logique d’utiliser également des appareillages de commutation écologiques, en particulier avec la technologie spécialement conçue pour les réseaux du futur, qui intègrent beaucoup plus d’énergies renouvelables et des opérations de commutation plus fréquentes.  
  • Centres de données. Les centres de données sont l’un des types de bâtiments les plus énergivores. Les innovations technologiques, telles que les appareillages de commutation sans SF6, peuvent aider les centres de données à réduire leur empreinte de gaz à effet de serre. 

Où en savoir plus ?

Innovation écologique sans SF: https://www.se.com/fr/fr/work/products/product-launch/sf6free-mv-technology/

SF6

Téléchargez le livre blanc.

Tags :

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.

Ce site utilise Akismet pour réduire le spam. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.