Au cours des quarante dernières années, l’évolution des systèmes d’automatisation a permis aux industriels d’atteindre des niveaux de productivité que Dick Morley lui-même n’aurait pu imaginer lorsqu’il inventa, en 1968, le premier automate programmable ! Aujourd’hui, avec EcoStruxure Automation Expert, c’est un changement de paradigme qui se profile et qui permet aux entreprises d’entrer de plain-pied dans l’industrie du futur.
Cela fait déjà un moment que l’on parle de quatrième révolution industrielle, d’industrie 4.0. Une réalité qui se manifeste dans les entreprises par une frontière de plus en plus floue entre le monde physique et le monde numérique, avec le développement de l’apprentissage automatique, la réalité augmentée ou virtuelle, l’exploitation d’analytics en temps réel… L’internet des objets (IoT) a progressivement donné naissance à l’internet industriel des objets (IIoT) et la question désormais se pose de savoir comment accélérer la promesse de cette nouvelle révolution industrielle. Notre réponse ? En repensant complètement notre modèle technologique et en adoptant une solution disruptive en phase avec les exigences d’efficacité, de flexibilité et de durabilité de l’industrie du futur : EcoStruxure Automation Expert.
L’automation industrielle software centric (axée sur le logiciel)
EcoStruxure Automation Expert révolutionne la façon dont vous gérez vos ressources (humaines et financières) et vos processus de fabrication. Axée sur le logiciel, et non plus sur les équipements, cette solution vous permet de prospérer dans l’économie numérique avec jusqu’à 100% d’efficacité d’ingénierie et jusqu’à 100% d’efficacité opérationnelle.
Vous souhaitez faire évoluer votre installation, ajouter des équipements pour répondre à une augmentation de production ? EcoStruxure Automation Expert vous permet de préserver les investissements déjà réalisés et d’ajouter des équipements d’un simple glisser-déposer. La solution automatise toutes les tâches d’ingénierie à faible valeur ajoutée et permet aux ingénieurs de se concentrer sur les questions stratégiques.
Vous avez un projet de construction d’usine ? Imaginez un test de réception de votre site avec zéro défaut et un temps de mise en service réduit au minimum. C’est possible avec l’automatisation software centric. Une fois la conception numérique terminée, les applications sont automatiquement distribuées sur les équipements en quelques clics, ce qui réduit les erreurs coûteuses et autorise les changements de dernière minute. Gain de temps lors des tests de mise en service, suppression des arrêts de production dus à des défauts en phase de finalisation et des réglages chronophages qui retardent le début de production : EcoStruxure Automation Expert facilite la connexion d’une représentation numérique aux équipements réels. A l’aide de ce jumeau numérique, essais et réglages sont possibles dans un monde virtuel. La mise en service est accélérée, vous êtes opérationnel plus rapidement. La convergence entre le monde informatique (IT) et les systèmes industriels (OT) permet de créer un nouveau monde de fonctionnalités et de compétences.
Côté exploitation, les responsables de production regrettent que le gisement de données issues du système d’automatisation soit en général inexploitable, faute de base centralisée et d’indicateurs mutualisés. En créant un cycle de vie numérique complet du système d’automatisation, incluant sa conception, sa construction, son exploitation, sa maintenance, son évolution, EcoStruxure Automation Expert rassemble toutes les données dans un modèle dynamique du process, ce qui permet une continuité numérique transverse entre les services.
Un système ouvert et interopérable
Une autre caractéristique majeure d’EcoStruxure Automation Expert est son caractère agnostique, c’est-à-dire qu’il est compatible avec tous les constructeurs. Il est à la fois ouvert et interopérable : l’intégralité de votre application est transférable de la plateforme d’un constructeur à celle d’un autre. C’est ce qu’on appelle l’interopérabilité ou la portabilité, fondement de la norme CEI 61499.
Une agilité vitale pour les entreprises
Rapidité et agilité dans le traitement des changements, concept plug & produce, découplage entre matériel et logiciel pour concevoir, reconfigurer et traiter à la volée : cette agilité est vitale pour les entreprises aujourd’hui. Grâce à la modélisation dynamique des ressources et à la norme CEI 61499, EcoStruxure Automation Expert hisse l’ingénierie d’automatisation à un autre niveau et préfigure l’Universal Automation. Peter Herweck, Vice-président exécutif Industrial Automation de Schneider Electric, déclarait récemment : « Pour que la quatrième révolution industrielle puisse tenir ses promesses, nous devons réinventer notre modèle technologique en ouvrant les plateformes, en découplant le logiciel du matériel et en améliorant de façon radicale l’agilité et l’évolutivité des systèmes ». EcoStruxure Automation Expert rend ces progrès possibles.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page EcoStruxure Automation Expert ou contactez notre expert. Rejoignez également Schneider Electric Exchange pour participer à notre forum dédié !


Ajouter un commentaire