Grâce à la nouvelle norme IEC61499, l’industrie opère une véritable révolution : une révolution digitale qui place le logiciel, et non plus les équipements, au cœur du process. Schneider Electric, leader de la transformation digitale, de la gestion de l’énergie et des automatismes, offre aux industriels de nouvelles perspectives de croissance et de modernisation avec sa nouvelle plateforme de développement : EcoStruxure Automation Expert. Les explications de Maxence Prouvost, responsable du lancement de cette offre.
En quoi l’arrivée de la norme IEC61499 va-t-elle booster l’industrie du futur ?
La norme actuelle IEC61131 est très liée aux équipements, au hardware : ainsi, chaque commande requiert une passerelle pour s’interfacer avec le système informatique. Cette norme a été très utile et efficace, mais nous pensons aujourd’hui qu’il faut aller vers plus d’interopérabilité entre les systèmes pour moderniser l’industrie et rendre les process plus agiles et plus productifs.
La nouvelle norme IEC61499 permet l’approche “plug & produce” dont le monde industriel a besoin. La digitalisation et l’adoption de cette norme élargissent les horizons et rendent possible le déploiement de systèmes ouverts, souples et adaptables. L’installation de solutions directement sur ordinateur offre la souplesse nécessaire pour parvenir à la personnalisation de masse que réclament les consommateurs, avec des solutions beaucoup moins onéreuses pour les entreprises.

Qu’apporte-t-elle de plus que la norme actuelle ?
Plus de rapidité, plus de souplesse, plus de simplicité ! Grâce à cette nouvelle norme, on ne remplace plus le matériel mais la partie logicielle, le software. Elle offre une plus grande facilité d’utilisation : le système étant natif, il requiert moins de technique et procure un gain de temps inégalable.
La vitesse de traitement des données est bien meilleure. Et on sait que la donnée, c’est le carburant du 21e siècle : il faut savoir la capter, puis l’exploiter le plus vite et le mieux possible. Notre nouveau logiciel EcoStruxure Automation Expert, couplé avec la norme IEC61499, révolutionne ainsi le diagnostic et la maintenance puisque l’opérateur a accès à toutes les données, contextualisées nativement, pour intervenir rapidement voire, dans certains cas, de façon anticipée avant même que la panne ne survienne.
Enfin, dans cette approche orientée logiciel – software centric –, où on enrichit la base installée plutôt que de la remplacer, la norme IEC61499 est compatible non seulement avec le matériel actuel mais également avec le matériel futur. Un point important pour les industriels qui peuvent compter sur la pérennité de leurs solutions.
Pourquoi cet intérêt de Schneider Electric pour cette nouvelle norme ?
Notre connaissance des différents métiers de l’industrie, et le fait que nous soyons nous-mêmes fabricants, donc partie prenante du monde industriel, ont aiguisé notre curiosité lorsque cette nouvelle norme est apparue. Nous avions bien perçu les limites de la norme IEC61131 et nous avons pressenti que l’IEC61499 était la solution à nos problématiques. Le rachat d’Aveva est venu enrichir notre écosystème et nous a apporté toute la légitimité nécessaire pour nous positionner sur cette couche de notre architecture EcoStruxure. La vision d’une Universal Automation ouverte et interopérable, rendant les machines universellement intelligibles, nous semble l’une des clés essentielles pour transformer les sites industriels en usines du futur. Nous avons donc élaboré notre offre en fonction de ce nouveau paramètre et nous avons d’ailleurs déjà commencé à l’utiliser sur certains de nos sites, en Asie par exemple.
La 4e révolution industrielle est en cours : il ne faut pas passer à côté. Nous croyons fermement qu’EcoStruxure Automation Expert, associé à l’introduction de la norme IEC1499 et à l’Universal Automation, est l’outil nécessaire aux entreprises du 21e siècle.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre page EcoStruxure Automation Expert ou contactez notre expert. Rejoignez également Schneider Electric Exchange pour participer à notre forum dédié !
Ajouter un commentaire