Comment les fournisseurs de services Cloud et de colocation peuvent préserver la continuité de leur activité avec les outils numériques de gestion à distance

D’après Market Research Future, le marché mondial des data centers de colocation devrait atteindre environ 51 milliards de dollars d’ici 2022. Un des facteurs clé de cette croissance repose sur le fait que les utilisateurs finaux considèrent que les fournisseurs de services Cloud et de colocation sont les mieux équipés pour maintenir des niveaux élevés de continuité d’activité. Afin de répondre à ces attentes, ces prestataires doivent trouver des moyens innovants pour améliorer la continuité d’activité tout en contrôlant les coûts.

Les outils numériques spécialisés de gestion des bâtiments et de surveillance de l’alimentation électrique sont des atouts essentiels pour aider les installations de colocation à relever le défi que représente le maintien de la continuité d’activité. Un des moyens pour les fournisseurs de services Cloud et de colocation de s’affranchir des changements des conditions du marché est de passer du contrôle analogique des installations aux infrastructures de distribution électrique et de CVC connectées et compatibles avec l’IoT. De tels investissements permettent une plus grande visibilité et un meilleur contrôle, tout en offrant la possibilité de fournir une option pour le support à distance, si cela s’avère nécessaire.

Comment les outils numériques peuvent être bénéfiques pour les fournisseurs de services Cloud et de colocation

Voici quelques exemples de la façon dont les outils numériques peuvent contribuer à créer de la valeur :

Amélioration de la disponibilité des systèmes

Les logiciels de gestion des bâtiments permettent aux réseaux électriques et aux systèmes CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) connectés de fournir automatiquement des mises à jour et des alertes en temps réel vers les ordinateurs et les appareils mobiles des personnes concernées. Cela permet de mettre en place une surveillance basée sur les conditions réelles de fonctionnement. Les appareils connectés, tels que les compteurs d’énergie intelligents les systèmes de contrôle des bâtiments, ainsi que les analyses générées par les logiciels de gestion de l’énergie et de gestion des bâtiments, permettent d’anticiper les dysfonctionnements potentiels des équipements électriques et de CVC (Chauffage Ventilation Climatisation) critiques. Le logiciel présente des diagnostics et des données de performance au personnel via des notifications d’alarme prioritaires et fournit des recommandations. Les besoins en maintenance critiques sont signalés, ce qui permet aux techniciens de limiter, voire d’éviter, les perturbations. L’accès à ces informations améliore la continuité de service et assure un plus grand confort au personnel sur place (grâce à un meilleur contrôle environnemental).

Contrôle des coûts énergétiques/amélioration du développement durable

La possibilité de suivre les consommations d’énergie peut révéler des gisements potentiels d’économie d’énergie. Dans les situations où le taux d’occupation de l’installation de colocation est susceptible d’être inférieur à la normale, la surveillance à distance du système électrique et des charges présentes dans l’installation permet aux opérateurs d’effectuer à distance des ajustements permettant de diminuer la consommation d’énergie (par exemple, éteindre les lumières lorsque personne n’occupe un espace). La mise en œuvre de ces mesures aide également le fournisseur de services Cloud et de colocation à suivre et à signaler les réductions des émissions de CO2.

Planification plus flexible de la continuité de l’activité

Les outils de gestion numérique des bâtiments permettent d’exploiter à distance jusqu’à 70 % des fonctions des installations de colocation. Cette option de gestion à distance offre aux fournisseurs de services Cloud et de colocation une plus grande flexibilité dans leur activité pour maintenir un niveau élevé de continuité d’activité à leurs locataires. Selon l’Uptime Institute, si les installations de data centers critiques sont confrontées à une situation où des membres importants du personnel sont absents ou indisponibles, la capacité à maintenir la continuité d’activité est menacée, car la maintenance et l’assistance technique deviennent plus critiques.

Les solutions connectées de gestion de l’énergie et de gestion des bâtiments contribuent à résoudre les problèmes potentiels de maintenance en fournissant des informations détaillées sur les performances, au bon moment, aux personnes qui en ont besoin. Par exemple, si un diagnostic approfondi peut être effectué à distance avant une visite d’entretien, la cause première du problème et toutes les conséquences potentielles peuvent être déterminées à l’avance. Cela permet à l’équipe de service de localiser rapidement l’équipement nécessitant un entretien et de réduire le temps nécessaire à la réalisation de celui-ci.

Les plateformes intégrées de gestion des bâtiments améliorent la valeur commerciale de la colocation

Une plateforme d’infrastructure de bâtiments connectés capable de surveiller à distance peut permettre aux installations de fonctionner plus efficacement, et pendant plus longtemps, avec moins de besoin en personnel sur place. Grâce à ces outils d’analyse basés sur le Cloud, le personnel des fournisseurs de services Cloud et de colocation peut identifier, hiérarchiser et coordonner de manière proactive les réparations et la maintenance urgentes afin de garantir que chaque installation continue de fonctionner de façon fiable, efficace et rentable.

EcoStruxure de Schneider Electric est un exemple de plateforme ouverte et intégrée, qui relie des couches de dispositifs intelligents, d’applications de contrôle à la périphérie Edge, de colocation et d’analyses à l’intérieur d’une enveloppe cybersécurisée. Des outils fiables testés sur le terrain comme EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Asset Advisor, et EcoStruxure Building Operation contribuent à réduire la consommation d’énergie et à améliorer la continuité de l’activité, tout en augmentant la visibilité à distance de l’ensemble des opérations de colocation.

Pour savoir comment Schneider Electric est devenu un des leaders dans le domaine des systèmes de gestion des bâtiments et pourquoi ces solutions améliorent la continuité d’activité et opérationnelle, téléchargez le récent rapport Guidehouse Insights.

Tags : , , , , ,

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.

Ce site utilise Akismet pour réduire le spam. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.