L’impact de la directive européenne sur l’efficacité énergétique sur les DSI, les propriétaires et les exploitants de data centers 

En tant que responsable du développement durable pour EcoStruxure IT, j’ai l’occasion unique de voir comment l’industrie IT et les data centers évoluent pour limiter l’impact sur l’environnement. 

A propos de l’auteur

Alison Matte 

Responsable du développement durable pour EcoStruxure IT, Schneider Electric

Les data centers sont de gros consommateurs d’énergie : ils représentent près de 2,7 % de la consommation d’électricité en Europe et devraient atteindre 3,21 % d’ici à 2030. La réduction de l’empreinte carbone et des coûts d’exploitation devient une priorité et de nombreux DSI, propriétaires et exploitants de data centers et professionnels de l’IT. Ils adoptent de plus en plus d’outils et de stratégies en matière d’efficacité énergétique. 

La directive de l’Union européenne relative à l’efficacité énergétique (DEE) est un cadre législatif complet visant à réduire la consommation d’énergie et à promouvoir l’efficacité énergétique dans différents secteurs. La réforme prévue pour 2022 met l’accent sur les data centers. La DEE joue un rôle crucial dans l’établissement d’une référence pour la consommation d’énergie afin de favoriser le développement de l’efficacité énergétique et de s’attaquer à l’impact environnemental croissant de ces installations. La directive comporte 12 chapitres, 17 annexes et mentionne 48 fois le terme « data center ». Des rapports de tâches ont été ajoutés depuis la publication de la directive en septembre, les entreprises attendent la version finale de la directive. Je résume ici les principales mesures concernant les data centers, telles qu’elles se présentent aujourd’hui. Les propriétaires et les exploitants de data centers devront établir des rapports sur les paramètres spécifiés par la DEE à partir de mai 2024. 

data centers

Data centers : les principales mesures de la directive sur l’efficacité énergétique 

  1. Rapports obligatoires : Les exploitants de data centers dont la puissance nominale totale est d’au moins 500 kilowatts (kW) sont tenus de rendre publiques leurs données de performance énergétique chaque année. Ces données comprennent la consommation d’énergie, le PUE (Power Usage Effectiveness), les températures de consigne, l’utilisation de la chaleur résiduelle, la consommation d’eau et l’utilisation d’énergies renouvelables. 
  1. Utilisation de la chaleur résiduelle : Les data centers dont la puissance nominale totale est supérieure à 1 MW doivent utiliser leur chaleur résiduelle à des fins de chauffage ou pour d’autres applications de récupération d’énergie, à moins que cela ne soit techniquement ou économiquement irréalisable. Cela favorise l’économie circulaire et réduit les besoins en combustibles fossiles. 
  1. Intégration des énergies renouvelables : Les data centers doivent privilégier l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour leur consommation d’électricité. Cet effort permet de réduire l’empreinte carbone des data centers et de contribuer à un mix énergétique plus durable. 
  1. Optimisation de la consommation d’énergie : Les exploitants de data centers doivent mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique afin de réduire leur consommation globale d’énergie. Il s’agit notamment d’optimiser les systèmes de refroidissement, d’utiliser des équipements IT plus efficaces et d’adopter des techniques de virtualisation et de consolidation des serveurs. 

La directive ne s’applique pas seulement aux entreprises de l’UE, elle aura un impact sur les entreprises situées en dehors de l’UE 

Les entreprises étrangères opérant au sein de l’UE sont tenues de se conformer à ces directives. Elles doivent prendre des mesures pour améliorer l’efficacité énergétique de leurs activités, ce qui peut impliquer des modifications de leurs installations, de leurs équipements et de leurs processus. 

Les opérateurs de data centers peuvent mettre en place des outils de gestion de l’efficacité informatique tels que le DCIM (Data Centre Infrastructure Monitoring) qui surveille et optimise les performances de leurs équipements IT. Le DCIM peut collecter des données et établir des rapports sur le PUE, la consommation totale d’énergie avec une ventilation par sous-système et même les émissions de carbone. Les opérateurs pourront définir des valeurs de référence et commencer à établir des rapports. Ils pourront utiliser ces rapports pour visualiser les inefficacités, la consommation d’énergie inutile et améliorer l’efficacité globale du système. Les entreprises qui se mettent en conformité avec la directive européenne sur l’efficacité énergétique en retireront une série d’avantages presque immédiats : 

Les avantages de la mise en place des mesures de la directive sur l’efficacité énergétique 

Les entreprises qui se conforment à la directive bénéficieront notamment des avantages suivants : 

  • Réduction des coûts énergétiques : Les data centers peuvent réduire leurs dépenses opérationnelles en optimisant leur consommation d’énergie et en adoptant des technologies efficaces. 
  • Protection de l’environnement : L’amélioration de l’efficacité énergétique réduit les émissions de gaz à effet de serre et contribue à une industrie des data centers plus durables. 
  • Amélioration de la résilience : L’amélioration de l’efficacité énergétique réduit la pression des data centers sur le réseau, contribuant ainsi à une infrastructure et un réseau plus résilient. 
  • Amélioration de la compétitivité : Les data centers économes en énergie acquièrent un avantage concurrentiel en réduisant les coûts d’exploitation et en démontrant leur engagement en faveur du développement durable. 
  • Amélioration de l’image publique : Les data centers qui répondent aux exigences du DEE projettent une image positive de responsabilité environnementale et s’alignent sur les préoccupations du public concernant le changement climatique. 

Le DCIM est un excellent outil pour établir des rapports sur la directive. Schneider Electric s’engage à vous accompagner dans l’évolution de sa solution DCIM.

Ajouter un commentaire

Tous les champs sont requis.