Innovatiivista kehitystyötä  moottoriohjaukseen ja -suojaukseen jo 100 vuotta

Tänä vuonna TeSys nimellä tunnettu tuotesarjamme juhlistaa yhtiömme 100-vuotista taivalta  moottoriohjauksen ja -suojauksen ratkaisujen parissa. Uusien TeSys-tuotteiden kehitystyössä keskitytään energiatehokkuuteen, digitalisaatioon, turvallisuuteen ja toiminnallisuuteen.

100 vuoden ajan ratkaisumme ovat auttaneet teollisuutta moottorin suojauksessa, valvonnassa ja ohjauksessa. Matkamme alkoi vuonna 1924 alan ensimmäisen BAR-kontaktorin lanseerauksella. Seuraavaksi tulivat markkinoiden ensimmäinen moottorikäynnistin ja modulaarinen kontaktori sekä tähti-kolmiokäynnistin.

TeSys-sarja on tehnyt vaikuttavan matkan kehittymällä olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. Nykyään TeSys-nimi on lähes synonyymi luokkansa parhaalle turvallisuudelle ja luotettavuudelle, plug-and-play-ratkaisulle ja joustavalle toiminnallisuudelle.

Asiakkaille on tarjolla kontaktoreita, jotka lisäävät koneen luotettavuutta alhaisemmilla kunnossapitokustannuksilla. Vuosien varrella kone- ja laitevalmistajien ja loppukäyttäjien tarpeet sekä olosuhteet ovat muuttuneet, ja painopiste on nyt energiatehokkuudessa, digitalisaatiossa ja turvallisuudessa. Prosesseja digitalisoimalla energiankulutusta voidaan vähentää. Toinen moottorinohjainten digitalisoinnin etu on, että se mahdollistaa virran kuormitus- ja sähkönlaatutietojen etävalvonnan, mikä puolestaan helpottaa diagnostiikkaa ja huoltoa. Kunnossapitoa voidaan ennakoida ja turvata tuotannon jatkuvuus.

TeSys tarjoaa suunnittelu- ja asennusvaiheesta käyttöön ja ylläpitoon ratkaisun, joka edistää resurssienhallintaa ja energiatehokkuutta tuotteen koko elinkaaren ajan.

Nykyään tuotteita käytetään kaikkialla maailmassa, mikä helpottaa niiden käyttöä ja varaosien löytämistä tarvittaessa.

TeSys sarjalla on laajat hyväksynnät kuten BV, UL, CSA ja CCC. Sen moottorinohjausratkaisut mahdollistavat tehokkaan kuormituksen ja energian hallinnan sekä ennaltaehkäisevän kunnossapidon ja loppukäyttäjien kokonaiskustannusten vähentämiseksi. 

Blogin kirjoittajana on Pasi Tarkka Sales Specialist. Ota yhteyttä: pasi.tarkka@se.com

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.