EPBD ja kiinteistöautomaatio, siinäpä toimiva pari

EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) on rakennusten energiatehokkuusdirektiivi, jonka tarkoituksena on nimensä mukaisesti parantaa rakennusten energiatehokkuutta, vähentää energian kulutusta ja auttaa EU:n jäsenvaltioita kohti päästötöntä rakennuskantaa vuoteen 2050 mennessä. Samalla pyritään lisäämään EU:n energiaomavaraisuutta ja vähentämään riippuvuutta Venäjästä.

Direktiiville on todellinen tarve, sillä noin 40 prosenttia EU:n alueella kulutetusta energiasta käytetään rakennuksissa ja 80 prosenttia nykyisestä EU:n rakennuskannasta lasketaan olevan edelleen käytössä vuonna 2050.

Turhia pelkoja

Suomessa pelättiin, että EPBD direktiivin sisältämät korjausvaatimukset tulisivat koskemaan myös esimerkiksi maaseudulla olevia, käytöstä poistuvia rakennuksia, mutta EU:n päätös muotoutui lopulta tarkennukseen, jossa jäsenmaat voivat itse päättää, mihin rakennuksiin ja missä laajuudessa korjaustoimet kohdistetaan.

Uusien rakennusten kohdalla vaatimukset ovat tiukimmat. Kaikkien uusien rakennusten tulisi direktiivin mukaan olla päästöttömiä vuodesta 2030 alkaen.

Muutosvastarinta rottingilla?

EPB-direktiivi keskittyy uusien rakennusten energiatehokkuusvaatimuksiin ja olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Tähtäimessä on kokonaan päästötön rakennuskanta vuoteen 2050 mennessä. Siihen päästäksemme meidän on otettava nykyiset ratkaisut käyttöön tehokkaasti ja nopeasti. 

EU ohjaa siis rytinällä muuten niin verkalleen muuttuvaa rakennusalaa uusille, kestävämmille urille. Meillä Schneider Electricilla on miellyttävä tehtävä auttaa koko toimialaa siirtymässä, joka paitsi säästää energiaa eli rahaa, säästää myös ilmakehää turhilta päästöiltä ja tuo alan päätöksentekijöiden pöytiin varmuutta siirtymän älykkyydestä. Sillä älystä viime kädessä on kyse.

Kiinteistöautomaatio nojaa vahvasti dataan ja älykkäisiin ratkaisuihin. Myös tekoälyllä on sanansa sanottavana.

Älyn käyttö osoittaa viisautta

Automaatiolla säädetään mm. ilmanvaihtoa, lämmitystä, valaistusta, turva- ja hätäjärjestelmiä, kulunvalvontaa ja teollisuuden prosesseja. Automaatiojärjestelmien avulla voidaan kiinteistöjen energiankulutusta pienentää huomattavasti ilman, että kiinteistöjen käyttömukavuus vaarantuu. Päinvastoin asumis- ja käyttömukavuus yleensä automaation myötä paranee ja tietoturva kasvaa.

Kiinteistöihin asennetut anturit ja mittarit tuottavat valtavan määrän dataa, jota kaikkea ihmisaistein on mahdotonta seurata. Lisäksi kiinteistön ulkopuolelta on saatavilla tarpeellista dataa, kuten vaikkapa tiedot säätilan muutoksista ja energianhintojen vaihtelusta, joita voidaan hyödyntää kiinteistön automaattisessa ohjaamisessa.

Tekoäly oppii nopeasti kunkin kiinteistön käyttäytymisen ja kykenee siten pitämään kiinteistön olosuhteet optimaalisina käyttäen mahdollisimman vähän energiaa. Tekoäly myös noteeraa poikkeamat ja reagoi niihin ennen kuin häiriöitä tai vikaantumisia ehtii tapahtua. Tekoäly myös huomioi hitaasti etenevät muutokset, jotka voivat olla vaikeita tunnistaa.

Missä ongelma – meillä ratkaisu.

Blogin kirjoittajana on Schneider Electric Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.