Datakeskukset ja tekoälybuumi: riittääkö sähkö Suomessa?

Tekoälybuumi mullistaa maailmaa nopeammin kuin osasimme odottaa. Se avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja tehostaa prosesseja, mutta vaatii myös ennennäkemättömän määrän sähköä. Samalla kun datakeskukset ja digitalisaatio nousevat tulevaisuuden kivijaloiksi, kysymys kuuluu: riittääkö sähkö kattamaan kaiken tämän kasvavan kysynnän?

Suomessa tekoäly- ja datakeskusbuumi osuvat yhteen jo osin taltutetun energiakriisin ja energiamurroksen kanssa. Se herättää pohdintoja potentiaalisesta sähköpulasta, kustannusten noususta ja verkon ylikuormituksesta. Ratkaisua on haettava tuotannon lisäämisestä ja monipuolistamisesta ja yhtä lailla älykkäämmistä tavoista käyttää sähköä.

Kulutus kasvaa

Suomalainen energian tuotanto on Fingridin sivuilla nähtävissä reaaliaikaisesti.  Tätä kirjoitettaessa kotimaisesta konaistuotannosta noin 43 prosenttia tuotetaan ydinvoimalla, noin 32 prosenttia tuuli- ja aurinkovoimalla, reilut kymmenen prosenttia vesivoimalla ja loput 16 prosenttia teollisuuden ja kaukolämmön yhteistuotannolla. Uutta uusiutuvaa rakennetaan ja uuden ydinvoiman rakentamisesta keskustellaan ilmasto- ja ympäristöministeriössä. Tämän hiilineutraalin tuotannon odotetaan yhä kasvavan vastaamaan sähkönkulutuksen ennustettuun kaksinkertaistumiseen seuraavan kymmenen vuoden aikana.

Tekoälybuumi ja digitalisaation kasvu vaatii valtavasti energiaa. Tekoälysovelluksia pyörittävät datakeskukset kuluttavat jo nyt merkittävän osan maailman sähköstä ja kulutus kasvaa. Suomessa tilannetta haastavat myös kysynnän ja tarjonnan epätasapaino. Äkilliset kulutuspiikit voivat ylikuormittaa verkkoa ja näkyä myös energian hinnassa.

Lisäksi uusiutuvan energian tuotanto vaihtelee sääolosuhteiden mukaan, mikä tekee sähköverkon tasapainottamisesta vaikeampaa. Vakaa sähköverkkomme tuo luotettavuutta, mutta koko Euroopan tasolla epävarmat energiamarkkinat heijastuvat Suomeen ja vaikuttavat sekä sähkön hintaan että saatavuuteen. Tekoälyllä on paljon annettavaa, mutta ilman energianhallinnan ratkaisuja hyödyt voivat jäädä saavuttamatta.

Energian käytön optimointi

Energian optimointi, joustavuus ja hallittavuus ovat avainasemassa sähkön riittävyyden turvaamisessa tekoälyn ja datakeskusten aikakaudella.

Energian optimointi on sähkön älykkäämpää käyttöä. Esimerkiksi kiinteistöjen energianhallinta minimoi energian hukkaa ja optimoi käytön tehokkuutta. Teollisuuden automaatiojärjestelmillä voidaan vähentää tarpeettomia kulutuspiikkejä ja ohjata käyttöä edullisemman energian ajankohtiin. Datakeskukset itsessään voivat hyödyntää tekoälyä energian käytön ohjauksessa ja hallinnassa ja niitä voidaan myös hyödyntää koko valtakunnan tasolla energian säätövoimana.

Joustoa ja hallintaa

Älykkäiden automaatiojärjestelmien avulla on mahdollista reagoida ja sopeutua nopeisiin muutoksiin. Erilaiset varastointi- ja P2X-ratkaisut tasaavat kysynnän ja tarjonnan vaihtelua. Myös sähkön hinnoittelulla voidaan ohjata kulutusta edullisemman sähkön aikaan. Automaatio- ja ohjausjärjestelmillä sekä teollisuudessa että kiinteistöissä voidaan optimoida energianjakelua sinne, missä sitä kriittisimmin tarvitaan.

Energianhallinnan älykkäät järjestelmät ovat keskeisessä roolissa energian käytön tehostamisessa ja häiriöiden ennaltaehkäisyssä. Reaaliaikaisen seurannan avulla saamme tarkan näkymän energiankulutukseen ja -tuotantoon. Ilman tätä dataa emme voi tietää, missä energiaa kuluu, missä sitä kuluu turhaan, missä sitä voitaisiin säästää ja millä alueilla tarvitaan toimenpiteitä.

Ennakoivan huollon avulla voidaan tunnistaa potentiaaliset ongelmat jo ennen niiden eskaloitumista. Tämä vähentää yllättävien katkosten riskiä ja parantaa järjestelmän luotettavuutta.

Kyberturvasta huolehtiminen lisää koko yhteiskunnan huoltovarmuutta, kun voimme varmistaa, että kriittinen infrastruktuuri on suojattu ulkoisilta hyökkäyksiltä. Tämä on erityisen tärkeää yhteiskunnassa, joka on yhä enemmän riippuvainen digitaalisista ratkaisuista ja automatisoidusta energianhallinnasta.

Tervetuloa tekoäly

Tekoälybuumi ja digitalisaation kasvu luovat uutta kehitystä ja liiketoiminnan mahdollisuuksia, mutta menestyminen edellyttää energiakysymyksen ratkaisemista. Energian optimointi, hallittavuus ja uusiutuvan energian tuotanto ovat välttämättömiä, jotta sähkö riittää kaikille.

Meillä Suomessa on ainutlaatuinen mahdollisuus johtaa tätä muutosta. Teknologia tarjoaa jo nyt riittäviä työkaluja, joilla energian kysynnän ja tarjonnan epätasapaino voidaan hallita. Näin varmistamme, että tekoäly ei jää sähköpulan panttivangiksi, vaan voi jatkaa yhteiskunnan mullistamista – älykkäästi ja kestävällä tavalla.

Blogin kirjoittajana on Schneider Electric Finland Oy:n toimitusjohtaja Jani Vahvanen.

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.