Tekoäly vauhdittamaan energia- ja kestävyyshaasteita

Tekoälyn käytön kasvuvauhtiin on vaikea löytää vertailukohtaa. Datakeskuksia nousee ympäri maailman – ja osa niistä on jo optimoitu pelkästään tekoälyn kouluttamiseen ja käyttämiseen. Tekoäly avaa ovia miltei jokaisella toimialalla uusiin ja ennennäkemättömiin mahdollisuuksiin, mutta samalla se kasvattaa merkittävästi datakeskusten energiantarvetta. Miten voimme varmistaa, että tekoälystä tulee kestävän kehityksen tukipilari eikä sen kampittaja?

Tekoälyn käytön ja energiankulutuksen kasvun irrottaminen toisistaan edellyttää panostuksia hyötysuhteeseen ja  tehokkuuteen – muuten tekoäly ei tarjoa kestävää ratkaisua, vaan pahentaa ongelmaa.

Riskit taltutetaan älykkäällä suunnittelulla ja innovatiivisuudella

Datakeskukset ovat globaalin digitalisaation selkäranka, mutta niiden energiankulutus vaarantaa kestävän kehityksen tavoitteet. Toisaalta taas energian saatavuus voi hidastaa tekoäly käyttöönottoa sielläkin, missä sen tuomat hyödyt koituisivat ympäristön hyödyksi. Osa suurimmista teknologiayhtiöistä, kuten Microsoft, Google ja Amazon tutkivat mahdollisuuksia investoida ydinvoimaan varmistaakseen tekoälyjärjestelmiensä kasvavan energiantarpeen. Nopeasti kehittyvä ala tarvitsee reagointikykyä teknologian muutoksiin sekä yhteistyötä selättääkseen mittakaavaltaan massiiviset haasteet.

Maailmalla toimivista datakeskuksista jo neljä viidestä soveltaa Schneider Electricin teknologioita ja suunnittelumalleja, jotka kaikki tähtäävät ympäristön ja ilmaston kannalta parhaaseen mahdolliseen tulokseen. Julkaisimme viime viikolla useita ratkaisuja kohti kestävämpiä datakeskuksia. Lue lisää.

Yhteistyö Nvidian kanssa

Olemme kehittäneet yhdessä Nvidian kanssa GB200 NVL72 klustereille referenssimallin, jossa kuvataan esimerkein energiatehokkaan sähkönjakelun, jäähdytyksen ja automaation toteutusvaihtoehdot.

Referenssimallissa määritellään jäähdytyksen kokonaisarkkitehtuuri ja kuvaillaan neste – sekä ilmajäähdytyksen tarve ja toteutus kokonaisuutena.

Schneider Electricin ohjelmistotyökaluilla (esim. EcoStruxure IT Design CFD) voidaan mallintaa konesalin suuritehoisten tekoälyklustereiden sijoittelu, lämpökuormien jakautuminen tilassa ja eri häiriötilanteet asiakkaan määrittelemissä laitetiloissa.

Työkalusta saadaan valmis CFD – yhteenvetoraportti ja tarvittaessa laitelistaus, joka mahdollistaa esimerkiksi nykyisten tekoäly laitetilojen muuntamisen tekoälyklustereille sopiviksi.

Uusi, tilaa säästävä varavirta

Tietoliikenne rakentuu biteistä, joita on ihmissilmin hankala havaita. Datakeskukset taas koostuvat konkreettisista tilaa vaativista sähkönjakeluratkaisuista. Tämä johtaa modulaariseen toteutustapaan valtaosassa kohteita, joissa tilansäästö moninkertaistuu. Uusi Galaxy VXL UPSon alan kompaktein ja tehotihein (1042kW/m2!) kuormansuojausjärjestelmä tekoälykuormien ja datakeskusten käyttöön. Suurempi teho pienemmässä tilassa ei ole enää mahdoton yhtälö. Samalla laitteen paino on vain 1/3 verrattuna vastaaviin markkinoilla oleviin moderneihin laitteisiin. Näin ollen materiaalia valmistukseen kuluu vähemmän, jolloin ympäristökuormitus on luonnollisesti pienempi.

Lisäksi on mahdollista säästää kaksi prosenttiyksikköä hyödyntämällä eConversion tilaa kuitenkin saavuttavalla class 1 -tason suojaus tuotteella. Esimerkiksi 50 MW UPS tehon konesalissa vuotuinen säästö voisi olla noin 8000 MWh. (Vuoden keskihinnan ollessa 0,572cnt/kWh säästöä kertyisi noin 450 000€)

Tekoälyvalmiit datakeskusratkaisut

Pelkästään konesalien sijoittamisella viileään ympäristöön, kuten Pohjoismaihin tai vaikkapa Kanadaan, saadaan aikaan huomattavia ympäristövaikutuksia. Konesalien krooninen jäähdytystarve sujuu kylmässä ilmanalassa tehokkaammin ja halvemmin, lisäksi Suomen oloissa datakeskusten hukkalämpöä kyetään hyödyntämään osana kaukolämpöä.

Lisäksi nestejäähdytykseen perustuva Liquid cooling -järjestelmä datakeskuksissa parantaa energiatehokkuutta, vähentää ylikuumenemisriskiä sekä tukee uusiutuvan energian käyttöä.

Datakeskusten suunnittelu ja simulointi digitaalisten kaksosten avulla takaa, että datakeskuksia ei rakenneta varmuuden vuoksi ylimitoitettuna. Resurssien säästö on ilmiselvää, kun tarpeeton jätetään tekemättä.

Autamme End-to-End-datakeskusratkaisuillamme asiakkaitamme vähentämään digitaalisen infrastruktuurin hiilidioksidipäästöjä maailmanlaajuisesti. Valjastetaan tekoäly palvelemaan kestävää kehitystä, vähentämään ympäristövaikutuksia ja lisäämään energiatehokkuutta kaikilla toimialoilla.

Blogin on kirjoittanut Toni Kylkisalo Sales Director Secure Power. Ota yhteyttä: toni.kylkisalo@se.com

Toni Kylkisalo, Sales Director Secure Power

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.