Datakeskusten nestejäähdytys

Tänäänkin todistamme digitaalisen maailman valtavaa muutosta. Yritykset ympäri maailman siirtyvät yhä enemmän digitaalisiin palveluihin ja pilvipohjaisiin ratkaisuihin, tekoälyn käyttö kasvaa ja 5G-verkko tarjoaa nopeampaa tiedonsiirtoa. Tiedon varastointi sekä nopea ja vakaa dataliikenteen hoitaminen lisää datakeskusten kysyntää eksponentiaalisesti.

Datakeskusten virrankulutus on huimaa, tällä hetkellä ne kuluttavat jo kaksi prosenttia maailman energiasta ja suuritehoiset keskukset tuottavat hukkalämpöä. Liiallinen lämpö voi vahingoittaa laitteita tai heikentää niiden suorituskykyä ja kohonnut lämpötila taas edelleen lisää virrankulutusta. Optimaalinen laitteistojen toiminta edellyttää tehokasta jäähdytystä – ja meillä Suomessa myös hukkalämmön talteenottoa ja hyödyntämistä muualla, esimerkiksi kaukolämpöverkossa.

Niin sanottu liquid cooling eli nestejäähdytys on menetelmä, jossa datakeskuksen laitteisto jäähdytetään nesteen avulla sen sijaan, että käytettäisiin perinteisiä ilmajäähdytysjärjestelmiä.

Liquid cooling

Tässä menetelmässä neste kierrätetään laitteiston läpi, jolloin lämpö siirtyy jäähdytysnestepiiriin suoraan servereiden suorittimista. Lämpö siirretään jäähdytyksenyksikön (CDU) kautta konesalin nestejäähdytysjärjestelmään, joka on kytketty sekä kaukolämpöverkkoon lämmönvaihtimen kautta että katolla oleviin lauhduttimiin.

Miksi datakeskusten nestejäähdytys on tärkeää? Kokosin tähän kolme olennaisinta tekijää.

Tehokkuus

Nesteellä on ilmaa parempi lämmönsiirto-ominaisuus, jolloin laitteistot voidaan jäähdyttää tehokkaammin ja tasaisemmin. Tämä edesauttaa laitteiden parempaa suorituskykyä ja pidentää niiden käyttöikää. Nestejäähdytetyt konesalit vaativat kuitenkin jonkin verran ilmajäähdytystä – tyypillisesti noin 20% kokonaisjäähdytystarpeesta.

Tilan optimointi

Nestejäähdytys mahdollistaa merkittävän tehon kasvun laitteiden pysyessä kompakteina. Tämä mahdollistaa laitteiston tiheämmän sijoittelun, joka on grafiikkasuorittimista koostettujen serveriklustereiden tehokkaalle toiminnalle välttämätöntä. Näin saavutetaan moninkertainen kokonaislaskentakapasiteetti, joka yleensä johtaa myös ilmajäähdytettyjä konesaleja suurempaan kokonaissähkötehon tarpeeseen.

Energiansäästö

Datakeskusten nestejäähdytys käyttää vähemmän energiaa laitteiston jäähdyttämiseen verrattuna perinteisiin ilmajäähdytysjärjestelmiin, mikä pienentää energian kulutusta ja siten johtaa alhaisempiin käyttökustannuksiin. Tämä edellyttää kuitenkin tarkkaa suunnittelua ja kokonaisjärjestelmän ymmärtämistä.

Nestejäähdytys ei sinällään ole uusi keksintö, mutta me Schneider Electricilla olemme kehittäneet nestejäähdytysteknologiaa yhä kestävämpään suuntaan. Tehokkuuden, kompaktiuden ja energiansäästön ohella jäähdytysjärjestelmämme on luotettava, kuluttaa kaiken kaikkiaan vähemmän vettä ja sen käytöstä syntyvä äänitaso on alhainen.

Parempi suorituskyky ja luotettavuus pienemmällä energiankulutuksella – visainen yhtälö, mutta ratkaistavissa!

Blogin kirjoittajana on Toni Kylkisalo,  Sales Director Secure Power. Toni vastaa asiakkaidemme kriittisiä järjestelmiä turvaavien laitteistojen, kuten varavirtajärjestelmien, ja konesaliratkaisuja tuottavasta Secure Power -liiketoiminnasta. Yksikön on myös mahdollista tuottaa yritysten johdolle kokonaisnäkymä yrityksen hajautettuun ja hybridiin IT-infrastruktuuriin ja varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus kaikissa tilanteissa. Kokonaisnäkymäratkaisut mahdollistavat myös IT-infrastruktuurin ympäristövaikutusten mittaamisen ja raportoinnin yritystasolla. Ota yhteyttä: toni.kylkisalo@se.com

Toni Kylkisalo, Sales Director Secure Power

Ota yhteyttä meihin

Lisää kommentti

Kaikki kentät ovat pakollisia.