Tænk over farverne, når du vælger trykknapper, nødstop og lampetryk til operatørpaneler

For dem, som ikke arbejder med maskiner i industrien, kan det være overvældende at stå foran kontrolpanelet til en maskine.

Selv et velordnet operatørpanel kan for den uindviede ligne et oplyst juletræ, hvor HMI-skærme, knapper i forskellige farver, blinkende og lysende lamper og måske endda lyde fra signalhorn gør det svært at orientere sig.

Og selv om man måske skulle tro det, er panelet ikke designet ud fra en æstetisk ambition om at få applikationen, eller i hvert fald panelerne til at styre den, til at fremstå som et rumskib i en science fiction-film.

Der er faktisk en dybere mening bag. Farverne og måderne, de bliver brugt på, er ensartede og afhænger først og fremmest af IEC 60073-standarden – en international standard for blandt andet design af grænseflader til betjening af maskiner.

Blandt de mest effektive måder at tiltrække opmærksomhed til en bestemt funktion er at bruge farver og vise en ændring af status over tid, fx ved hjælp af lys, der blinker. Derfor er det vigtigt at være konsekvent i brugen af farver og andre visuelle virkemidler.

I dag er det mest almindeligt at bruge farver på trykknapper til at prioritere bestemte funktioner og handlinger, mens blinkende lys typisk bruges til at tiltrække opmærksomhed.

Lad os tage et nærmere kig på IEC 60073. Men lad mig først lige slå fast, at standarden kun beskæftiger sig med de følgende farver:

Her er en forenklet forklaring af farvernes betydning for dit kontrolpanels afbrydere, kontakter, trykknapper og funktioner med lys dvs. lampetryk, signallamper og lystårne):

IEC 60073 omfatter også en liste over farve- og formkoder, som kan minde om det, vi kender fra færdselstavler.

Når vi skal overføre disse principper til industriel automation operatør-og kontrolpaneler, er det relevant at se nærmere på nogle vigtige kategorier og funktioner:

NØDSTOP

NØDSTOP skal kunne genkendes på farven rød, med mindre rød ikke er tilgængelig. I så fald skal nødstoppet tydeligt kunne identificeres på anden måde.

Det samme gælder, hvis samme afbryder eller trykknap på dit kontrolpanel bliver brugt til både NØDSTOP og normal STOP-funktion.

STOP/ SLUK

Til afbrydere, der har en almindelig STOP- eller SLUK-funktion, bør farven på trykknappen være hvid, grå eller sort. Sort er den anbefalede farve. Rød er også tilladt, men grøn er forbudt!

START/ TÆND

Hvid, grå og sort er de foretrukne farver til knapper med START/TÆND-funktion. Hvid er den anbefalede farve, men grøn kan også bruges. Brug aldrig rød!

I de tilfælde, hvor hvid og sort bruges til at skelne mellem START/TÆND og STOP/SLUK, skal hvid bruges til START/TÆND og sort til STOP/SLUK.

Samme afbryder til START og STOP eller TÆND og SLUK

Nogle gange kan det være relevant at bruge en enkelt kontakt til flere funktioner, hvor funktionen skifter hver gang trykket bliver aktiveret. For eksempel først START/TÆND, og ved næste tryk STOP/SLUK.

Her er hvid, grå og sort de anbefalede farver. Gul og grøn bør ikke bruges. Rød må kun bruges i de tilfælde, hvor den samme afbryder (bortset fra en trykknap) bruges til både NØDSTOP/SLUK og til normal funktion.

RESET/NULSTIL

Knapper til NULSTIL eller RESET, for eksempel i forbindelse med et sikkerhedsrelæ, skal være blå, hvide, grå, eller sorte. Undtagelsen er når knappen både bruges til RESET eller NULSTIL og til STOP/SLUK. Her skal knappen være hvid, grå eller sort.

Signallamper/lampetryk

Hvad angår signallamper/lampetryk er der tre overordnede typer:

Type A: Trykknappen har den samme farve uanset om den er tændt eller slukket

Type B: En trykknap med lys i en farve, som er forskellige fra knappens farve når lyset ikke er tændt. De to farver har hver deres betydning

Type C: En trykknap med flere mulige lystyper, som kan indikere forskellige driftsformer eller tilstande. Når der ikke er lys i lampetrykket, har farven ingen betydning

Uanset type gælder de samme farveprincipper som for knapper uden lys. Hvis det er vanskeligt at vælge en passende farve til lyset, bør man bruge neutral hvid.

OBS! Den røde farve, som skal bruges til NØDSTOP/SLUK-funktioner skal bruges i/på selve trykknappen – ikke knappens lys!

Når vi ser på de to første typer af lampetryk, type A og type B, kan man overordnet skelne mellem to forskellige driftsformer:

Driftsform 1

Et lampetryk bliver tændt for at indikere, at operatøren kan eller skal betjene knappen nu – eller, i nogle applikationer, udføre en bestemt handling og trykke på knappen for enten at bekræfte – eller udføre den ønskede handling.

Kvittering fra applikationen kommer for eksempel i form af, at lyset i lampetrykket slukker eller skifter farve.

Sekvens: Lampetrykket lyser, hvorefter operatøren betjener det.

Til denne driftsform skal en af følgende farver bruges: Hvid, gul, grøn eller blå.

Driftsform 2

Blinkende lys kan bruges for at tiltrække operatørens opmærksomhed, for eksempel i tilfælde af en alarm. I dette tilfælde kan betjening af lampetrykket gøre, at den nu lyser konstant indtil årsagen til alarmen er elimineret.

Når et ikke-tændt lampetryk er blevet betjent af operatøren for at udføre en ønsket handling, tænder det lyset, som forbliver tændt indtil den næste kommando er udført.

Sekvens: Først aktiveres lampetrykket, derefter tænder det.

Også her skal en af disse fire farver bruges hvid, gul, grøn eller blå.

Type C lampetryk kan bruges i begge driftsformer. Overvej nøje, hvilken der er den optimale for at undgå forvirring.

VIGTIGT!

Brug aldrig begge driftsformer i samme operatørpanel, da det kan skabe forvirring. Hvis det ikke kan undgås, bør man som minimum sikre sig, at de to driftsformer er nemme at skelne fra hinanden, for eksempel ved at bruge forskellige typer lampetryk eller ved hjælp af anden tydelig mærkning.

Schneider Electrics omfattende sortiment af Harmony trykknapper, lampetryk, signallamper, nødstop m.m. byder på mange muligheder for at vælge farver til enhver applikation, uanset størrelse og kompleksitet.

Og med vores nye, universelle lampemodul og en serie farvede linser er det blevet nemmere og hurtigere at vælge den helt rigtige løsning.

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.