Tænk strømskinner ind tidligt i projektet

Stadig flere rådgivere, installatører og slutkunder har fået øjnene op for strømskinner som alternativ til kabelføring af den elektriske distribution. 

Tidligere var strømskinner primært noget, som blev overvejet til de helt store installationer med behov for meget kapacitet (læs: mange ampere).  

Men i dag er udvalget af skinner efterhånden blevet så stort og bredt, at der findes strømskinner på markedet til installationer af næsten enhver størrelse. 

For eksempel spænder Schneider Electrics sortiment af Canalis strømskinner fra 40 til 6300 A, og de findes i en række forskellige konstruktioner til montering indendørs, udendørs, i ekstremt hårde miljøer osv. 

Der er flere grunde til, at strømskinnerne vinder indpas. Nogle af argumenterne for at vælge skinner frem for kabler er rent tekniske eller måske begrundet i sikkerhedsmæssige overvejelser. 

Fremtidssikker installation 

Men lige så vigtigt er, at strømskinner fremtidssikrer den elektriske forsyning i installationen. Hvad enten slutkunden om nogle år får behov for mere kapacitet, at tilføje eller flytte gruppetavler eller afgange, er det langt nemmere at ændre i forsyningen efterfølgende, end hvis der var tale om kablede føringer. 

I mange tilfælde kan man endda arbejde med ændringer eller udvidelser uden at skulle afbryde hovedforsyningen, så kundens produktion/drift kan fortsætte uden afbrydelser. 

Hertil kommer, at strømskinner ofte er nemmere at arbejde med og derfor hurtigere at montere end kabler. Når man vel at mærke først har prøvet det og “fået taget på det”. 

Og her er vi nået frem til min nok vigtigste pointe. For der er stadig er en del tvivl og usikkerhed, når valget mellem kabler eller strømskinner skal træffes. 

Hvordan får jeg det gode projekt? 

I mit arbejde hos Schneider Electric hjælper jeg vores kunder sikkert gennem deres projekter med Canalis strømskinner. 

Det gør jeg ved at være med hele vejen, lige fra projektets tidligste faser, hvor det gælder om at vælge de rigtige skinner, til opgaven. Jeg hjælper med at dimensionere, måle op og bestille de færdige skinner. Og jeg er med som projektleder ude på pladsen, indtil installationen er færdig. 

Jeg oplever jævnligt, at rådgivere og installatører stiller spørgsmålet: Hvordan får jeg det gode projekt med det rigtige resultat, når jeg ikke har prøvet at projektere eller installere strømskinner før? 

Et andet mindset 

Det er et meget naturligt spørgsmål at stille, og en væsentlig del af svaret er, at det kræver et lidt andet mindset en anden tilgang til projektet at arbejde med strømskinner i stedet for kabler. 

Mange strømskinner bliver produceret efter specifikke mål til det konkrete projekt. Det er ikke et produkt, man lige smutter ned til sin lokale grossist og køber et antal meter af, som var det en tromle med kabel, når man står og har behov for det. 

Så hvis man som installatør ikke har tænkt den leveringstid i sin planlægning, kan der komme grus i maskineriet. 

Ekstra tid bliver hentet ind igen 

Men fordi strømskinner som nævnt er både nemmere og hurtigere at montere, bliver den ekstra tid, der måske er brugt tidligt i projektfasen, hentet ind igen senere i monteringsfasen. 

Derfor vil jeg gerne minde om den service, vi i Schneider Electric tilbyder alle, som gerne vil høre om muligheder og fordele ved at vælge Canalis strømskinner i deres næste projekt.  

Brug den eksperthjælp, der er lige ved hånden. Og brug den så tidligt som muligt i projektfasen. Nøglen til at opnå alle fordelene ved strømskinner er at tænke dem tidligt ind i projekterne.

Jeg og mine kolleger er her for at hjælpe. Husk at bruge os.

Kontakt mig på:

M +45 27881618
brian.berglund@se.com

Om forfatteren

Om forfatteren

Forfatter Profil

Brian Berglund, Product Application Engineer
Sales

M +45 27881618
brian.berglund@se.com

Tilføj en kommentar

Alle felter er påkrævede.