Professionelle Software statt Bleistift und Papier: Vorteile und Stärken der digitalen Elektroplanung

Die Elektroinstallation spielt nicht nur eine wichtige Rolle beim Bau oder der Renovierung von Gebäuden aller Art, sie ist auch ein Handwerk mit Tradition. Und so selbstverständlich wie Elektroinstallationen Bestandteil unseres Alltags sind, von der Wohnungsbeleuchtung bis zur Stromversorgung ganzer Unternehmen und Fabriken, so selbstverständlich gehört auch das Zeichnen von Plänen und Entwürfen seit jeher zur täglichen Arbeit des Elektroinstallateurs. Die Art und Weise, wie dies geschieht, hat sich jedoch verändert. Früher wurden Pläne und Entwürfe auf Papier gezeichnet, heute werden sie mit professioneller Software bequem am Computer erstellt. Wie und wo gute Softwarelösungen das elektrotechnische Fachwissen von Elektroinstallateuren und Planern vorteilhaft ergänzen, skizziert dieser Blogbeitrag.

Der digitale Plan ist besser

Die Vorteile der digitalen Planerstellung sind vielfältig: präzise, computergestützte Berechnungen und Simulationsmöglichkeiten sorgen für eine hohe Planungs- und Ausführungsqualität, Fehler sind leichter zu erkennen und zu korrigieren, Änderungen können unkompliziert umgesetzt werden, ohne die gesamte Planung neu beginnen zu müssen. Auch der Austausch von Plänen zwischen verschiedenen Gewerken funktioniert wesentlich besser. Die Möglichkeit, Elektroinstallationspläne mit anderen Bauplänen, zum Beispiel Architekturplänen, zu verknüpfen, ist tatsächlich ein besonders wichtiger Vorteil der digitalen Planung. Denn diese Integration verbessert die Koordination zwischen den verschiedenen Gewerken und minimiert durch die Abstimmung im Vorfeld mögliche Konflikte auf der Baustelle. Am Beispiel unserer Software SEE Electrical Building SE lässt sich sehr schön zeigen, was damit gemeint ist.

Die Software SEE Electrical Building SE

SEE Electrical Building SE ist eine moderne CAD-Software für die Elektroplanung von Gebäuden, die alle Schritte der Planung, Dokumentation und Ausführung in einem Softwareprojekt vereint.

Die Software ermöglicht Elektroinstallateuren und Planern den einfachen Austausch von Planungsunterlagen, da Grundrisse und Schnitte im AutoCAD-Format (DXF und DWG) nahtlos importiert und weiterverwendet werden können. Dadurch wird Doppelarbeit vermieden – bereits erstellte Dokumente müssen nicht noch einmal erstellt werden – und die Arbeitseffizienz entsprechend gesteigert. Zudem können schon während der Erstellung des digitalen Raumplans Betriebsmittel verortet werden, sodass teilautomatisiert der nach DIN 18015 geforderte Stromlaufplan generiert wird.

Ein weiteres Highlight der Software ist die Integration der Zählerplatzplanung über die Webapplikation ecorealZP. Diese vereinfacht die Produktauswahl und Kollisionsprüfung und berücksichtigt automatisch die technischen Anschlussbedingungen lokaler Verteilnetzbetreiber. Generierte Stücklisten können einfach in das zentrale Projekt importiert und dokumentiert werden, sodass eine lückenlose Dokumentation entsteht, die alle Änderungen automatisch nachvollzieht und eine DIN 18015-konforme Planung gewährleistet.

SEE Electrical Building SE integriert zudem die Produktkataloge von Schneider Electric sowie der Marken Merten, ABN, Ritto und Elso, sodass die entsprechenden Produkte inklusive Artikelnummern direkt eingetragen werden können. Darüber hinaus erstellt die Software automatisch Stücklisten und plant die komplette Verkabelung inklusive Leitungslängen.

Ein fiktives Praxisbeispiel

In unserem Beispiel steht das Projektteam für den Neubau eines Bürogebäudes vor der Herausforderung, die Elektroinstallation zu koordinieren. Der Elektroinstallateur öffnet die Architekturpläne in SEE Electrical Building SE und beginnt, Steckdosen und Beleuchtung hinzuzufügen. Als der Architekt kurzfristig ein großes Büro in zwei kleinere Räume unterteilt, passt der Elektroinstallateur die Pläne in Echtzeit an – alle Unterlagen werden automatisch aktualisiert und der Stromlaufplan kann per Mausklick neu generiert werden. Am Ende sind die Pläne angepasst, und eine lückenlose, normgerechte Dokumentation wird erstellt, die sofort an das Projektmanagement-System übermittelt wird, sodass die Materialien schnell bestellt werden können.

Fazit

Know-how, Erfahrung und handwerkliches Geschick sind unverzichtbare Grundlagen der Elektroinstallation. Moderne Softwarelösungen wie SEE Electrical Building SE ergänzen und optimieren diese Fähigkeiten jedoch an entscheidender Stelle. Sie erleichtern die Erstellung normgerechter Dokumentationen, beschleunigen den Planungsprozess und vermeiden unnötige Doppelarbeiten. Nicht nur in Zeiten des Fachkräftemangels entscheidende Vorteile, auf die Installateure und Planer nicht verzichten sollten.

Wer neu in das Thema einsteigt oder sich intensiver damit beschäftigen möchte, erhält Unterstützung und Beratung von Schneider Electric unter dieser Kontaktadresse.

Vorteile der digitalen Elektroplanung im Überblick

  • Präzision und Qualität: Exakte Berechnungen und Simulationsmöglichkeiten sorgen für zuverlässige elektrische Systeme.
  • Fehlerminimierung: Automatische Prüfungen und einfache Korrekturen reduzieren Fehler.
  • Zeitersparnis: Effiziente Arbeitsabläufe und schneller Austausch beschleunigen den Planungsprozess.
  • Integration und Zusammenarbeit: Verknüpfung von Plänen verbessert die Koordination zwischen Gewerken.
  • Dokumentation: Lückenlose und normgerechte Dokumentation aller Änderungen.

Wollt ihr mehr über unsere Softwarelösungen für Elektriker erfahren? Hier geht es zum Wohn- und Gewerbebau-Software eMagazine für Elektriker.

Kommentar hinzufügen

Alle Felder sind erforderlich.